Proizvođači uređaja u oblasti napetosti: Ono što je posebno izazovno za laboratorijske, dijagnostičke i medicinske uređaje

Danas, više nego ikada, razvoj i proizvodnja savremenih laboratorijskih, dijagnostičkih i medicinskih uređaja je uhvaćen između tehnoloških inovacija, regulatornih zahteva i ekonomskog pritiska. Potražnja za preciznošću, pouzdanošću i minijaturizacijom stalno raste, kao i zahtevi za dokumentacijom, sigurnošću i digitalnom integracijom u postojeće sisteme.

Istovremeno, mnogi proizvođači se bore sa ograničenim resursima, povećanjem pritiska troškova i sve većim nedostatkom kvalifikovanih radnika. Složenost sistema se povećava, dok su vremenski prozori za razvoj i vreme na tržištu sve kraći i kraći.

Ovaj članak baca svetlo na centralne izazove u proizvodnji uređaja, posebno u oblasti analitičke laboratorijske tehnologije, kliničke dijagnostike i medicinske tehnologije, i pruža jasno razumevanje okvirnih uslova pod kojima se danas moraju razviti inovativna rešenja.

1. Nedostatak prostora i minijaturizacija u laboratorijskim, dijagnostičkim i medicinskim uređajima

Kompaktan dizajn modernih uređaja predstavlja ogromne izazove za programere. Laboratorijski, dijagnostički i medicinski uređaji moraju da sadrže brojne funkcije u zatvorenom prostoru, uključujući senzore, fluidiku i elektronske komponente. Istovremeno, povećavaju se zahtevi za ergonomiju, mobilnost i prenosivost. Minijaturne komponente moraju biti ne samo moćne, već i pouzdane i izdržljive. Ograničeni prostor za instalaciju zahteva kreativne redizajne i dobro osmišljene sistemske arhitekture u kojima se računa svaki milimetar. Ovo često utiče na potrošnju materijala i težinu.

2. Nedostatak kvalifikovanih radnika i nedostatak specijalističkog znanja u razvoju uređaja

Mnogi proizvođači su suočeni sa izazovom razvoja složenih mehatronskih sistema sa malim, zauzetim timovima. Posebno u oblastima kao što su automatizacija, fluidika, elektronika ili integracija softvera, često nedostaje specijalizovano znanje. Međutim, razvoj laboratorijskih, dijagnostičkih i medicinskih uređaja zahteva duboko tehničko razumevanje – od ideje do serijske proizvodnje. Kompanije čija osnovna kompetencija nije u oblastima pogonske tehnologije ili sistemske integracije stoga sve više imaju koristi od spoljnih partnera koji pružaju ciljano znanje i resurse.

3. Pritisak troškova i ekonomska efikasnost za male količine

Ekonomski pritisak u proizvodnji uređaja raste – posebno za male i srednje serije. Kupci očekuju visoke performanse, pouzdana i istovremeno isplativa rešenja. Ali razvoj novih uređaja je skup, posebno sa velikom raznolikošću varijanti i malim količinama. Da bi ostali konkurentni, mnogi proizvođači se oslanjaju na modularne sklopove, standardizaciju i spoljnu razvojnu podršku. Ovo omogućava da se skrati vreme razvoja i smanje troškovi bez ugrožavanja kvaliteta ili funkcionalnosti.

4. Tehnološka složenost mehatronskih sistema

Integracija fluidike, elektronike, mehanike, senzora i softvera u jednom uređaju dovodi do visokog nivoa složenosti sistema. Da bi se osiguralo funkcionisanje bez grešaka, interfejsi moraju biti precizno usklađeni jedni sa drugima. Čak i male nedoslednosti u arhitekturi sistema mogu dovesti do značajnih problema tokom prijave ili odobrenja. Holistički pogled na integraciju sistema – idealno sa interdisciplinarnim timovima – je stoga od suštinskog značaja za uspeh.

5. Pouzdanost i preciznost u stvarnim uslovima

Laboratorijski, dijagnostički i medicinski uređaji moraju raditi pouzdano i precizno dugi niz godina, često pod promjenjivim uslovima okoline. Zahtevi za tačnost, ponovljivost i dugoročnu stabilnost su veoma visoki, posebno u osetljivim aplikacijama kao što su analize krvi ili molekularno-biološki testovi. Robusna konstrukcija, visokokvalitetne komponente i dobro osmišljeno osiguranje kvaliteta ključni su za izbjegavanje kvarova i osiguravanje sigurnosti pacijenata.

6. Regulatorni zahtevi i standardi u medicinskoj tehnologiji

Proizvođači laboratorijskih, dijagnostičkih i medicinskih uređaja moraju da se pridržavaju zakonskih zahteva kao što su MDR (Uredba o medicinskim uređajima), ISO 13485propisi FDA ili IEC 61010 standardi. Istovremeno, ovo je izuzetno složeno. Dokumentacija, sledljivost i validacija moraju se uzeti u obzir već u fazi razvoja. Greške ili propusti mogu dovesti do značajnih kašnjenja, problema sa odobravanjem ili čak opoziva. Stoga je od suštinskog značaja duboko razumijevanje regulatornih zahtjeva.

7. Efikasno upravljanje vremenom izlaska na tržište i varijantom raznolikosti

Vremenski raspon od ideje o proizvodu do lansiranja na tržište postaje sve kraći i kraći. Istovremeno, povećava se potražnja za pojedinačnim varijantama i fleksibilnim količinama. Proizvođači stoga moraju biti u stanju da brzo reaguju na promene na tržištu i efikasno razvijaju, testiraju i uvode nove uređaje u serijsku proizvodnju. Agilni razvojni procesi, modularne platforme i bliska saradnja sa iskusnim partnerima pomažu da se značajno skrati vreme izlaska na tržište.

8. Digitalizacija, umrežavanje i sajber bezbednost u pametnim uređajima

Danas su laboratorijski, dijagnostički i medicinski uređaji sve više umreženi i sposobni za podatke. Oni komuniciraju sa bolničkim IT sistemima, cloud platformama ili laboratorijskim informacionim sistemima, čime se omogućava efikasnije korišćenje i evaluacija podataka. Ovo digitalno umrežavanje postavlja visoke zahteve za interfejse, softversku arhitekturu i, posebno, IT bezbednost.

Sa Zakonom o sajber otpornosti (CRA), koji će stupiti na snagu u decembru2027, kibernetička sigurnost će postati obavezan deo CE oznake za sve proizvode sa digitalnim elementima. Proizvođači će tada morati da se razvijaju u skladu sa principom "Secure by Design" i "Secure by Default".

9. Jednostavnost održavanja i prediktivne usluge

Pored tehničkih performansi, lakoća održavanja i servisiranja uređaja sve više dolazi u fokus. Proizvođači su suočeni sa zadatkom dizajniranja sistema na takav način da su nisko održavanje, lakši za održavanje i, u idealnom slučaju, omogućavaju prediktivno održavanje. Cilj je da se minimizira zastoje, produži vek trajanja, i da servisni pozivi efikasni. Savremeni pristupi kao što je prediktivno održavanje omogućavaju da se identifikuju potrebe za održavanjem u ranoj fazi – pre nego što dođe do kvara.

10. Održivost i efikasnost resursa u proizvodnji opreme

Održivost je danas odlučujući konkurentski faktor i odavno je prestala da bude "lepo imati". Proizvođači se suočavaju sa izazovom smanjenja potrošnje materijala i energije svoje opreme bez ugrožavanja performansi ili kvaliteta. Dizajni koji štede resurse, energetski efikasne komponente i materijali koji se mogu reciklirati ključni su instrumenti za kombinovanje ekološke odgovornosti i ekonomskog uspeha.

Opisani izazovi ilustruju da su zahtevi prema proizvođačima uređaja u industriji nauke o životu visoki i često se ne mogu ispuniti klasičnim standardnim komponentama. Posebno kada je u pitanju preciznost, integracija i regulatorna sigurnost, generički pristupi brzo dostižu svoje granice.