Mikrofluidika je znanost in tehnologija za nadzor zelo majhnih količin tekočin v drobnih kanalih. Ti fluidi so lahko tekočine ali plini, kanali pa so pogosto ožji od enega milimetra.
Na tej ravni se tekočine obnašajo drugače. Površinska napetost, viskoznost in geometrija kanala postanejo pomembnejši od gravitacije ali turbulence. To inženirjem in znanstvenikom ponuja koristno prednost: majhne količine se lahko premikajo, mešajo, grejejo, ločujejo ali analizirajo z visoko natančnostjo nadzora.
Zato se mikrofluidika uporablja v številnih kompaktnih napravah za znanosti o življenju. Omogoča napravi upravljanje vzorcev in reagentov na nadzorovan način, pogosto z manj prostora, manj tekočine in krajšimi procesnimi koraki v primerjavi s konvencionalnimi laboratorijskimi postavitvami.
Mikrofluidika deluje tako, da tekočine vodi skozi natančno zasnovane mikrokanele, komore in kontrolne točke. Namesto da premikamo velik vzorec skozi cevi, lahko mikrofluidna naprava premika majhne količine vzorca in reagenta skozi kompaktno notranjo pot.
Preprost mikrofluidni proces običajno vključuje naslednje:
Natančna nastavitev je odvisna od naloge. Diagnostična naprava, dozirni sistem in model čipa za organ lahko vsi uporabljajo mikrofluidne principe, vendar ne potrebujejo enake arhitekture.
Pomislite na mikrofluidni čip kot na majhno, strukturirano pot za tekočine. Vzorec vstopi v čip, se premika skozi ozke kanale, doseže eno ali več funkcionalnih območij in nato proizvede merljiv rezultat. V sistemu laboratorijskega čipa lahko ta postopek nadomesti več ročnih laboratorijskih korakov. Ena sama naprava lahko pomaga pripraviti vzorec, zmešati reagente in nadzorovati pogoje reakcije.
Rezultat je bolj kompakten postopek. Koraki, ki so prej zahtevali več prostora, več ročnega upravljanja in več ločenih komponent, postajajo krajši in lažje nadzorovani.
Na mikro ravni je tok tekočine običajno natančno nadzorovan in predvidljiv. V številnih mikrofluidnih sistemih je tok laminaren, kar pomeni, da se plasti tekočine premikajo ena ob drugi z minimalnim mešanjem, ki ga povzroča turbulence. To spreminja način, kako inženirji oblikujejo napravo: Mešanje, doziranje in časovanje reakcij pogosto temeljijo na obliki kanalov, dolžini poti, nadzoru tlaka in površinskih lastnostih materiala.
Tri načela so posebej pomembna:
To je lahko še posebej dragoceno za biološke in kemične procese. Za izvedbo je morda potrebnih manj vzorcev ali reagentov, občutljivi koraki pa se lahko izvedejo v nadzorovanem okolju.
Mikrofluidika se uporablja povsod, kjer je treba majhne količine tekočin nadzorovati, analizirati ali obdelati. Na področju znanosti o življenju je pogosto nepogrešljiva za aplikacije, kjer so ključnega pomena prostor, količina vzorcev in ponovljivost.
Tipična področja uporabe vključujejo naslednje:
Če delate na področju kompaktnih naprav za znanosti o življenju, vam lahko naslednji viri ponudijo boljši vpogled v to temo. Naše raziskovalne ekipe raziskujejo mikrofluidne koncepte za avtomatizacijo laboratorijev in medicinsko tehnologijo ter kako jih je mogoče uporabiti na področjih, kot so avtomatizirana CAR-T celična terapija in sistemi čipov za organe.
Mikrofluidika je več kot le zmanjševanje fluidnih poti. Gre za zagotavljanje učinkovite arhitekture inženirjem in znanstvenikom za natančno upravljanje majhnih količin tekočin, da lahko kompaktne naprave obravnavajo vzorce, reagente in reakcije z največjo učinkovitostjo.
Najpomembnejše točke so naslednje:
Ko so osnove jasne, je naslednji korak vprašanje, kako lahko nadzor tekočin izboljša zanesljivost naprave, ponovljivost ali nadgradnjo.