Oddelek Bayer Crop Science razvija aktivne sestavine za varstvo rastlin in ustrezne proizvodne postopke. Za hitrejšo in individualnejšo proizvodnjo je proizvajalec potrebne postopke želel združiti pod eno streho. Kot specialist za avtomatizacijo in dolgoletni poslovni partner je bil Festo že v zgodnji fazi vključen v načrtovanje.

Projekt se je izkazal za zahtevno nalogo za inženirje: Bayer je novo tovarno zasnoval tako, da je bilo mogoče prilagodljivo povezati in upravljati obstoječe podsestave in naprave. Sistem za nadzor procesa je razdeljen na 67 avtomatizacijskih sistemov, tako da je krmiljenje procesa prav tako prilagodljivo. Hkrati so veljale strožje zahteve glede protieksplozijske zaščite: Bayer v tem večnamenskem obratu operativno obdeluje vnetljive tekočine, zaradi nenehnega razvoja procesov pa so potrebne tudi številne rezalne in intervencijske točke, saj se procesi pogosto spreminjajo. Celotni sistem je bil zato uvrščen v eksplozijsko nevarni območji 1 in 2.

Zahteve za varne sisteme VZ

Zmanjšanje varnostnih tveganj

Bolj kot so zanesljivi sestavni deli in procesi, varnejše je delovanje celotnega kemičnega sistema. Razpoložljivost hladilne vode mora biti zagotovljena prav tako kot razpoložljivost električne energije, opreme za zaustavitev in razbremenitev v sili, črpalk, mešalnikov in procesnih ventilov. Funkcionalna varnost vseh procesov je odvisna od varnega delovanja vseh določujočih elementov: od upravljavca elektrarne do varnostnih funkcij električne instrumentacije in regulacijske tehnologije (EI&C).

V kemični in petrokemični industriji so komponente EI&C, ki so se izkazale v obratovanju, ključnega pomena za varnost in razpoložljivost procesnih sistemov. Z njimi se lahko izognete ne le previsokemu tlaku in drugim nevarnim razmeram v sistemu, temveč tudi zgodnjemu prepoznavanju trendov, kar omogoča sprejetje učinkovitih protiukrepov (včasih samodejno). Reakcijo s pobegom lahko na primer opazimo že z izračunom temperaturnega gradienta.