Po statističnih podatkih Eurostata o nesrečah pri delu je Evropska unija v letu 2022 zabeležila 2,97 milijona nesreč pri delu brez smrtnega izida in 3286 smrtnih nesreč, pri čemer je bila več kot četrtina smrtnih poškodb povezana s stroji ali opremo za ravnanje z blagom.
Te surove številke poudarjajo, zakaj varnost ne more biti naknadna skrb. Ko stroj deluje brez ustreznih varnostnih ukrepov, lahko posledice nastopijo takoj in so lahko hude: poškodbe opreme, dragi izpad delovanja, poškodbe ali celo pravne posledice. Po drugi strani pa vgrajevanje varnosti v sisteme že od samega začetka spreminja stroje v sredstva, ki zagotavljajo zanesljivost, učinkovitost in zaupanje.
Vloga varnosti strojev se je v zadnjem desetletju močno spremenila. Nekoč je veljala predvsem za zahtevo za skladnost, danes pa je postala poslovna prioriteta.
To spremembo narekuje več dejavnikov:
Torej varnost strojev ni več neobvezna. Podjetja, ki varnost in zaščito vključujejo v svoje oblikovalske procese, so v boljšem položaju za zaščito ljudi, ohranjanje produktivnosti in ohranjanje konkurenčnosti na vse bolj zahtevnem trgu.
Projekti nadzora gibanja postanejo zapleteni, kadar določanje velikosti, nastavitev varnosti, vgradnja krmilnikov PLC, zagon ter potrjevanje potekajo v ločenih korakih. V tem spletnem seminarju na zahtevo boste videli, kako digitalna orodja Festo podpirajo povezan potek dela od konfiguracije do zagona, kar razvojnim ekipam pomaga zmanjšati število predaj nalog in z večjo gotovostjo oceniti rešitve nadzora gibanja.
Oglejte si potek dela v praksiVarnost strojev temelji na predpisih in standardih, ki so namenjeni zaščiti operaterjev in zagotavljanju skladnosti na vseh trgih.
V Evropi je krovni predpis Uredba EU o strojih (2023/1230). Nadomešča dolgoletno direktivo o strojih, usklajuje pravila v državah članicah EU in uvaja nove zahteve za digitalne tehnologije. Njegov cilj: zagotoviti, da so stroji varni ne le mehansko, temveč tudi v smislu programske opreme in kibernetske varnosti.
Za praktično uporabo te uredbe mednarodni standardi inženirjem dajejo jasne metode za ocenjevanje in izvajanje varnosti. Tri najpomembnejše so:
ISO12100 → Ocena tveganja
ISO13849 → Raven zmogljivosti (PL)
IEC62061 → Stopnja varnostne integritete (SIL)
Ti standardi skupaj zagotavljajo strukturirano pot: oceno tveganj (ISO 12100), oblikovanje zanesljivih kontrol (ISO 13849) in njihovo potrditev glede na zahteve SIL (IEC 62061).
Za proizvajalce in izdelovalce strojev je zagotavljanje skladnosti brezpogojna zahteva. Neizpolnjevanje zahtev ogroža dostop do trga, povzroča drago predelavo in, kar je najpomembneje, preprečljivo škodo ljudem.
Učinkovita varnost strojev ne pomeni le namestitve zaščitnih naprav na koncu. Gre za vključevanje varnostnih načel v vsako fazo načrtovanja in delovanja.
Kombinirani pristop lahko razdelimo na štiri ključne faze:
Z obravnavanjem varnosti kot procesa življenjskega cikla – od zasnove do validacije in vzdrževanja – podjetja zagotavljajo skladnost, zmanjšujejo izpad delovanja in gradijo večje zaupanje med operaterji.
Osnova varnosti strojev je okvir za oceno tveganja. Omogoča strukturiran pristop k prepoznavanju nevarnosti, določanju prednostnih tveganj in izbiri ustreznih zaščitnih ukrepov.
Tipični postopek poteka v treh korakih:
Dokumentiranje tega procesa je zelo pomembno. Zagotavlja dokaz o skladnosti z ISO12100, podpira revizije in zagotavlja, da so odločitve temeljijo na strukturirani analizi, ne na domnevah.
Bodimo iskreni: če izdelujete stroje in ne razmišljate o varnosti, delate narobe. Varnost ni le nekaj, kar je treba odkljukati, temveč je sestavni del zmogljivosti, zanesljivosti in ugleda. Nesreče nas stanejo časa, denarja in zaupanja. Toda pametna varnostna zasnova vse to preprečuje. Ne gre le za preprečevanje poškodb – gre za nemoteno delovanje strojev, samozavest ekipe in zvestobo strank.
Kaj prinaša dobra varnost:
Vzemite za primer pakirno linijo z modernimi varnostnimi zaporami: ščiti ljudi, hkrati pa poveča OEE z zmanjšanjem izpadov. Varnost ni stroškovno središče. To je multiplikator zmogljivosti.
Varnost strojev je več kot le zahteva za skladnost – je odgovornost in priložnost. S prilagajanjem predpisom, uporabo preverjenih inženirskih načel in upoštevanjem strukturirane metodologije načrtovanja lahko podjetja zaščitijo ljudi in hkrati ohranijo produktivnost. Robusten okvir za oceno tveganj zagotavlja, da se nevarnosti prepoznajo in zmanjšajo, medtem ko stalno izboljševanje ohranja učinkovitost sistemov na dolgi rok.