Katera tehnologija pogonov je primerna za vašo konkretno avtomatizacijsko nalogo?

Izbira ustrezne tehnologije pogonov v tovarniški avtomatizaciji je ena ključnih projektnih odločitev. Tako pnevmatski kot električni pogoni so se že večkrat izkazali v najrazličnejših uporabah. Vendar pa se njihovi načini delovanja, možnost upravljanja in zahtevnost integracije bistveno razlikujejo.

Zato na vprašanje »Katera tehnologija pogonov je boljša, električna ali pnevmatska?« ni mogoče odgovoriti na splošno. Pomembna ni sama tehnologija, temveč naloga, ki jo mora opraviti. Tisti, ki svoje potrebe temeljito analizirajo, sprejemajo bolj premišljene odločitve.

Zakaj ni preprostega odgovora

Pnevmatika deluje s stisnjenim zrakom kot nosilcem energije in je še posebej primerna za preproste, robustne gibalne naloge. Električni pogoni uporabljajo motorje in mehanske prenose, kar omogoča natančne, prosto programirljive gibe.

Obe tehnologiji sta tehnično izpopolnjeni in zanesljivi. Vendar se njihove prednosti kažejo v različnih okoliščinah. Preudarna odločitev se torej začne z razumevanjem teh razlik, ne pa z naklonjenostjo določeni tehnologiji.

Osnovne razlike med pnevmatskim in električnim sistemom

  • Pnevmatski pogoni imajo izjemno preprosto zasnovo, so malo občutljivi na prah, vlago ali temperaturo ter so neverjetno trpežni. So idealne za hitre, ponavljajoče se gibe z jasno določenimi končnimi položaji.
  • Električni pogonipa zagotavljajo visoko natančnost pozicioniranja in ponovljivosti. Profil gibanja je mogoče prilagoditi, sile natančno krmiliti, več osi pa sinhronizirati. Zaradi teh lastnosti so izjemno primerne za zapletene ali spremenljive procese.

Ključna merila za izbiro pogonskega mehanizma

Da bi se lahko odločili za najprimernejšo tehnologijo pogonskih elementov, je vedno pomembno upoštevati več meril. Posameznih vidikov, kot sta natančnost ali poraba energije, nikoli ne smemo ocenjevati ločeno; šele medsebojno delovanje vseh zahtev pokaže, katera rešitev je tehnično in ekonomsko smiselna.

Sila, obremenitev in mehanske zahteve

Potrebna sila in breme, ki ga je treba premakniti, sta ključna dejavnika.

Pnevmatski aktuatorji so zelo primerni za stalne obremenitve in jasne končne položaje, kot na primer pri vpenjanju ali stiskanju.

Električni pogoni pokažejo svoje prednosti, kadar je treba sile spremenljivo krmiliti ali natančno ponoviti. To velja zlasti za občutljive komponente ali spreminjajoče se različice izdelkov.

Hitrost, dinamika in profili gibanja

Pnevmatika je pogosto prednostna rešitev za zelo hitre premike s kratkimi hodi, saj so pnevmatski sistemi dinamični in konstrukcijsko preprosti.

Električni pogonipa omogočajo zapletene profile hitrosti in pospeška. Omogoča natančno izvajanje enakomernega pospeševanja, nadzorovanega zaviranja in usklajenih večosnih gibov.

Natančnost in ponovljivost

Ko je treba natančno pristopiti k položajem ali slediti poti, je tehnologija električnega pogona po navadi očitna izbira. Zagotavlja visoko ponovljivost in prilagodljive možnosti upravljanja.

Pnevmatski sistemi so medtem idealni, kadar je določena stopnja prilagodljivosti dovoljena ali celo zaželena, na primer za zaščito obdelovancev ali za preprosta opravila pri rokovanju.

Poraba energije in energetska učinkovitost

Poraba energije med tema dvema sistemoma se znatno razlikuje. Medtem ko je porabo energije električnih aktuatorjev mogoče oceniti neposredno, v pnevmatskih sistemihvlogo igrata tudi proizvodnja in priprava stisnjenega zraka.

Realna ocena vedno upošteva celoten sistem. In glede na trajanje ciklov, faze mirovanja in funkcije zadrževanja, pnevmatika v nekaterih primerih uporabe zagotavlja celo energetske prednosti.

Gospodarska učinkovitost in stroški življenjskega cikla

Poleg investicijskih stroškov so ključnega pomena tudi stroški obratovanja in vzdrževanja ter razpoložljivost nadomestnih delov. Rešitev, ki se na prvi pogled zdi poceni, se lahko v celotnem življenjskem ciklu izkaže za drago.

Vsakdo, ki primerja pnevmatske in električne sisteme, mora zato vedno upoštevati skupne stroške lastništva, tj. vseh stroškov od integracije do obratovanja.

Tipični profili uporabe v avtomatizaciji proizvodnje

Vsaka posamezna tehnologija ima jasno opredeljena področja uporabe.

Pnevmatika se pogosto uporablja pri ravnanju, vpenjanju ali stiskanju, kjer so potrebni jasni poteki gibov.

Električni pogoni se vedno pogosteje uporabljajo v aplikacijah, v katerih je pomembna visoka natančnost, ali v tistih, ki vključujejo prilagodljive različice izdelkov ali spremenljive procese.

Vendar ta razvrstitev ni trdno pravilo. Hibridni koncepti in novi tehnološki dosežki nenehno širijo možnosti oblikovanja.

V avtomatizaciji proizvodnje ni treba izbirati med pnevmatiko in elektriko. Izbira ustrezne tehnologije pogonskih elementov temelji na zahtevah vaše aplikacije tako s tehničnega kot tudi z ekonomskega vidika. Tisti, ki sistematično ocenjujejo merila, kot so obremenitev, natančnost, dinamika, okolje in stroški življenjskega cikla, zmanjšujejo tveganja in sprejemajo premišljene odločitve.

Bela knjiga »Pnevmatika ali elektrika v avtomatizaciji proizvodnje«

Prenesite si belo knjigo »Pnevmatika ali elektrika v avtomatizaciji proizvodnje« še danes

Zagotovite si dobro strukturirano podporo pri odločanju s primerjalnimi tabelami, praktičnimi primeri in koristnim priročnikom za izbiro pogonskih elementov za svojo avtomatizacijsko nalogo.

Prenesi zdaj – Pridobi priročnik

S pomočjo orodij za digitalno inženirstvo hitreje poiščite pravo rešitev

Ali želite poleg primerjave pnevmatskih in električnih sistemov tudi tehnično zanesljivo zasnovo sistema? Festo inženirska orodja vam pomagajo sistematično preverjati zahteve in načrtovati aktuatorje, tako da se popolnoma prilegajo, od prve zasnove do dejanskega dimenzioniranja.

  • Inženirska orodja podjetja Festo
    Digitalna podpora pri izbiri, načrtovanju in preverjanju rešitev za pogonske mehanizme.
  • Pnevmatska simulacija
    Orodje za načrtovanje pnevmatskih sistemov: Simulacija gibov, sil, hitrosti in trajanja ciklov.
  • Electric Motion Sizing
    Orodje za načrtovanje električnih pogonov: Dimenzioniranje osi, motorjev in mehanskih delov na podlagi podatkov o vaši uporabi.

Vaša dodana vrednost:
Zmanjšate tveganja pri načrtovanju, zagotovite si varnost pri načrtovanju in hitreje pridobite tehnično in ekonomsko ustrezno rešitev.