1. Kakšna je razlika med regulacijo pretoka in regulacijo masnega pretoka?

Werner Alber: Regulacija pretoka meri prostornino plina na časovno enoto in se občutljivo odziva na nihanja tlaka in temperature. Kontrola masnega pretoka pa beleži dejansko maso plina in zagotavlja konstantne vrednosti ne glede na okoliške pogoje – idealno za natančne aplikacije, kot sta medicinska tehnologija ali proizvodnja polprevodnikov.

Na kratko: Medtem ko se regulacija pretoka osredotoča na prostornino, regulacija masnega pretoka zagotavlja, da skozi sistem vedno teče enaka masa plina – ne glede na zunanje vplive.

2. Kaj je regulator masnega pretoka in kako deluje?

Werner Alber: Predstavljajte si, da morate v nekem procesu vedno dovajati enako količino plina. Če na klasičnem volumetričnem regulatorju pretoka nastavite 10 l/min, boste le pod določenimi pogoji dobili popolnoma enako količino plina. Če temperatura naraste, se plin razširi – pri 10 l/min je masa plina manjša. Nasprotno pa višji tlak pomeni, da je v 10 litrih več molekul. Regulator masnega pretoka določa maso tekočega medija. Ker na maso plina – v nasprotju s prostornino – ne vplivata tlak ali temperatura, to omogoča zelo natančen in stabilen nadzor. Tako je volumen plina konstanten, ponovljiv in učinkovit. V nasprotju z enostavno krmiljenimi dušilnimi ventili krmilniki masnega pretoka uravnavajo masni pretok in ga aktivno stabilizirajo, da zagotovijo stalne procesne pogoje. Zato je idealna rešitev za aplikacije, ki zahtevajo visoko natančnost, dinamiko in zanesljivost procesa.

3. Kako se način krmiljenja regulatorja masnega pretoka razlikuje od načina krmiljenja dušilnega ventila?

Werner Alber: Odločilna razlika je v vrsti predpisov. Masni regulatorji pretoka delujejo v zaprti krmilni zanki: Nenehno uravnavajo trenutni masni pretok in natančno nastavljajo ventil, da želena nastavljena vrednost ostane konstantna. Dušilni ventil (kot je igelni ventil z merilnikom pretoka) je pogosto mogoče nastaviti pasivno ali ročno. Če se procesne razmere spremenijo, je treba običajni ventil ponovno ročno nastaviti – ne "ve", da se je kaj spremenilo. Krmilniki masnega pretoka pa se na odstopanja odzivajo v realnem času.

Lahko bi rekli: MFC razmišlja sam, medtem ko je preprost regulator pretoka le fiksna dušilna loputa. V praksi to pomeni bistveno večjo natančnost in doslednost pri krmilnikih za pretok, zlasti kadar pogoji okolice niso popolnoma konstantni.

4. Kateri so različni načini merjenja za krmilnike masnega pretoka in kako delujejo?

Werner Alber: Krmilnik masnega pretoka (MFC) lahko zaznava pretok plina z različnimi fizikalnimi metodami. Najpogosteje uporabljena metoda je toplotno (kalorimetrično) načelo, zlasti za plinske aplikacije. Običajno se uporabljata metodi toplotnih izgub in prenosa toplote. Vse pogostejši so tudi postopki, ki temeljijo na tlačni razliki, saj omogočajo hitrejšo reakcijo v primerjavi s toplotnimi načeli. Omeniti velja tudi Coriolisovo načelo, ki neposredno meri masni pretok. Izbira merilnega principa je vedno odvisna od posebnih zahtev uporabe.

5. Kako je izdelan regulator masnega pretoka in katere komponente vsebuje?

Werner Alber: Regulator masnega pretoka je sestavljen iz treh osrednjih sestavnih delov: Senzorji, krmilna elektronika in proporcionalni ventil kot aktuator. Senzor zazna masni pretok na podlagi posebnega merilnega principa. Izmerjene vrednosti obdela krmilna elektronika, ki jih primerja z določeno zahtevano vrednostjo. Odstopanja se takoj prepoznajo in posredujejo regulacijskemu ventilu, ki deluje kot pogon za ustrezno regulacijo pretoka.

Pri Festu se zanašamo na piezo tehnologijo, ki omogoča zelo dinamično, energetsko učinkovito in praktično neobrabno krmiljenje. Natančno usklajevanje vseh komponent omogoča natančno, stabilno in ponovljivo uravnavanje pretoka. Celoten postopek nadzoruje nadzorna enota višje ravni, ki sinhronizira vse komponente in izvaja stalne prilagoditve.

e-knjiga: Controlled Pneumatics na preprost način

e-knjiga: Controlled Pneumatics na preprost način

Kako poskrbeti, da bo vaš pnevmatski sistem digitaliziran, učinkovit in izjemno natančen.​

Odkrijte, kako Controlled Pneumatics odpira povsem nova področja uporabe za regulacijo tlaka, pretoka in gibanja. Ugotovite, kako proporcionalna tehnologija, senzorji in inteligentni algoritmi delujejo skupaj v zaprtem krmilnem krogu, da izboljšajo vaše procese. Pridobite dragocene informacije o tem, kako lahko hitro in preprosto povečate učinkovitost, stroškovno učinkovitost in zmogljivost svojih pnevmatskih sistemov.​

Prenesi zdaj!​

6. Katere so prednosti piezo tehnologije v masnih krmilnikih pretoka in zakaj se Festo zanaša na to tehnologijo?

Werner Alber: Piezoelektrična tehnologija ima v primerjavi z običajnimi magnetnimi ventili odločilne prednosti pri krmilnikih masnega pretoka. Omogočajo zelo natančen, energetsko učinkovit nadzor pretoka z nizko stopnjo obrabe. Piezo ventili uporabljajo keramični upogibni element, ki se ob dovajanju napetosti deformira in tako odpre ali zapre ventil. Ena glavnih prednosti je izjemno majhna poraba energije: Ko je ventil v položaju, piezoelektrični aktuator ne potrebuje skoraj nobene energije, saj za vzdrževanje tok ni potreben. To ne le zmanjšuje potrebo po električni energiji, temveč tudi preprečuje neželeno segrevanje v okoljih z nadzorovano temperaturo.

Poleg tega piezo ventili delujejo popolnoma neslišno, saj ne potrebujejo tuljav ali mehanskih preklopov. To je še posebej koristno v okoljih, v katerih se je treba izogibati zvočnim motnjam. Visoka natančnost krmiljenja in hiter odzivni čas omogočata občutljivo in brezstopenjsko krmiljenje masnega pretoka. Zaradi kompaktne zasnove je mogoče krmilnike pretoka s piezo ventili vgraditi na prostorsko zelo varčen način, kar je idealno za mobilne ali omejene aplikacije. So tudi trpežni, saj nimajo skoraj nobenih gibljivih delov in se praktično ne obrabljajo.

7. Kakšno vlogo imajo masni regulatorji pretoka v industriji in v katerih sektorjih se uporabljajo?

Werner Alber: Za krmilnike masnega pretoka s piezo tehnologijo je značilno delovanje brez obrabe, brez hrupa in z varčevanjem z energijo, zato so še posebej primerni za aplikacije, kjer so ključnega pomena temperaturna stabilnost, natančna možnost krmiljenja in dolga življenjska doba.

MFC imajo ključno vlogo zlasti pri proizvodnji polprevodnikov. Procesne pline, kot so plini za jedkanje, nosilni ali zaščitni plini, je treba za izdelavo brezhibnih mikročipov uravnavati z izjemno natančnostjo. Že najmanjša odstopanja v pretoku plina lahko povzročijo napake na rezinah. Krmilniki pretoka uravnavajo natančno dovajanje zaščitnih in nosilnih plinov v procesne komore in polnilne odprtine, da se zmanjša onesnaženje in zagotovijo stalni procesni pogoji.

Drugo ključno področje je medicinska in laboratorijska tehnologija. V ventilatorjih ali anestezijskih aparatih krmilniki masnega pretoka nadzorujejo natančna razmerja mešanja kisika in drugih plinov za bolnike. V analitičnih laboratorijskih napravah, kot so plinski kromatografi ali masni spektrometri, zagotavljajo ponovljive pretoke plinov za zelo natančne meritve.

8. Katere novosti in trende trenutno opažate na področju nadzora masnega pretoka?

Werner Alber: Regulacija masnega pretoka se razvija v smeri digitalizacije, miniaturizacije in energetsko učinkovite avtomatizacije. Napredek v tehnologiji masnih regulatorjev pretoka je viden v tem, da je toplotnim meritvam dodana hitrejša metoda diferenčnega tlaka, ki omogoča dinamično krmiljenje.

Nadaljnji zagon inovacij je mogoče opaziti pri miniaturizaciji in novih senzorskih tehnologijah. Tehnologiji MEMS in CMOS omogočata zelo natančne senzorje z majhno porabo energije, zaradi česar so krmilniki masnega pretoka kompaktnejši in učinkovitejši. Na splošno postajajo krmilniki masnega pretoka vedno bolj natančni, bolj povezani v omrežje in prilagodljivejši. Porabijo manj energije in jih je mogoče učinkoviteje vključiti v sodobne sisteme avtomatizacije, kar je pomemben prispevek k digitalizaciji pnevmatike.

9. Katera priporočila imate za podjetja, ki želijo uvesti inteligentne koncepte za nadzor masnega pretoka ali avtomatizacijo?

Werner Alber: Ključ do učinkovitega nadzora masnega pretoka je v natančnosti, energetski učinkovitosti in brezhibni integraciji. Podjetja morajo že v zgodnji fazi preveriti, kakšno natančnost in odzivne čase zahtevajo njihovi postopki. Ključni pristop k optimizaciji je uporaba energetsko učinkovitih aktuatorjev.

Piezoelektrična tehnologija znatno zmanjša porabo energije, odpravlja nastajanje toplote in omogoča natančen nadzor brez obrabe. Podjetja se morajo zanašati tudi na inteligentne diagnostične funkcije, da bo vzdrževanje predvidljivejše, procesi pa stabilnejši.

V naslednjem koraku se priporoča analiza sistema: Kje nastajajo izgube? Katere komponente delujejo neučinkovito? Ciljno usmerjeno svetovanje ali testno izvajanje s sodobnimi masnimi krmilniki hitro zagotovi informacije o možnostih optimizacije. Digitalne, razširljive rešitve dolgoročno povečujejo učinkovitost, zanesljivost procesov in prilagodljivost.

Wernerju Alberju se zahvaljujemo za poučen intervju in poglobljen vpogled v svet regulacije masnega pretoka. S svojim strokovnim znanjem je poudaril, kako lahko natančen nadzor, digitalno omrežje in piezo tehnologija povečajo učinkovitost in zanesljivost procesov v številnih panogah. Podjetja, ki se zanašajo na sodobno masno regulacijo pretoka, imajo koristi od večje natančnosti, učinkovitejše porabe energije in optimizirane zanesljivosti procesov – odločilni dejavniki za avtomatizacijo, ki bo v prihodnosti zanesljiva.