Kaj je zeleni vodik?

Vodik se proizvaja z elektrolizo – postopkom, pri katerem se voda z električno energijo razdeli na vodik in kisik. Za zeleno proizvodnjo vodika velja naslednje: uporabljena električna energija mora izvirati iz obnovljivih virov.

V nasprotju s tem je na primer:

  • Sivi vodik, proizveden iz fosilnih goriv,
  • rožnati vodik, ki zaradi uporabljene jedrske energije ne proizvaja CO₂, vendar proizvaja radioaktivne odpadke,
  • in modri vodik, pri čemer se CO₂ zajame in shrani (zajemanje ogljika).

Elektroliza je torej prvi in odločilni korak v vrednostni verigi vodika.

Odkrijte, kako lahko avtomatizacija izboljša procese v celotni vrednostni verigi.

1. Proizvodnja

Začetna točka v vrednostni verigi vodika je elektroliza. Voda se razgradi v vodik in kisik z uporabo električne energije iz obnovljivih virov energije. Glede na okvirne pogoje se uporabljajo različne tehnologije elektrolizerjev:

  • PEM za prilagodljive spremembe obremenitve,
  • alkalne postopke, ki temeljijo na preizkušenih postopkih, ali
  • SOEC za največjo učinkovitost z visokotemperaturno elektrolizo.

Avtomatiziran nadzorni sistem zagotavlja, da so temperatura, tlak in pretok medija vedno v optimalnem območju – za največjo učinkovitost in razpoložljivost sistema.

2. Obdelava z vodikom

Sveže proizveden vodik je redko takoj čist. Pogosto vsebuje vlago, ostanke kisika ali druge nečistoče. S posebnimi sistemi za obdelavo vodika dosežemo zahtevano kakovost – do 99,999 % čistosti. To je odločilni dejavnik pri preprečevanju korozije, izgube učinkovitosti ali poškodb na nadaljnjih sistemih. Avtomatizirani sistemi v realnem času spremljajo vse pomembne procesne parametre, se odzivajo na odstopanja ter optimizirajo porabo energije in obratovalnih virov. S tem se poveča varnost, hkrati pa je celotni postopek tudi učinkovitejši in ga je lažje razširiti.

3. Stiskanje in shranjevanje

Vodik ima pri normalnem tlaku zelo majhno energijsko gostoto. Obstaja več načinov za učinkovit prevoz ali shranjevanje:

  • stiskanje plinov s kompresorji pri 350 do 500 bar,
  • utekočinjenje zaradi močnega ohlajanja ali
  • kemično pretvorbo molekule v spojine, ki vsebujejo vodik.

Nadzor tlaka, polnjenje in spremljanje morajo biti brezhibni in zanesljivi. Natančna tehnologija ventilov in zanesljivi senzorji zagotavljajo stabilno in varno delovanje.

4. Distribucija in prevoz

Pot od mesta proizvodnje do kraja uporabe je lahko zelo različna: Od cevovodov ali prikolic do proizvodnje na kraju samem – vse je mogoče. V vsakem primeru mora biti prevoz varen, z majhnimi izgubami in ekonomičen. Avtomatizirani nadzorni sistemi zgodaj zaznajo puščanje ali nihanje tlaka ter v realnem času nadzorujejo pretok in položaje ventilov.

5. Uporaba

Zeleni vodik se lahko uporablja na številnih področjih. Uporablja se lahko neposredno kot molekula v kemični industriji in pri proizvodnji jekla, uporablja pa se tudi pri proizvodnji sintetičnega zemeljskega plina ali goriv. Vodik se lahko nato uporablja v gorivnih celicah za proizvodnjo električne energije in s tem prispeva k zmanjšanju emisij CO2 v mobilnosti v ustreznih vozilih. Vsaka aplikacija prinaša svoje izzive – tehnologija avtomatizacije jih pomaga obvladati zanesljivo in prilagodljivo. Tako je mogoče procese kadar koli prilagoditi spreminjajočim se razmeram in profilom obremenitve ter izpolniti pomembne varnostne zahteve.

10 Pogoste napake, ki se jim je treba izogibati pri avtomatizaciji vodika ​

Avtomatizacija vodika je zapletena, napake pa lahko stanejo veliko. Ta seznam za preverjanje vam pomaga preprečiti tveganja in oblikovati varnejše, prilagodljive sisteme. Naučili se boste, kako:​

  • se izognete 10 najpogostejšim napakam​
  • prihranite čas in zmanjšate ponovno delo​
  • okrepite varnost in skladnost
Pridobite brezplačen seznam za preverjanje še danes

Zakaj je avtomatizacija ključ do povečanja obsega

Zeleni vodik je konkurenčen le, če ga je mogoče proizvajati in uporabljati varno, zanesljivo in učinkovito. Avtomatizacijske rešitve s terminali ventilov in modularnimi krmilniki v kombinaciji z diagnostičnimi funkcijami v realnem času omogočajo prav to. Med drugim pomagajo tudi pri tem:

  • Zmanjšanje izpadov
  • Za izpolnjevanje zakonskih zahtev (ATEX, SIL)
  • Zmanjšanje kompleksnosti sistemov

Festo – vaš partner v celotni vrednostni verigi

Festo podpira podjetja vzdolž celotne vrednostne verige vodika z industrijsko specifičnimi rešitvami za avtomatizacijo. Ne glede na to, ali gre za elektrolizo, obdelavo plinov ali mobilne aplikacije, kot so sistemi za nadzor prikolic – z razširljivimi sistemi, digitalnimi diagnostičnimi funkcijami in certificiranimi komponentami Festo pomaga zagotoviti, da so procesi varni in odporni proti prihodnosti.

Zelena vrednostna veriga za vodik je več kot le tema prihodnosti

Danes je že realnost, njen pomen pa se nenehno povečuje. Tisti, ki razumejo celotno verigo, lahko sprejemajo premišljene odločitve in že v zgodnji fazi vključijo ustrezne rešitve.

Ste zdaj radovedni?

Učinkovit nadzor vodika s Festo – od začetka do konca

Ali že delate na določeni aplikaciji?

O svoji rešitvi za avtomatizacijo se pogovorite z našimi strokovnjaki