Ponovna uporaba preverjenih modulov v modularni gradnji strojev lahko bistveno zmanjša ponavljajoče se inženirsko delo ter skrajša čas razvoja novih različic strojev. To je mogoče doseči z razširljivim, prilagodljivim platformnim pristopom, saj lahko obvladuje spreminjajoče se projektne zahteve, ki pogosto zahtevajo prilagajanje. Če izbrani izdelek ni dovolj prilagodljiv, moduli morda ne bodo ponovno uporabni v različnih aplikacijah. Namesto da bi vsako funkcijo načrtovale od začetka, lahko inženirske ekipe gradijo na že preverjenih komponentah in se osredotočijo na prilagoditve specifične za posamezne aplikacije. Ko so mehanski, električni in pnevmatski vmesniki jasno določeni, se lahko razvijajo, testirajo in potrjujejo vzporedno različni podsistemi To ne le izboljšuje preglednost projekta, ampak tudi zmanjšuje tveganja pri vgradnji ob združevanju različnih sklopov stroja. V kompleksnih avtomatizacijskih projektih ta pristop pomaga ohranjati prilagodljivost, ne da bi pri tem ogrozili doslednost inženiringa ali zanesljivost sistema.

Standardizirani moduli in enotni vmesniki v modularni avtomatizaciji lahko zmanjšajo število unikatnih delov in različic, potrebnih na različnih strojnih platformah. To poenostavlja nabavo, zmanjšuje kompleksnost dobaviteljev in izboljšuje zanesljivost načrtovanja v proizvodnih okoljih. Uporaba enakih komponent v različnih konceptih strojev prav tako poenostavi upravljanje zalog in zmanjša trud za dokumentacijo in kontrolo kakovosti. Hkrati pa modularnost ne pomeni toge standardizacije. Namesto tega ustvari nadzorovano jedrno arhitekturo, ki jo je mogoče selektivno prilagoditi posebnim zahtevam aplikacije, ne da bi pri tem motili celotno strukturo sistema.

Predhodno preizkušeni moduli z jasno določenimi vmesniki lahko poenostavijo procese namestitve in zagona v modularnih strojnih sistemih. Ker so funkcionalne enote potrjene pred vgradnjo, se lahko montažne ekipe osredotočijo na povezovanje in konfiguracijo modulov namesto na odpravljanje težav s posameznimi komponentami na lokaciji. S tem se skrajša čas namestitve in pomaga zmanjšati napake na vmesnikih med mehanskimi, električnimi in pnevmatskimi podsistemi. Poleg tega modularne strukture olajšajo zagon po korakih, saj omogočajo neodvisno testiranje posameznih sklopov stroja pred aktiviranjem celotnega sistema, kar izboljša zanesljivost celotnega zagona.

Dobro strukturiran modularni avtomatizacijski sistem izboljšuje servisiranje, saj omogoča lažji dostop, kontrolni pregled in zamenjavo funkcionalnih enot. Namesto analiziranja trdno vgrajenih arhitektur strojev lahko vzdrževalne ekipe delajo z jasno opredeljenimi moduli, ki olajšujejo izolacijo napak. To zmanjšuje kompleksnost diagnostike in lahko skrajša vzdrževalne posege, zlasti v sistemih z zahtevano visoko razpoložljivostjo. Glede na namen uporabe modularne zasnove omogočajo tudi predvidljivejše načrtovanje vzdrževanja, saj je posamezne enote mogoče servisirati ali zamenjati brez potrebe po razstavljanju celotnega sistema.

Zahteve glede strojev se skozi čas razvijajo zaradi spreminjajočih se specifikacij strank, novih komunikacijskih standardov ali povečanih zahtev po zmogljivosti v pnevmatskih in električnih podsistemih. Modularna strojna arhitektura lahko te spremembe omogoči s ciljnimi nadgradnjami, ne da bi bil potreben popoln ponovni razvoj sistema. Standardizirani vmesniki omogočajo učinkovitejšo integracijo novih funkcij ali zmogljivostnih modulov, kar zmanjšuje inženirski trud pri naknadnih vgradnjah ali razširitvah linij. To je še posebej pomembno v prilagodljivih proizvodnih okoljih, kjer je treba stroje prilagoditi novim različicam izdelkov ali procesnim zahtevam.

Ta prilagodljivost se razteza tudi na pnevmatske in komunikacijske arhitekture. Ko so sistemi zasnovani za delovanje z več komunikacijskimi standardi in ravnmi zmogljivosti, je mogoče zmanjšati kompleksnost različic, hkrati pa ohraniti prilagodljivost med različnimi konfiguracijami strojev. Digitalne funkcije, integrirane na sistemski ravni, lahko dodatno izboljšajo preglednost procesov in podprejo optimizacijo na podlagi podatkov, pod pogojem, da so vključene v modularno strukturo in ne dodane kot izolirane komponente.

Ko postajajo zasnove strojev bolj modularne, se ključno vprašanje premakne s tega, kaj je mogoče zgraditi, na to, kaj je treba najprej določiti.

Vodnik po ključnih dejavnikih za izbiro ventilskih otokov in oddaljenih V/I modulov pomaga to odločitev strukturirati že zelo zgodaj. Združuje pet povezanih vidikov, ki zajemajo koncept stroja, komunikacijske potrebe, pnevmatsko zmogljivost, vgrajene funkcije in inženirski pristop.

Oblikujte jasno merilo za samozavestno izbiro ventilskega otoka ali oddaljenega sistema I/O

Pridobite vodnik

Ventilski otok VTUX je eden od primerov, kako lahko modularni pristop k platformi deluje z različnimi zasnovami strojev. Glede na konfiguracijo se lahko uporablja v centraliziranih ali decentraliziranih arhitekturah ter z različnimi komunikacijskimi zasnovami. To vas spodbuja, da najprej preučite zahteve arhitekture stroja, preden ocenite ustrezno konfiguracijo izdelka.

Raziščite ventilski otok VTUX.

Naši brezplačni VTUX viri...

Odkrijte naš spletni seminar '4 glavne izbire strojev z ventilskimi priključki in oddaljenimi vhodno-operativnimi sistemi', ki ponuja vpogled v potencial stroja, ko so električni, pnematski in programski sistemi optimalno usklajeni. Oglejte si tukaj

Ugotovite, kateri ventilski terminal ustreza vaši arhitekturi stroja! Ne glede na to, kateri vmesnik uporabljate, ali imate raje enosmerne krmilne signale, dvosmerno komunikacijo ali imate centraliziran ali decentraliziran koncept stroja – naš Vodič za izbiro bo našel popoln VTUX za vas. Prenesite naš vodič tukaj