Aktuatorji so nameščeni blizu osrčja zmogljivosti stroja. Pretvarjajo krmilne signale v gibanje, kar pomeni, da vplivajo na čas cikla, točnost pomika, natančnost pozicioniranja, porabo energije in potrebe po vzdrževanju.
Izbira prave tehnologije aktuatorja lahko zniža proizvodne stroške že od začetka. Pnevmatski aktuatorji so pogosto odlična izbira za enostavno, robustno in ponavljajoče se gibanje. Električni aktuatorji so primerni za aplikacije, ki zahtevajo natančen nadzor gibanja, prilagodljivo pozicioniranje ali spremenljive profile gibanja. Bistvo ni v tem, da bi po privzetem izbrali električno ali pnevmatsko avtomatizacijo. Bistvo je ustrezno povezati tehnologijo z aplikacijo.
Za podroben pogled na ustrezne možnosti gibanja si oglejte ponudbo aktuatorjev za avtomatizacijo proizvodnje.
Električna avtomatizacija lahko pomembno prispeva k izboljšanju operativne učinkovitosti, zlasti kadar proizvodne ekipe potrebujejo večjo natančnost, prilagodljivost in preglednost.
Omogoča natančna zaporedja gibanja, hitrejše menjave formatov, boljši nadzor hitrosti in položaja; prav tako ga je lažje povezati s krmilnimi sistemi na višji ravni in zagotavljajo bolj pregledne podatke o stroju.
Prava vrednost izvira iz izbire ustrezne nastavitve za vsak gib. Mehanika, servo pogonski sistemi, krmilna tehnologija, komunikacija in programska oprema morajo delovati usklajeno kot en sistem.
Poglejte, kako lahko industrijska elektroavtomatizacija podpira učinkovitejšo in prilagodljivejšo proizvodnjo.
Izpadi so redko osamljena težava. To vodi do neizpolnjenih proizvodnih ciljev, nujnega odpravljanja težav, zamud pri dostavah in frustracije v proizvodnji. Stroj se lahko ustavi le za trenutek, a se posledice hitro razširijo.
Zato bi moralo biti vzdrževanje in razpoložljivost strojev del vsake resne razprave o znižanju stroškov.
Komponente za avtomatizacijo morajo zagotavljati dolgoročno stabilno delovanje, ustrezati okolju in profilu obremenitev ter omogočiti vzdrževalnim ekipam hiter dostop, vzdrževanje in obnovo sistemov.
Dobra zasnova avtomatizacije zmanjšuje skrite stroške. Jasna dokumentacija, razpoložljivi nadomestni deli, dostopni tehnični podatki in standardizirane komponente lahko zmanjšajo zapletenost vzdrževanja na več strojih ali proizvodnih lokacijah.
Tehnično zmogljiva komponenta lahko še vedno povzroča težave, če jo je težko vgraditi.
Ekipe projektnih inženirjev nato porabijo dodatni čas za uskladitev vmesnikov, preverjanje združljivosti, izdelavo dokumentacije in prilagajanje sistemov med zagonom. Ko postane preveč zapleteno, se čas zagona začne odmikati.
Zato je treba učinkovitost postaviti v ospredje še pred začetkom proizvodnje.
Komponente, programska oprema in dokumentacija naj bi delovali skupaj, da lahko projektni inženirji samozavestno določijo velikost, konfigurirajo in potrdijo sistem, še preden je strojna oprema nameščena. Digitalna orodja za projektiranje lahko zmanjšajo ta napor z enostavnejšo izbiro, konfiguriranjem in dokumentacijo.
Prednost je jasna: stroji so pripravljeni za proizvodnjo prej, z manj neprijetnimi presenečenji.
Zmanjšanje stroškov ne bi smelo reševati le današnjih pritiskov. Prav tako naj bi zagotavljalo zaščito jutrišnje prilagodljivosti.
Proizvodna okolja se zdaj soočajo s krajšimi življenjskimi cikli izdelkov, več raznolikosti in spreminjajočimi se zahtevami strank. Danes zasnovan stroj bo morda moral jutri obvladovati nove formate, večjo zmogljivost ali različne procesne korake.
Prilagodljiva avtomatizacija omogoča ekipam odziv, ne da bi morali vse zgraditi povsem na novo. To lahko vključuje modularne zasnove strojev, standardizirane gibljive platforme, prilagodljive izbire aktuatorjev in arhitekture krmiljenja, ki omogočajo prihodnjo razširitev.
Razširljiva nastavitev morda zahteva več premisleka na začetku, vendar lahko zmanjša prihodnje delo pri prenovi in operativnim ekipam omogoči več prostora za prilagoditev. Takšna prilagodljivost ima resnično ekonomsko vrednost.
Najboljše izhodišče ni vedno najbolj očitno.
Preden vlagate v novo tehnologijo avtomatizacije, morate ugotoviti, kje trenje že vplivajo na učinkovitost. To so pogosto mesta, kjer bodo ukrepi imeli največji vpliv.
Ta vprašanja premaknejo razpravo od izoliranih komponent proti operativnim rezultatom.
Vodja proizvodnje se lahko najprej osredotoči na čas delovanja. Projektni inženir se lahko osredotoči na vgradnjo in krmiljenje gibanja. Specialist za vzdrževanje lahko opazi ponavljajoče se napake ali težave z dostopom. Vsak pogled šteje.
Skupaj pokažejo, kje lahko avtomatizacija dolgoročno zmanjšuje stroške.
Znižanje stroškov in izboljšanje učinkovitosti ni odvisno od enega samega ukrepa. Temelji na boljših odločitvah v celotnem življenjskem ciklu avtomatizacije.
Prava tehnologija aktuatorjev zmanjšuje nepotrebno zapletenost. Električna avtomatizacija lahko izboljša prilagodljivost in nadzor. Pametno načrtovanje vzdrževanja zmanjšuje tveganje izpadov. Enostavnejša vgradnja prihrani čas pri projektiranju. Prilagodljive zasnove zagotavljajo zaščito prihodnje proizvodne zmogljivosti.
Tako se spreminja delovanje.
Za naslednji korak raziščite industrijsko električno avtomatizacijo ali preglejte ponudbo aktuatorjev za avtomatizacijo tovarn, da najdete ustrezno tehnologijo za gibanje za vašo aplikacijo.