Domov
O družbi Festo
Blog
Avtomobilska industrija
Avtomobilska industrija je raznolika. Festo ponuja prilagodljive, integrirane rešitve, ki vključujejo pnevmatiko, elektriko ali kombinacijo obeh tehnologij. Za proizvajalce avtomobilov in vodilne dobavitelje. Na voljo so številni primeri.
Inovacije
Kako avt. ind. proizvaja na reg. ravni
Avtomobilska industrija se spreminja. Nove tehnologije, kot sta elektromobilnost in vodikov pogon, oblikujejo industrijo, medtem ko globalne krize, vse večje trajnostne zahteve in zapletenost globalnih dobavnih verig ustvarjajo nove izzive. Eden od obetavnih pristopov za preprečevanje teh sprememb je načelo "lokalno za lokalno".
Kako orodje na koncu roke izboljša OEE
Največja učinkovitost, vrhunska kakovost in največja možna prilagodljivost – to so trije največji izzivi v avtomobilski industriji. Pri tem ima ključno vlogo orodje na koncu roke (EOAT), ki je posebej prilagojeno zahtevam sodobnih proizvodnih sistemov v karosernici in stiskalnici.
Uspešno načrtovanje proizvodnje baterijskih celic
Proizvodnja baterijskih celic ima ključno vlogo pri razvoju sodobnih rešitev za shranjevanje energije, zlasti za električna vozila. Zaradi vse večjega povpraševanja po učinkovitih in okolju prijaznih baterijah ima ta trg ogromen potencial. Jochen Luik, vodja globalnega industrijskega segmenta elektronike pri družbi Festo, v naslednjem intervjuju predstavlja najpomembnejše vidike in izzive pri proizvodnji baterijskih celic.
Praksa
Dvajsetkrat večja proizvodnja
Cilj hrvaškega podjetja za avtokozmetiko Alfa Car je bil povečati proizvodnjo za dvajsetkrat. V ta namen so v novem proizvodnem obratu avtomatizirali celoten proizvodni cikel. Festo je dobavil celovito rešitev za več kot 200 procesnih ventilov – vključno z vodenjem projekta.
Hitra proizvodnja
S 95-odstotno stopnjo avtomatizacije je tovarna karoserij Scania v Oskarshamnu na Švedskem ena najsodobnejših tovarn za proizvodnjo vozil na svetu. Z največjo možno individualizacijo: na koncu montažne linije ni dveh enakih kabin za tovornjake. Ali je to že Industrija 4.0? Proizvodi za avtomatizacijo podjetja Festo so trdna podlaga za to.
Naj bo LED
Avstrijski proizvajalec sistemov Vescon je za tovarno znanega avtomobilskega dobavitelja na Slovaškem razvil rešitve za proizvodnjo sodobnih avtomobilskih žarometov LED. Poudarek je bil na učinkovitem rokovanju, pravilni obdelavi časovno kritičnih proizvodnih korakov in stalni sledljivosti. Zraven so bili tudi strokovnjaki iz Centra za tehniko in aplikacije podjetja Festo, ki so poskrbeli za rokovanje, pripravljeno za montažo.
Hitrost preverjanja baterije
Električna vozila so v modi. Zmogljive in cenovno ugodne baterije so odločilni dejavnik uspeha. V Združenem kraljestvu pilotni projekt AMPLiFII na WMG postavlja temelje za novo generacijo pogonskih baterij. Vključeno: inovativna tehnologija za avtomatizacijo podjetja Horizon Instruments z rešitvijo Festo pick-and-place.
Ostanite na pravi poti
Stek in previs osi pomembno vplivata na vozno obnašanje vozila. V proizvodnji avtomobilov je bilo treba oboje nastaviti ročno, kar je zahtevalo veliko časa. Trenutna generacija strojev podjetja AuE Kassel GmbH v manj kot 60 sekundah popolnoma samodejno prilagodi stek in previs. Komponente Festo zagotavljajo natančnost in hitrost.
Premik na pravo mesto
Proizvodnja senzorjev za avtomobilsko industrijo zahteva vse bolj izpopolnjene rešitve. Novi koncept stroja IPTE Factory Automation omogoča hitro in varno spajkanje plošč tiskanega vezja v plastičnem ohišju. Sistem za rokovanje podjetja Festo, ki je pripravljen za namestitev, omogoča, da je čas cikla krajši od treh sekund, čeprav je premična masa več kot 60 kg.
Točka za točko
Prilagojena rešitev pri Volvu na Švedskem kaže, kako točkovno varjenje postaja hitrejše in varnejše. Sestavine za ta švedski prigrizek: tehnologija električnega pogona in vizualne kamere podjetja Festo, povezane s platformo za avtomatizacijo CPX. To pomeni: večja varnost za pločevinaste dele karoserije Volvo in tudi za upravljavce sistema.
Sprostitev za avtomobilske žaromete
Če je material sproščen, izdelek ohrani svojo obliko. Preizkušena metoda za notranjo uskladitev materialov je žarjenje. Sodobni toplotni sistemi, kot so sistemi podjetja CeraCon GmbH, varčno premikajo komponente skozi toplotne tunele na več ravneh. Varnostni in osni sistemi podjetja Festo v novem sistemu optimizirajo umirjeno sprostitev avtomobilskih žarometov.