Od podjetjanih medijev do Industrije 4.0 – nove tehnologije, kamor koli se ozrete. Digitalizacija napreduje in posega na skoraj vsa področja našega življenja. Pametni telefon, tablični računalnik ali prenosni računalnik imate skoraj vedno pri sebi. Težko si je predstavljati, da bi bili na poti popolnoma "brez". Tako so informacije na voljo v poljubni globini in obliki skoraj vedno in povsod. Prednosti, zaradi katerih so novi mediji zanimivi tudi za učni svet.
Z zaslona v glavo
Že pred leti so PowerPoint in drugi programi nadomestili zamegljene prosojnice, kmalu zatem pa je prišla na vrsto interaktivnost. Če se sami ukvarjate s tem, ste aktivno vpleteni in si predstavljeno veliko bolje zapomnite, kar je z didaktičnega vidika velik preskok. E-izobraževanje je v modi ne glede na to, ali gre za usposabljanje ali nadaljnje izobraževanje. Prilagodljivost je tu glavni adut, saj novi mediji omogočajo učenje kjer koli in kadar koli želite. Idealno je tudi za individualno pripravo udeležencev na usposabljanje iz oči v oči. Različne ravni predhodnega znanja niso težava: vsak udeleženec lahko uporabi točno tista e-predavanja, ki jih potrebuje za optimalno uvajanje v tečaj. Ta oblika učenja, ki združuje spletno usposabljanje s klasičnimi seminarji in praktičnimi vajami, se imenuje kombinirano učenje.
Povezano učenje
Podjetje Festo je pred kratkim predstavilo najnovejši dosežek v svetu digitalnega učenja: Tec2Screen ® , mobilni učni pripomoček, ki še bolj zbližuje virtualni in realni učni svet. Z iPadom, posebnim učnim okoljem (programska oprema) in individualno nastavljivimi strojnimi povezavami (t. i. povezave Connects) predstavlja Tec2Screen ® idealen most med e-učenjem in praktično vadbo. Na primer učne tovarne podjetja Festo Didactic (kot je učna in raziskovalna postaja za Industrijo 4.0, CP Factory) je mogoče preprosto povezati prek ustreznih povezav Connects. Poleg tega lahko učitelji/trenerji ustvarijo svoje interaktivne programe tečajev in upravljajo dovoljenja za tečaje (Classroom Manager). Tec2Screen ® tako odpira veliko prostora za ustvarjalnost – to so nazorno prikazali dve dijakinji in en dijak iz Höhere Technische Lehranstalt Neufelden (Zgornja Avstrija) v okviru svoje maturitetne naloge s področja tehnologije avtomatizacije, ki je bila tudi projekt za "Tehnologijo na vlaku".
Mladi za otroke
"Tehnologija na vlaku" je ime pobude, ki se je začela leta 2013, da bi otrokom in mladim na nazoren način približala tehnologijo in znanost. V ta namen bodo v zavrženem vagonu hitrega vlaka izvedli razburljive poskuse. Konzorcij, katerega član je tudi Festo, zagotavlja potrebna sredstva. Vagon so oblikovali dijakinje in dijaki gornjeavstrijskih tehničnih šol. Končni rezultat številnih prizadevanj bo letos na voljo mladim obiskovalcem na lokaciji voestalpine Stahlwelt v Linzu.
Potrebna je ustvarjalnost
Na začetku projekta je bilo pred Vero Pröll, Julio Lauss in Stefanom Beringerjem veliko vprašanje, saj so se pred dvema letoma v okviru svojega maturitetnega projekta lotili naloge, da otrokom, starim od 8 do 14 let, razložijo pnevmatiko in jih o njej poučijo na igriv način. Poleg zelo omejenega prostora v vagonu ni bilo skoraj nobenih specifikacij. To je bil prav poseben izziv, saj so morali zamisli in koncept najprej razviti maturanti sami. Pri tem je bilo treba upoštevati, da je treba dostop do vsake od šestih postaj najprej "urediti" in da ne sme biti vse takoj jasno, saj bi se otroci v nasprotnem primeru kar takoj začeli igrati s tehnologijo.
Šest postaj – pet škatel
Da bi bil prehod za mlade udeležence razburljiv in skrivnosten, so se odločili, da prvih pet postaj skrijejo pod pnevmatsko zaklenjene lesene zabojčke. Šele ko otroci pravilno priključijo Tec2Screen ®, prejmejo razlago in rešijo kratek kviz, se odpre pokrov naslednje postaje in tako omogoči dostop do majhnega pnevmatskega sistema. Pri tem se lahko pravkar naučeno na igriv način prenese v prakso.
Doživetje pnevmatike
Na prvih petih postajah so prikazane osnovne pnevmatske komponente, kot so rezervoar za stisnjeni zrak, ventili ali valji. Postaja 6, ki je zadnja, je še posebej zapletena, saj je treba s pomočjo pnevmatike voditi kroglico skozi labirint. Tec2Screen ® vodi otroke od postaje do postaje in pomaga nazorno posredovati učno vsebino. V igri je tudi žogica za zadnjo postajo, ki jo je treba najprej s stisnjenim zrakom prepihati od postaje 5 do postaje 6 in jo transportirati nazaj. Vendar se to zgodi le, če so bile vse naloge pravilno rešene.
profesionalno oblikovanje tečaja
Projektna skupina je navdušena nad možnostmi, ki jih ponuja Tec2Screen ® . Graditelj vsebine (Content-Builder) vam omogoča, da v kratkem času oblikujete strokovni tečaj – vključno z integracijo videoposnetkov, dokumentov in nadaljnjih povezav. Interaktivnost za udeležence tečaja je pri tem najpomembnejša naloga. Končni vmesnik se učencu predstavi jasno in v pregledni postavitvi. Udeleženec ne opazi kompleksnosti v ozadju. Tec2Screen ® pomaga predstaviti učno vsebino na sodobni način in jo praktično povezati z učno strojno opremo. S klikom za klikom preidete skozi tečaj – tako preprosto, da ga lahko obvladajo tudi otroci.