Livne smole, sestavljene iz ene ali več komponent, zahtevne elektronske komponente varujejo pred nezaželenim vdorom umazanije in vlage. Natančna in procesno zanesljiva tehnologija doziranja je bistvena za avtomatizirano nanašanje. Podjetje bdtronic GmbH s sedežem v Weikersheimu v Baden-Württembergu je eden od vodilnih svetovnih dobaviteljev sistemov tehnologije doziranja in celovit ponudnik sistemov za montažo in avtomatizacijo proizvodnje elektronskih komponent. S pionirskim projektom s podjetjem Festo je podjetje zdaj tudi samo okrepilo svoj portfelj izdelkov.
Novi mini-dis podjetja bdtronic z majhnim sistemom za rokovanje YXMx odpira novo področje uporabe na področju obdelave čelne enote elektronskih in telekomunikacijskih izdelkov. Ker vgrajeni krmilnik CECC-X omogoča zavijanje v ovinke, lahko z njim izvedete tudi zahtevne vzorce litja. Nova celovita rešitev podjetja Festo, zasnovana kot prostorsko varčna in prilagodljiva namizna aplikacija, omogoča stroškovno učinkovito proizvodnjo najmanjših serij.
Natančnost in varnost 
Mikrodoziranje z mini-dis se uporablja za polprevodnike in tiskana vezja, elektronske komponente številnih avtomobilskih sestavnih delov in za senzorsko in medicinsko tehnologijo ter za pametne telefone. Mini-dis obdeluje eno- ali dvokomponentne materiale na osnovi epoksida, poliamida, silikona ali akrilata in spajkalne paste na področju μl. Po vsem svetu se obdeluje več tisoč različnih livnih materialov.
Za samo tehnologijo doziranja sta pomembni zlasti dve merili: natančnost in zanesljivost postopka. Pri tem bdtronic še posebej tesno sodeluje s strokovnjaki svojih naročnikov. Medsebojni vpliv livnih smol, tehnologije doziranja in komponent, ki jih je treba obdelati, se za vsak projekt intenzivno preizkusi v lastnem centru za aplikacije in tehnologijo uporabe. Eden največjih izzivov pri postopku doziranja je optimalna priprava livnih smol. Te se najprej homogenizirajo in nato izpraznijo. Tako se je mogoče izogniti tudi najmanjšim zračnim žepom.
Pomembno merilo podjetja bdtronic pri izbiri sistemov za rokovanje pri doziranju je interpolirano krmiljenje aktuatorjev, ki omogoča sledenje polmerom in s tem prilagodljivim konturam. Le tako lahko nastavite natančne merilne točke, narišete filigranske proge in odlivate različno oblikovane sestavne dele brez vrzeli. To je omogočila nova namizna aplikacija z uporabo krmilnika Festo CECC-X s sistemom SoftMotion. Pri tem je imel ključno vlogo programski jezik CODESYS, s katerim inženirji programske opreme v podjetju bdtronic delajo že več let. Ker je CECC-X mogoče integrirati prek sistema CODESYS, ga je bilo mogoče v zelo kratkem času vključiti v družino komponent podjetja. Poleg tega je mogoče podatke CAD preprosto prebrati in hitro obdelati.
S svojimi kompaktnimi dimenzijami se krmilnik odlično ujema z dvoosnim portalom EXCM-30, ki na zelo majhnem prostoru ponuja veliko funkcionalnosti za delovne obremenitve do 3 kg. Portal zagotavlja največjo pokritost delovnega prostora. Lahko se premakne na kateri koli položaj v delovnem prostoru.
Festo je zasnoval majhne sisteme za rokovanje kot komplet optimalno usklajenih standardnih komponent. Mini-dis podjetja bdtronic uporablja dvoosni portal EXCM-30 z dodatno osjo Z EGSK kot kinematiko, vključno s krmilnikom CECC-X. Sestavni del celovite rešitve Festo je obsežen programski paket za preprosto programiranje in zagon. Z zagotavljanjem številnih funkcij na najmanjšem vgradnem prostoru se izognete tako poddimenzioniranju kot predimenzioniranju sistema. Programska oprema krmilnika CODESYS ponuja najpomembnejše osnovne funkcije za programiranje premikanja po progi tudi brez poglobljenega programerskega znanja. V vmesnike krmilnika je mogoče vgraditi kompaktne kamere USB, senzorje, aktuatorje in ventile. Vse to pomeni visoko učinkovitost ter velik prihranek časa in stroškov.
Z majhnimi sistemi za rokovanje za premikanje obdelovancev ali orodij izdelovalci strojev in sistemov v proizvodnji elektronike in majhnih delov znatno zmanjšajo svoje stroške inženiringa in zaradi standardnih sestavnih delov dobijo cenovno ugoden sistem. Vnaprej določeni funkcijski bloki iz programske knjižnice in intuitivno programiranje aplikacij s sekvencerjem poenostavljajo programiranje in zagon.
Sistemski komplet podjetja Festo je sestavljen iz popolnoma usklajenih komponent in funkcij, ki izvirajo iz enega samega vira. S temi komponentami je mogoče preprosto združiti celotne sisteme, ki vključujejo kinematiko, krmilnik in celo programsko opremo. Takšni sistemi tako odpirajo popolnoma nove možnosti varčevanja. Proizvajalci strojev in sistemov se lahko tako v celoti osredotočijo na svoje ključne kompetence.
Zaradi vnaprej pripravljenih funkcijskih blokov programa Handling Motion Lib sta programiranje in zagon hitra in enostavna. Možne so naslednje funkcije: parametriranje glede na priključeno kinematiko, sklicevanje na vmesnike za komunikacijo z gostiteljskimi sistemi, upravljanje datotek in sistem sporočil za obravnavo napak in obdelavo zaporedij.
V sistemski komplet je vključen kompaktni krmilnik CECC-X. Omogoča veliko funkcij na zelo majhnem prostoru. Vsebuje številne vnaprej določene vmesnike za krmilni sistem višje ravni, vključno z vmesnikom OPC-UA za Industrijo 4.0.
Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Nemčija
Področje dejavnosti: proizvodnja celovitih rešitev na področju tehnologije doziranja, predhodne obdelave s plazmo, vročega tesnjenja, tehnologije impregnacije in avtomatizacije procesov