Kirurška sistema "QUBE" in "QUBE pro" sta izbrana tehnična pomočnika očesnih kirurgov pri operacijah sive mrene (imenovane tudi fako) ali mrežnice. Med prvim zagonom servisni strokovnjaki BYTEC in očesni kirurgi programirajo vsako napravo ob upoštevanju njihovih individualnih delovnih metod. Dodatne funkcije lahko prikličete z osmimi nožnimi stikali – vključno z varnostnimi funkcijami. To kirurgom omogoča udobno in preprosto uporabo zelo natančnih instrumentov za rezanje in sesanje, ki jih upravlja QUBE pro. Natančno uravnavanje tlaka v samem kirurškem sistemu omogoča piezo tehnologija. Hitro preklopni ventili povečajo hitrost rezanja.

Lahki, tihi in natančni

Med operacijo sive mrene se motna leča razbije z ultrazvočno ročico. Visoko natančna sesalna naprava za izpiranje, ki se upravlja s proporcionalnim ventilom MPYE podjetja Festo, posesa nastale delce leče. Med tem postopkom želeno raven infuzijskega tlaka nadzoruje piezo ventil Festo VEAB. Po spiranju in odstranitvi ostankov tkiva kirurg vstavi novo umetno prozorno lečo. Zelo natančen nadzor tlaka se uporablja tudi pri operaciji zadnjega očesnega segmenta, imenovani vitrektomija.

"Varnost je v ospredju naših razvojnih ciljev. Pri vseh uporabljenih sestavnih delih in sistemih gremo v razvojni fazi do skrajnih meja tehničnih možnosti, da bi na koncu pridobili certifikate organizacij za odobritev, kot je FDA," poroča Paul Willi Coenen, dipl. inž., direktor podjetja BYTEC. Zato obstajajo tudi dodatni redundantni ventili za vsako funkcijo ventila.

Tehnična podlaga za večino funkcij je popolna pnevmatska krmilna enota, ki jo sestavljajo magnetni ventili in piezo ventili. Zagotavlja pogon za kirurško orodje, sesanje s pomočjo vakuuma in črpanje tekočin. Pozitivne lastnosti piezo ventilov: so lahki, tihi in natančni, proizvajajo manj toplote in se praktično ne obrabljajo.

7.500 rezov na minuto

"Višja je hitrost rezanja, bolje in natančneje lahko kirurg dela z rezalnikom v zadnjem segmentu očesa," pravi Coenen, "zato smo iskali ventile, ki omogočajo tako visoke hitrosti rezanja." Hitro preklopni ventili MHA2 podjetja Festo v napravi QUBE pro dosežejo hitrost rezanja do 7.500 rezov na minuto, da je mogoče rezalnik, rezalno orodje za odstranjevanje tkiva, natančno uporabiti.

Harald Pauls, dipl. inž., razvijalec naprave za očesno kirurgijo QUBE pro pri podjetju BYTEC, pravi: "Premikanje tehničnih meja je mogoče le zato, ker v partnerstvu iščemo nove rešitve. Pri tem sodelujejo različne stroke, na primer zdravniki, fiziki in kemiki. "Zelo pomembni pa so za nas dobavitelji tehnologije za avtomatizacijo, ki z nami sodelujejo v hitrem odzivnem času, da bi izdelek, kot je QUBE pro, korak za korakom in interaktivno pripeljali do serijske zrelosti," pravi Pauls.

Pregled z integracijsko tehnologijo

Festo in BYTEC sta za QUBE pro skupaj razvila kompaktni krmilni blok za ventile. S tako imenovano integracijsko tehnologijo je bila izdelana kanalska plošča, ki omogoča namestitev vseh pnevmatskih priključkov v obliki kanalov – zaščitenih in brez cevi. Poleg tega se lahko zaradi integracijske tehnologije »integrirajo« različni predvolumni in dušilci zvoka. V nasprotnem primeru bi bile za to potrebne posebne diskretne komponente. Zato krmilni blok potrebuje 50 % manj prostora za vgradnjo v primerjavi z običajnimi rešitvami s številnimi posameznimi cevmi za vsako pnevmatsko komponento. Kanalska plošča ima osrednji vmesnik za zbiranje električnih signalov za vse tuljave elektromagnetov in senzorske signale.

Še ena prednost: zaradi vnaprej pripravljenih in preizkušenih priključkov je krmilni blok hitro integriran v operacijsko napravo QUBE pro. Krmilni blok je kompakten, lahko dostopen in tih. "Pri tem nam je zelo pomagalo sodelovanje s projektnimi partnerji iz podjetja Festo. Na naše predloge so se hitro odzvali z ustvarjalnimi predlogi in tako veliko prispevali k našemu skupnemu cilju," pravi Pauls, razvijalec QUBE pro iz podjetja BYTEC.

BYTEC Medizintechnik GmbH

Hermann-Hollerith-Str. 11
52249 Eschweiler
Nemčija

www.bytecmed.com

Področje dejavnosti: ponudnik pogodbenih storitev za razvoj in proizvodnjo medicinske tehnologije za medicinske pripomočke, ki se uporabljajo v kirurgiji, terapiji in diagnostiki

  1. Ta članek je bil objavljen v reviji za stranke podjetja Festo trends in automation 2.2018.