Časi, ko se je isti izdelek izdeloval v velikih količinah na eni sami liniji iz dneva v dan, so minili. Vedno večje število različic izdelkov in embalaže, vse krajši življenjski cikli izdelkov ter težnja po individualizaciji embalaže in izdelkov predstavljajo velike izzive za proizvajalce polnilnih ali pakirnih strojev in njihove končne stranke. S sistemom z več nosilci se zdaj ponuja rešitev za večjo prilagodljivost in večjo konkurenčnost.

Odhod v smeri Industrije 4.0

Sistem z več nosilci že vsebuje možnosti, pomembne za Industrijo 4.0. Med njimi so na primer posebej prilagodljiva elektromehanska zasnova za varčno proizvodnjo do velikosti serije 1 ter decentralizirana senzorska tehnologija in inteligenca nosilcev obdelovancev in pogonov. Tudi simulacija, vključno z virtualnim dvojčkom, je v celoti pripravljena za poznejšo ureditev in namestitev za načrtovanje in optimizacijo sistema. Programski podatki se lahko ustvarijo že na podlagi simulacije.

Največja prilagodljivost

V sistemu se posode za polnjenje, kot so steklenice, pločevinke ali stekleničke, premikajo posamično na večformatnih vozičkih, ki jih je mogoče individualno krmiliti. Samovozeče vozičke poganjajo linearni motorji. Da bi se izognili zastojem, se v stroju premikajo v skladu s pravili obnašanja roja sinhrono s procesom – posamično ali v skupinah. Vozički se prosto in nemoteno vklapljajo in izklapljajo iz sistema z več nosilci. Povezava z obstoječo intralogistiko je zelo preprosta. Vozičke je mogoče pospeševati, upočasnjevati in prosto postavljati neodvisno drug od drugega. Zaradi vgrajenih čipov RFID nosijo vse informacije, ki jih stroj potrebuje za izdelavo končnega izdelka. To pomeni, da so izdelki po meri mogoči v industrijskem obsegu.

Prilagoditev formata s pritiskom na gumb

Pakirni stroj Optima je sestavljen iz treh modulov: polnjenje, tesnjenje in lasersko lepljenje. Modularna zasnova stroja zahteva prilagodljiv transport: stroj lahko med transportom napolni šest steklenic in nato dve od njih hkrati zapre. Pri teh korakih je treba vozičke združiti v dve skupini, da se proizvodnja ne preobremeni. Za individualno lasersko označevanje sistem potrebuje le posamezne vozičke, kar je preprosto izvedljivo s sistemom z več nosilci.

Neskončne možnosti

Sistem z več nosilci je hiter do 3 m/s in doseže pospešek do 40 m/s² – popolnoma brez sunkov in natančno. Krajši čas menjave, manjši stroški vzdrževanja zaradi manjše obrabe in dobre sposobnosti čiščenja so dodatne prednosti vsestranskega transportnega sistema.

Možnosti uporabe sistema z več nosilci so praktično neomejene in so primerne za vse industrije z veliko raznolikostjo izdelkov. To so na primer kozmetična industrija z velikim številom različic izdelkov, živilska industrija in industrija luksuznih živil s hitrimi sezonskimi spremembami ali industrijska proizvodnja edinstvenih izdelkov na podlagi naročil, ki jih končne stranke oddajo prek spletnega konfiguratorja.

OPTIMA packaging group GmbH

Steinbeisweg 20
74523 Schwäbisch Hall

www.optima-packaging.com

  1. Ta članek je bil objavljen v reviji za stranke podjetja Festo trends in automation 2.2015.
    Slike: Siemens/OPTIMA