V podjetju Dürkopp Adler se inovacije srečujejo s tradicijo. Dürkopp je svoj prvi šivalni stroj izdelal že leta 1861. V naslednjih dvajsetih letih se je Bielefeld razvil v eno najpomembnejših lokacij za industrijo šivalnih strojev v Nemčiji. Leta 1880 je bilo v tej panogi dejavnih 19 podjetij iz Bielefelda. Med njimi je tudi Dürkopp Adler. Danes je podjetje eno vodilnih na svetovnem trgu šivalnih strojev in avtomatskih šivalnih strojev s svetovno servisno in prodajno organizacijo.

Avtomatski šivalni stroji Dürkopp Adler so veliko več kot le preprosti šivalni stroji. Visokotehnološki avtomatski stroji imajo sodobno krmilno tehnologijo, več podajalnikov niti in samodejne sisteme za rezanje, ki po šivanju gumbnice s svetlobno hitrostjo prerežejo tkanino. Obliko in dolžino gumbnic lahko preprosto nastavite na upravljalni plošči na stroju. Vrhunski avtomatski stroj za gumbnice z dvojnim verižnim šivom 581 je opremljen z multifleksibilnim sistemom rezanja, ki omogoča izrezovanje različnih gumbnic brez menjave noža. Elektromagnetni ventili VUVG Festo so pomemben sestavni del najsodobnejšega avtomatskega šivalnega stroja. Ti so osnova za izjemno hitro rokovanje in natančno obdelavo tkanin, pri čemer je čas cikla v najhitrejši različici za proizvodnjo kavbojk krajši od štirih sekund.

Partnerstvo kot osnova

Na področju pnevmatike je podjetje Festo že vrsto let eden najpomembnejših partnerjev podjetja Dürkopp Adler. Visoka kakovost in zmogljivost elektromagnetnih ventilov VUVG že približno dve leti proizvajalca avtomatskih šivalnih strojev spodbujata k okrepljenemu sodelovanju pri prenovi avtomatskega stroja za gumbnice z dvojnim verižnim šivom 581. Serija elektromagnetnih ventilov VUVG je med drugim navdušila s širokim naborom različic. Elektromagnetni ventili VUVG z modularno zasnovo in zato uporabni tako kot ventilski otok kot tudi kot posamezni ventil združujejo visoko zmogljivost s kratkimi preklopnimi časi v majhnem prostoru za namestitev. Drugi pomemben argument za izbiro podjetja Festo kot tehnološkega partnerja je bila dobra razpoložljivost rezervnih delov na svetovnih trgih.

Festo in Dürkopp Adler sta kot inovativna tehnološka partnerja in vrhunska dobavitelja že imela obojestranske koristi od okrepljenega sodelovanja. Na primer razred zaščite IP elektromagnetnih ventilov VUVG je bil dodatno razvit na IP65 zaradi povečanih zahtev glede visoke relativne vlažnosti v tekstilni proizvodnji na Daljnem vzhodu.

Hitrost in velike sile

Pri upravljanju različnih industrijskih avtomatskih šivalnih strojev je pnevmatika s svojo visoko energijsko gostoto v prednosti. Visoke pnevmatske sile poleg večje hitrosti zagotavljajo tudi čiste reze. Rezalni noži, orodja za štancanje in rezalni bloki v delčku sekunde prerežejo tudi odporne tkanine. Elektromagnetni ventili VUVG so majhni in imajo velik pretok, zato jih je mogoče vgraditi ne le v nove avtomatske šivalne stroje, temveč tudi v obstoječe. V avtomatskem stroju za gumbnice z dvojnim verižnim šivom 581 elektromagnetni ventili tipa VUVG nadzorujejo vse pnevmatsko gnane funkcije. Mednje spadata funkcija rezanja oz. štancanja za ločevanje tkanine in pnevmatska nastavitev same naprave za rezanje/štancanje – odvisno od velikosti in vrste gumbnice. Pnevmatski nadzor se uporablja tudi za razprostiranje in vpenjanje tkanine pred šivanjem gumbnice. Drug pnevmatski vpenjalni mehanizem zaklene tkanino po izdelani gumbnici in jo potegne nekoliko naprej, da se nit lahko prereže. Napenjanje niti nato izklopi pnevmatski valj.

Dobri obeti

Po besedah podjetja Dürkopp Adler je novi avtomatski stroj za gumbnice z dvojnim verižnim šivom 581 najhitrejši tovrstni stroj na svetu. Hitrejši je stroj, večja je korist za stranke in s tem konkurenčna prednost za tradicionalno podjetje. Vse večja stopnja avtomatizacije v šivalni industriji pa tekstilnim podjetjem iz evropske regije ponuja obetavne možnosti za ponovno proizvodnjo blizu doma. Navsezadnje se dobrih 90 odstotkov visoke tehnologije, proizvedene v Nemčiji, uporablja na trgu tekstila na Daljnem vzhodu.

Dürkopp Adler vidi dobre obete tudi v nadaljnjem sodelovanju s podjetjem Festo. V prihodnosti naj bi se ta možnost še razširila. Pri tem ima pomembno vlogo novorazviti elektromagnetni ventil VUVG-...-S z zmanjšano funkcionalnostjo. VUVG-...-S, ki se osredotoča na izbrane ključne funkcije, odločilno zmanjšuje pritisk na stroške, zlasti pri proizvodnji avtomatskih šivalnih strojev z majhno raznolikostjo funkcij.

Dürkopp Adler AG

Potsdamer Straße 190
33719 Bielefeld
Nemčija

www.duerkopp-adler.com

Področje dejavnosti: razvoj in proizvodnja sodobne šiviljske tehnologije

  1. Ta članek je bil objavljen v reviji za stranke podjetja Festo trends in automation 2.2016.