Visokokakovostni vtični priključki podjetja Harwin se pogosto uporabljajo v zahtevnih okoljih. Pri tem sta pomembni njihova zanesljivost in vzdržljivost. Zato vtične priključke Harwin naročajo ne le cenovno ozaveščeni kupci zabavne elektronike, temveč tudi podjetja, ki potrebujejo visokozmogljive vtične priključke, na primer podjetja iz letalske, motoristične in avtomobilske industrije. Tam se uporabljajo pri ekstremnih delovnih temperaturah med –65 °C in +150 °C ter pri močnih vibracijah. Zato morajo vtični priključki brez vrzeli izpolnjevati zelo visoke standarde.

Visoki standardi

Harwin se je na zahteve trga odzval z uvedbo serije vtičnih priključkov Gecko. Napredni vtični priključki imajo razmik med zatiči le 1,25 mm ter so za polovico manjši in 75 % lažji od vtičnih priključkov mikro D. Zaradi odporne vijačne povezave brez poškodb preživijo nešteto postopkov zatikanja.

Podjetje je nenehno razvijalo proizvodni proces vtičnih priključkov Gecko, ki je iz ročnega postopka prešel v visoko avtomatizirano rešitev. To jim omogoča izdelavo več sto tisoč vtičnih priključkov na leto v širokem razponu konfiguracij vtičnih priključkov – od 4 do 50 kontaktov na vtični priključek – in številne možnosti montaže plošč tiskanega vezja.

Modularni koncept

Da bi povečali učinkovitost proizvodnje vtičnih priključkov Gecko, je Harwin začel razvijati visokoavtomatizirano in prilagodljivo novo proizvodno linijo. Na eni montažni liniji je treba omogočiti izdelavo različnih konfiguracij vtičnih priključkov po obliki in velikosti. "V ta namen smo s podjetjem Festo razvili modularni koncept," pojasnjuje Paul McGuinness, vodja proizvodnje v podjetju Harwin.

Glavno vlogo v novih montažnih linijah v Harwinu imata servostiskalnica YJKP in kompaktni sistem za rokovanje YXMx podjetja Festo. Sistem za rokovanje na več postajah sistema zagotavlja premike XY-nosilcev obdelovancev s plastičnimi ohišji, ki jih je treba sestaviti. Pri stiskanju in upogibanju kontaktnih zatičev je v uporabi servostiskalnica z enostavno nastavljivimi gibi stiskanja v osi Z, ki se krmilijo s položajem in silo.

Uporaba enakih delov

Električne in pnevmatske pogone na vseh postajah krmili krmilnik CECC-X v kombinaciji z ventilskim otokom CPX/MPA. "Ti sistemi Festo nam omogočajo maksimalno standardizacijo in modularizacijo, saj vedno uporabljamo enake dele. To olajša zagon in vzdrževanje," pojasnjuje McGuinness. Ena od montažnih linij za izdelavo vtičnih priključkov je sestavljena iz treh osrednjih postaj – od vstavljanja kontaktnih zatičev do njihovega stiskanja in upogibanja. Na prvi postaji se na nosilce obdelovancev naložijo kalupi vtičnih priključkov, nato pa se z majhnim sistemom za rokovanje YXMx namestijo za vstavljanje kontaktnih zatičev. Servostiskalnica na drugi postaji vtisne kontaktne zatiče v ohišje vtičnega priključka.
Natančno prijemalo HGPT podjetja Festo med postopkom vtiskanja zatičev pritrdi nosilce obdelovancev na ohišja vtičnih priključkov.

Dinamično in natančno

Kinematika kompaktnega dvoosnega portala, ki je del sistema za rokovanje YXMx, zagotavlja dinamično in natančno nameščanje sestavnih delov pod stiskalnico. To odlično deluje zaradi majhne gibljive mase.
Modularni komplet za servostiskalnico YJKP vključuje servomotor z zaprto zanko, mehansko os, krmilnik gibanja, zaznavanje sile in ustrezno aplikacijsko programsko opremo. Rezultat: orodje za stiskanje kontaktnih zatičev natančno, močno in nežno postavi zatiče v pravi položaj. Funkcije vrednotenja v priloženi aplikacijski programski opremi, kot je spremljanje sile ovojnice ali bloka, ugotavljajo, ali je stiskanje v skladu s tolerancami.

Modularno in varno

Sistem za rokovanje in vgradni komplet za servostiskanje se tudi na zadnji postaji uporabljata za upogibanje kontaktnih zatičev, da se kontaktni zatiči upognejo natančno do želenega kota. Programska oprema CoDeSys v krmilniku CECC-X omogoča celovito krmiljenje profila servostiskalnice s krmiljenjem položaja in sile med celotnim delovnim ciklom.

S priloženo programsko opremo je programiranje servostiskalnice tako preprosto, kot je le mogoče: uporablja se intuitivni grafični uporabniški vmesnik. To pomeni, da je mogoče profil stiskalnice preprosto prilagoditi različnim različicam vtičnih priključkov – brez posebnega programerskega znanja. Trije terminali CPX z ventilskimi otoki, ki jih prek povezave z vodilom CAN krmili glavni krmilnik CECC-X, drug za drugim poganjajo številna električna in pnevmatska prijemala in aktuatorje.

"Avtomatizirani modularni koncept zagotavlja nižje proizvodne stroške ter večjo zanesljivost, natančnost, ponovljivost in prilagodljivost," pravi strokovnjak za avtomatizacijo McGuinness.

Določeni standardi

Nove montažne linije za električne vtične priključke v podjetju Harwin postavljajo ne le visoke tehnične standarde – ustvarjen je bil modularen in razširljiv koncept avtomatizacije. Tri glavne postaje "dovajanje zatičnih kontaktov v ohišja vtičev", "vtiskanje zatičev" in "upogibanje zatičev" temeljijo na standardnih modulih, ki uporabljajo čim več enakih delov:

  • Osnova vseh treh postaj je enaka osnovna plošča.
  • Ohišja vtičev se premikajo s sistemom za rokovanje v majhnem obsegu YXMx.
  • Vsi električni in pnevmatski aktuatorji se upravljajo s krmilnikom CECC-X v kombinaciji z ventilskim otokom CPX/MPA.
  • Postaja za vtiskanje in upogibanje temelji na vgradnem kompletu za servostiskanje YJKP.

Harwin plc Evropa

Fitzherbert Road, Farlington
Portsmouth, PO6 1RT
Velika Britanija

www.harwin.com

Področje dejavnosti: proizvodnja električnih vtičnih priključkov in mehanskih komponent za plošče tiskanega vezja

  1. Ta članek je bil objavljen v reviji za stranke podjetja Festo trends in automation 1.2017.