Proizvodnja – ali jo je sploh mogoče avtomatizirati?

Da – in to je odločilna prednost za stalno razpoložljivost zelenega vodika. Avtomatizirano krmiljenje elektroliterjev povečuje ne le učinkovitost, temveč tudi varnost obratovanja. Procese, kot so regulacija tlaka, čiščenje plina ali krmiljenje ventilov, je mogoče inteligentno povezati na decentraliziran ali centraliziran način.

Zakaj je avtomatizacija zdaj tako pomembna?

S svetovnim razmahom visokokakovostnega vodika se povečujejo tudi zahteve po kakovosti, varnosti in hitrosti proizvodnje. Kdor želi danes proizvajati vodik v velikih količinah, se mora zanašati na visoko razpoložljivost, natančnost ponovitev in brezhibno dokumentacijo, kar so klasične prednosti avtomatiziranih sistemov. Zlasti pri uporabi obnovljivih virov energije natančen nadzor in regulacija pretoka medijev zagotavljata, da je proizvodnja vedno optimalno prilagojena nestalni oskrbi z energijo.

Ste šele začeli? Raje ne brez koncepta.

Tehnične, varnostne in standardizacijske ovire pri proizvodnji vodika so velike. Tlak, temperatura, eksplozivno ozračje: Pri tem je potrebno strokovno znanje. Festo vas podpira in vam pokaže rešitve, ki pokrivajo vse ustrezne zahteve: od ročice, skladne z ATEX, do varne izvedbe na ustreznih Ex-območjih. To omogoča standardizirano proizvodnjo vodika po vsem svetu.

Kako varna mora biti proizvodnja vodika?

Odgovor je preprost: Zelo varna. Vodik je zelo reaktiven, lahko vnetljiv in ga je težko odkriti, zato ima funkcionalna varnost ključno vlogo. Sistemi morajo biti na primer certificirani v skladu z mednarodnim standardom IEC 61508 (SIL), da se zaščitijo ljudje, okolje in sistem. Festo ponuja posamezne komponente in celotne rešitve za avtomatizacijo, ki so zasnovane za funkcionalno varnost – z visoko zanesljivostjo med delovanjem.

Toda ali ni zeleni vodik le drag?

Ne, če se proizvaja učinkovito. Avtomatizacija prihrani energijo med proizvodnjo, zmanjša visoke stroške vzdrževanja in omogoča neprekinjeno delovanje – tudi v energetsko intenzivnih panogah, kot so kemična, jeklarska ali cementna industrija. V kombinaciji z obnovljivimi viri energije je to ekonomsko upravičen model trajnostne proizvodnje. Ne nazadnje, bolj je vodik cenovno dostopen, bolje je za te panoge. Dodatna prednost: Podjetja dejavno prispevajo k razogljičenju in imajo hkrati pozitivno podobo na trgu.

Zakaj potrebujemo vodik

Poglejte si videoposnetek "Od zelenega vodika do daljinskih razdalj" in si oglejte, kako vodik postaja naravni del našega vsakdana.

Festo – vaš partner od ideje do sistema

Ne glede na to, ali gre za modularni elektroliter ali obsežen industrijski projekt: Spremljamo vas od načrtovanja do zagona. Z decentraliziranimi integriranimi komponentami ali rešitvami centralnih nadzornih omaric, ki so natančno prilagojene vaši aplikaciji. Festo ponuja veliko več kot le tehnologijo – dejavno vas podpiramo pri razvoju vašega prispevka k vodikovemu gospodarstvu: varno, učinkovito in trajnostno.

Vaše prednosti s Festo na prvi pogled

☑ Rešitve avtomatizacije za centralizirane in decentralizirane sisteme

61508☑ Strokovno znanje o funkcionalni varnosti (IEC/SIL)

☑ Svetovne izkušnje s proizvodnjo vodika

☑ Rešitve za energetsko intenzivne industrije

☑ Podpora pri standardih in certificiranju

☑ Svetovanje, komponente, stikalne omare – vse iz enega vira