Avtomatizacija elektroliterjev ponuja dva pristopa: centralizirano ali decentralizirano arhitekturo. Cilj obeh je učinkovita proizvodnja varnega vodika. Razlika je v zasnovi in nadzoru sistema.
Centralizirana avtomatizacija se krmili prek centralne stikalne omare. Vsi Senzorji, aktuatorji in ventili so povezani s kabli, upravljanje in krmiljenje pa izvaja osrednji krmilnik. To zagotavlja pregled in preprosto vzdrževanje – rešitev za varčevanje s prostorom tam, kjer je prostora premalo.
Pri decentraliziranem konceptu so inteligentne komponente za avtomatizacijo nameščene neposredno v procesih. Nadzor sistema je tako porazdeljen med več modulov ali enot. To so lahko na primer terminali ventilov ali moduli v različnih sistemih. To prihrani prostor v stikalni omari, zmanjša količino potrebnih kablov in olajša modularno razširitev sistema.
To je v celoti odvisno od okvirnih pogojev. Centralna rešitev je običajno najboljša izbira za kompaktni elektroliter. Za večje sisteme z razdelilci je decentralizirana različica pogosto boljša izbira. Seveda lahko oba koncepta tudi združite. Zakaj ne bi izkoristili prednosti dveh arhitektur in hkrati uresničili svoje individualne zamisli?
Mnogi menijo, da je decentralizirano avtomatizacijo težko upravljati. Sodobne sisteme je zdaj mogoče konfigurirati enostavno in intuitivno. To olajša zagon in zagotavlja stabilno delovanje sistema brez nepotrebnih prekinitev.
Festo vam bo pomagal najti pravi koncept krmiljenja za vaše zahteve. Vedno se osredotočamo na najboljšo rešitev – ne glede na uporabljeno tehnologijo. To pomeni, da je odločitev odvisna od vašega sistema in vaših zahtev. Nekaj je gotovo: Festo vam ponuja vse od sestavnega dela do stikalne omare iz enega samega vira.
Naše stranke uspešno uporabljajo centralizirane in decentralizirane rešitve za avtomatizacijo pri proizvodnji vodika. S tem ne gre le za zmanjšanje stroškov, temveč se povečata tudi učinkovitost in varnost procesov, kar je pravi prispevek k razogljičenju. Izkoristite naše izkušnje.
☑ Ali je vaš sistem kompakten ali porazdeljen?
☑ Ali boste morali v prihodnosti prilagodljivo povečati obseg?
☑ Koliko prostora je na voljo za nadzorno tehnologijo?
Želite zmanjšati število kablov in namestitvenih del?
Ali je možna kombinacija centralizirane in decentralizirane rešitve?