Energetska učinkovitost je pomemben dejavnik uspeha vsakega proizvodnega podjetja. Kako jo ocenjujete glede na sistem stisnjenega zraka?

Heiko Fleischhacker: Energetska učinkovitost je ključnega pomena za konkurenčnost in trajnost vsakega podjetja. Vendar pri pregledu sistema stisnjenega zraka vedno opažam, da se pogosto osredotočamo le na porabo električne energije. Veliko podjetij se že osredotoča na energetsko učinkovito razsvetljavo ali fotovoltaiko, vendar se pogosto spregleda potencial sistema stisnjenega zraka.

Običajno se pri obravnavi energetske učinkovitosti stisnjenega zraka omejijo na kompresorje. Razprave o visokih stroških se pogosto nanašajo na proizvodnjo stisnjenega zraka. Analizirati je treba celoten sistem stisnjenega zraka – od proizvodnje do uporabe stisnjenega zraka. Ta delni pogled pomeni, da dragoceni potencialni prihranki ostanejo neizkoriščeni.

Kakšni so po vašem mnenju razlogi za ta nepopolni pogled?

Heiko Fleischhacker: Proizvodnja, distribucija in predelava stisnjenega zraka na energetsko učinkovit način so zapletene. Čeprav so številne stranke strokovnjaki v svojih proizvodnih procesih, imajo le omejeno znanje o sistemih stisnjenega zraka, ki jih uporabljajo. Po mojih izkušnjah revizorja veliko strank ne ve, katere nastavitvene vijake morajo prilagoditi v katerem vrstnem redu, da dosežejo trajnostno povečanje učinkovitosti. Odgovorni za upravljanje energije in vzdrževalci pogosto nimajo potrebnega strokovnega znanja s področja pnevmatike. Optimizacija stisnjenega zraka daleč presega odpravo netesnih mest. Zahteva obsežno tehnološko znanje in celovito razumevanje sistema stisnjenega zraka – od kompresorske postaje do pnevmatske uporabe. Pred nekaj tedni sem na primer opravil revizijo v uveljavljenem farmacevtskem podjetju. V njem so proizvajali posebej kakovosten stisnjeni zrak. Toda: nikoli ni bilo postavljeno vprašanje, ali je to dejansko potrebno za proizvodni proces. Z majhno prilagoditvijo kakovosti stisnjenega zraka smo dosegli izjemno hitre in trajnostne prihranke energije. Zato je še enkrat več jasno, da je treba celovito preučiti sistem stisnjenega zraka, zahteve glede stisnjenega zraka in poglobljeno razumevanje pnevmatike.

Ali lahko razložite, kaj je revizija energetske učinkovitosti stisnjenega zraka in kaj z njo pridobijo proizvodna podjetja?

Heiko Fleischhacker: Revizija energetske učinkovitosti stisnjenega zraka je celostna ocena sistema stisnjenega zraka v podjetju – od kompresorskega prostora do pnevmatske uporabe. Cilj je opredeliti neučinkovita področja in možnosti za varčevanje z energijo. To naj bi zmanjšalo stroške in emisije CO₂, kar bo povečalo produktivnost in izboljšalo trajnost. Revizija podjetju zagotovi dragocene vpoglede in odgovore na več ključnih področjih. Pregledno prikazuje, kako učinkovito se proizvaja stisnjeni zrak, kako dobro se uporabljajo lastni kompresorji podjetja in kako učinkovito se stisnjeni zrak vodi po sistemu. S tem so opredeljene možnosti za izboljšanje infrastrukture.

Hkrati revizija zagotavlja pomembne informacije o kakovosti stisnjenega zraka. To je ključnega pomena za izpolnjevanje proizvodnih zahtev in zagotavljanje zanesljivega delovanja stroja. Revizija pokaže tudi, kako učinkovito se stisnjeni zrak uporablja v različnih uporabah. Na koncu podjetja prejmejo podrobno poročilo z natančnimi podatki in prednostnimi priporočili za ukrepanje, ki jih lahko uporabijo za optimizacijo celotnega sistema stisnjenega zraka. To končno poročilo, vključno z vsemi rezultati meritev, se lahko uporablja za upravljanje energije v skladu s standardom ISO 50001.

Poudarjate celostno oceno sistema stisnjenega zraka. Zakaj je po vašem mnenju to tako pomembno?

Heiko Fleischhacker: Podjetjem, ki želijo optimizirati svoje sisteme stisnjenega zraka, vedno svetujem strukturirani pristop. Ker različne komponente delujejo v neposredni medsebojni odvisnosti, je celostna ocena sistema stisnjenega zraka ključnega pomena. Selektivne spremembe na eni točki vedno vplivajo na delovanje in učinkovitost celotnega sistema. Optimalno dimenzionirana kompresorska postaja izgubi svoje prednosti glede učinkovitosti, če puščanje in neustrezna obdelava stisnjenega zraka izničita te prednosti.

Preprosto povedano: le s celostnim pristopom je mogoče uspešno nadzorovati energetsko učinkovitost sistema stisnjenega zraka. Z revizijo energetske učinkovitosti stisnjenega zraka ustvarite potrebno informacijsko podlago za to. In kar je prav tako pomembno, prejmete tudi jasno priporočilo za pravilno zaporedje ukrepov za optimizacijo.

Kdaj je smiselna revizija energetske učinkovitosti stisnjenega zraka?

Heiko Fleischhacker: Revizija je vedno smiselna, če želi podjetje pridobiti nevtralno oceno in natančno stanje trenutnega stanja svojih sistemov stisnjenega zraka. Podjetjem priporočam, da opravijo revizijo za oceno svojih sistemov stisnjenega zraka, zlasti v okviru standarda DIN ISO 50001. Na podlagi tega lahko podjetja zelo ciljno usmerjeno in gospodarno izpolnijo zakonske in normativne zahteve. Hkrati lahko podjetje nenehno izboljšuje svojo energetsko učinkovitost. Poleg tega vse pogosteje prejemamo poizvedbe podjetij, ki želijo izvedeti več o energetski učinkovitosti svojih posodobljenih strojev in sistemov pred večjimi spremembami in po njih. Na primer namestitev novih kompresorjev ali vzpostavitev novih proizvodnih linij. V obeh primerih je revizija odlična podlaga za izboljšanje učinkovitosti poslovanja. Daje jasne napotke, kje je mogoče povečati zanesljivost sistemov – pogosto s preprostimi sredstvi.

Ali nam lahko navedete konkreten primer stranke, pri kateri je revizija energetske učinkovitosti stisnjenega zraka privedla do trajnostnih izboljšav?

Heiko Fleischhacker: Dober primer učinkovitosti naših revizij energetske učinkovitosti stisnjenega zraka je podjetje Mativ Inc. Tu so bili kompresorji nepravilno dimenzionirani, manjkal pa je tudi nadzorni sistem kompresorja na višji ravni. Z naknadno vgradnjo smo lahko čas delovanja kompresorjev veliko natančneje prilagodili dejanskim potrebam po zračnem tlaku. S tem sta se trajnostno izboljšala regulacija tlaka in energetska učinkovitost. Poleg tega je ta prilagoditev zmanjšala tveganje nihanja tlaka in stabilizirala delovanje sistema. S sistematičnim odpravljanjem netesnih mest smo ustvarili tudi dodatne potencialne prihranke. Vsi ti ukrepi so privedli do trajnostnih izboljšav. Znižali so stroške energije in predvsem podaljšali življenjsko dobo sistemov.

Revizija torej pomaga izboljšati energetske učinkovitosti strojev in sistemov, hkrati pa tudi podaljšati njihovo življenjsko dobo?

Heiko Fleischhacker: Da, vsekakor! Stroški vzdrževanja in popravil so pogosto povezani z nepravilno zasnovo sistema za stisnjeni zrak. Pri številnih naših revizijah sem opazil, da lahko dobro uporabljeni stroji delujejo več kot 20 let. Ob nepravilni zasnovi se lahko življenjska doba stroja konča že po petih letih. Ciljno usmerjena optimizacija in redni pregledi, ki so del revizije, preprečujejo takšne drage spremembe in lahko znatno izboljšajo splošno učinkovitost sistemov.

Kaj točno pomeni nevtralnost revizorja in zakaj je tako pomembna pri izvajanju revizij?

Heiko Fleischhacker: Podjetja morajo imeti možnost zaupati, da so rezultati njihovih revizij resničen in pošten prikaz njihovih sistemov in procesov. Nevtralnost je ključnega pomena, saj neposredno vpliva na verodostojnost in sprejemljivost rezultatov revizije. Pooblaščeni revizorji, kot sem jaz, so zavezani k nevtralnosti. To pomeni, da delujemo neodvisno in objektivno – ne smemo zastopati nobenih osebnih ali poslovnih interesov. Zato velik pomen pripisujemo skladnosti s standardom DIN ISO 11011, ki določa posebne zahteve za energetske preglede sistemov stisnjenega zraka.

Zakaj Festo ponuja preglede energetske učinkovitosti stisnjenega zraka?

Heiko Fleischhacker: Številne stranke nas cenijo zaradi našega dolgoletnega strokovnega znanja na področju avtomatizacije s pnevmatiko in elektriko. Energetski učinkovitosti posvečamo veliko pozornosti že pri razvoju posameznih komponent. Vendar pa obsežen pregled nad celotnimi sistemi podjetja našim strankam prinaša največ koristi. Ugotoviti je mogoče morebitne prihranke in razviti rešitve za učinkovitejšo uporabo stisnjenega zraka. Festo Energy Saving Services ponuja prilagojeno paleto storitev za zainteresirana podjetja. Pri tem lahko analizirate trenutno stanje in predlagate rešitve ter posebne ukrepe za optimizacijo sistemov stisnjenega zraka in naprav na kraju samem.

Preglednost se začne z revizijo

Po izvedbi revizije (audita) energetske učinkovitosti stisnjenega zraka pri podjetju Fest so vam vsi rezultati – od profilov porabe v kompresorski sobi prek kakovosti stisnjenega zraka do lociranih (najdenih) netesnosti/puščanj – centralno na voljo na portalu Energy Saving Servicesl. Na ta način so potencialni prihranki in ukrepi trajno sledljivi in jih je mogoče strukturirano spremljati.

Zahtevajte revizijo

Kaj bi nam lahko dali v razmislek v zvezi z energetsko učinkovitostjo?

Heiko Fleischhacker: Energetska učinkovitost se začne v fazi konstrukcije in načrtovanja strojev in sistemov. Pomembno je razumeti, kje je najbolje namestiti ventilski otok in kakšen vpliv ima na porabo energije krajša ali daljša gibka cev. Zato menim, da je ključnega pomena, da se podjetja že od samega začetka zavedajo možnosti dolgoročnih prihrankov. Nakup stroja z vgrajenimi zapornimi ventili je na primer lahko dražji, vendar se v življenjski dobi hitro povrne zaradi znatnih prihrankov energije. Svojim strankam že od začetka projekta zagotavljamo celovito svetovanje. Med drugim uporabljamo napredna simulacijska orodja in digitalne instrumente za načrtovanje, da zagotovimo učinkovito in v prihodnost usmerjeno konfiguracijo sistema. S tem zgodnjim in podrobnim načrtovanjem strankam pomagamo pri razvoju zmogljivih in energetsko učinkovitih sistemov.

Heiku Fleischhackerju se zahvaljujemo za navdihujoč pogovor in izčrpne informacije o pomenu in izvajanju revizij energetske učinkovitosti stisnjenega zraka v proizvodni industriji. Njegovo strokovno znanje in dolgoletne izkušnje so nam dali pomemben vpogled v to, kako lahko podjetja s celostnim pogledom na svoje sisteme stisnjenega zraka dosežejo znatne prihranke energije in večjo učinkovitost.