Podjetja lahko izvajajo optimizacije z uporabo standardnih komponent in sistemov za analizo vzorcev, z inženirsko podporo, razvojnimi orodji in preizkusi aplikacij ter koncepti napovednega vzdrževanja. Spoznajte 8 dejavnikov uspeha, ki bodo povečali vašo učinkovitost in učinkovitost vaših strank.

1. Uporaba standardnih industrijskih komponent

Sodelujte z učinkovitimi in zanesljivimi dobavitelji, ki vam ponujajo komponente v skladu z industrijskim standardom za vse postopke pri avtomatizirani obdelavi vzorcev. V številnih primerih lahko te izdelke vključite v svojo novo laboratorijsko opremo brez dodatnega razvoja ali prilagajanja. Primer tega je univerzalni modul za odpiranje EHMD, ki lahko zanesljivo in brez dodatnega programiranja odpre več različnih stekleničk z različnimi nakloni navoja. To pomeni, da ste na varni strani, tudi če se zahteve pozneje spremenijo.

Komponente za avtomatizacijo v skladu z industrijskim standardom so izdelane v skladu s standardoma ISO 9001 in DIN EN ISO 13485 za medicinske pripomočke ter jih je mogoče hitro in zanesljivo dobaviti v velikih količinah. Tako se vedno odločate za robustne, natančne in trajne tehnologije, ki so se izkazale v industrijski avtomatizaciji ali laboratorijskih rešitvah. Za izvajanje po meri imate neposreden dostop do različnih konfiguracij glede na vrsto izdelka. Ko je prototip uspešno preizkušen, lahko takoj začnete s serijsko proizvodnjo. Pri tem lahko izkoristite prednosti optimizacije montažnih korakov in s tem povezanega prihranka časa, kar prinaša znatne prihranke pri stroških.

2. Tehnologija iz enega vira za avtomatizacijo laboratorijev

Uresničite koncepte avtomatizacije, v katerih je vse popolno medsebojno usklajeno – od rokovanja in nameščanja posod z vzorci do natančnega doziranja in pipetiranja tekočin. Izkušen partner za avtomatizacijo s celovito ponudbo, ki vam lahko zagotovi vse iz enega samega vira, vam zagotavlja varnost. Z uporabo usklajenih sestavnih delov ne le poenostavite in pospešite razvoj svojih naprav, temveč tudi dolgoročno znižate stroške nabave. Hkrati lahko zaradi večjega obsega nabave izkoristite ugodnejše pogoje za svoje podjetje.

3. Stroškovno optimiziran izbor izdelkov

S spletnimi orodji za načrtovanje in simulacijo lahko optimizirate električne osi in sisteme za rokovanje ter velikosti ventilov in cevi za svojo laboratorijsko opremo. Uporaba brezplačnih spletnih orodij omogoča natančno naročanje po lastnih zahtevah in prepreči izbiro prevelikih dimenzij. S tem znižate stroške za komponente, prihranite prostor za shranjevanje, izboljšate energetsko učinkovitost v smislu trajnosti in obratovalne stroške naprav za končnega kupca, saj se premikajo manjše mase. Večosni portal EXCL je na primer idealen za varčevanje s prostorom in težo pri izdelavi kompaktne laboratorijske opreme in ga je zlahka mogoče vključiti v namizne sisteme. Sistemska rešitev, pripravljena za montažo, je bistveno lažja in cenejša od običajnih kinematičnih sistemov, ki so za to uporabo običajno predimenzionirani.

4. Inženirsko strokovno znanje za krajši čas načrtovanja

Partnerja za avtomatizacijo vključite v najzgodnejšo fazo načrtovanja in mu dovolite, da vam pomaga pri izvajanju. Strokovnjaki združujejo strokovno znanje s področja industrije in avtomatizacije z izkušnjami na področju znanosti o življenju. S skupnimi močmi želimo poskrbeti za to, da bo vaša laboratorijska oprema učinkovitejša v bistveno krajšem času. To vključuje prilagojeno svetovanje ter dostop do podatkov CAD- in 3D-modelov, ki jih lahko hitro uvozite v svoje konstrukcije, namesto da bi jih ustvarjali sami. Lahko ste prepričani, da so bile predlagane komponente že preizkušene v podobnih aplikacijah. S to podporo lahko znižate fiksne stroške za svoje projektante, saj lahko hitreje najde boljše rešitve in se prej loti novih nalog.

5. Skupni testi v centru za aplikacije

Centri za aplikacije Festo LifeTech vam po vsem svetu pomagajo pri iskanju rešitev – od študij izvedljivosti in optimizacije parametrov do izdelave prototipa, zagona in namestitve. Izkušeni aplikacijski inženirji podrobno poznajo možnosti uporabljenih komponent ter vam bodo hitro in ciljno odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z uporabo. Za nekega proizvajalca je bilo na primer preizkušeno, ali in kako je mogoče samodejno dozirati zelo viskozni hidrogel. Če želite samodejno odpirati različne stekleničke z vzorci v določenem času, boste prejeli preizkušena priporočila o tem, katere komponente so najprimernejše za to nalogo – vse do izbire ustreznih prstov prijemala. Prihranite si zamudne in drage razvojne zanke ter skrajšajte čas, potreben za uvajanje na trg.

6. Podsistemi, pripravljeni za namestitev

Drugi ključni dejavnik uspeha je uporaba podsistemov za izvajanje določene funkcije. Pri tem gre ne le za ustrezne komponente za vašo laboratorijsko opremo, temveč tudi za vnaprej preizkušene podsisteme, ki so pripravljeni za namestitev v skladu z vašimi posebnimi zahtevami. Za pripravo vzorcev je to lahko na primer večosni portal z vgrajenim krmilnikom gibanja, vrtljivim prijemalnim modulom, pipeto z odprto zanko ali dozirno glavo. Kompaktne sistemske rešitve, ki varčujejo s prostorom, vam ponujajo številne prednosti. Jasno opredeljeni vmesniki in ustrezna dokumentacija omogočajo hitro integracijo. Enotna številka dela za celotni sistem poenostavi naročanje in upravljanje. Hkrati zmanjšate raznolikost svojih risb, skrajšate čas in znižate stroške, povezane s spremembami. Ker so v celoti sestavljeni podsistemi predhodno preizkušeni, prihranite zamudne teste in pospešite razvojni proces.

7. Koncepti digitalnega vzdrževanja

S koncepti digitalnega vzdrževanja lahko zagotovite dolgoročno visoko razpoložljivost in stroškovno učinkovito delovanje svoje laboratorijske opreme. To povečuje zadovoljstvo strank in v veliki meri preprečuje nenačrtovane servisne klice. Od proizvajalca neodvisen upravitelj vzdrževanja AX Smartenance omogoča digitalno upravljanje vzdrževanja brez papirja. Vzdrževalne naloge se preprosto in prilagodljivo načrtujejo prek spletne aplikacije, nato pa so na voljo kjer koli prek mobilne aplikacije. Poleg tega rešitve, kot je Festo AX Industrial Intelligence, na primer prevzamejo stalno spremljanje električnih osi med delovanjem in s pomočjo umetne inteligence prepoznajo odstopanja. Prediktivno vzdrževanje omogoča zmanjšanje števila nenačrtovanih izpadov, zagotavljanje kakovosti in optimizacijo za manj izmeta in predelave ter spremljanje energije za znižanje stroškov energije.

8. Svetovno logistično in storitveno omrežje

Kjer koli na svetu se vaše naprave uporabljajo v laboratorijih, je za vaše stranke bistvena zanesljiva in hitra storitev na kraju samem. Razmišljajte le o nadomestnih delih, ki jih potrebujete, saj jih lahko pod isto številko naročite kjer koli in so večinoma na voljo lokalno. S tem svojim strankam prihranite daljše zastoje v proizvodnji in okrepite njihovo zaupanje v vas kot proizvajalca. Ne nazadnje so podjetja med koronavirusno krizo spoznala, kako pomembno je, da imajo ob sebi pravega dobavitelja, da bi zmanjšala tveganja globalno usmerjenih dobavnih verig.

O avtorju

Jürgen Böck
Poslovni razvoj LifeTech
Festo SE & Co. KG
Stik