Vsak, ki načrtuje naprave za tekočine, ki jih poganja stisnjeni zrak, mora vedno upoštevati zunanje vire stisnjenega zraka. Sistemi za ravnanje s tekočinami običajno potrebujejo stalno oskrbo z zrakom. Najpogostejši način oskrbovanja je prek stenskega priključka, vendar je s tem omejena prilagodljivost sistema. Če je treba naknadno namestiti zračne vode, so stroški višji.
Festo je zato razvil modul za ustvarjanje tlaka in vakuuma, s katerim dovod stisnjenega zraka po napajalnih kablih ni več potreben. Ta kompaktni podmodul je sestavni del sistema za ravnanje s tekočinami. Generator se polni do določenega tlaka in vakuuma. Ko vrednosti padejo pod določeni prag, se napajanje aktivira, da se znova doseže določena vrednost. Za to skrbijo različni senzorji, črpalka in razdelilnik.
Za večkratno doziranje z največjo ponovljivostjo je Festo za dozirno glavo VTOE zasnoval posebno kanalno ploščo z rezervoarjem. Ta omogoča aspiracijo do 2 ml tekočine. Dozirna glava deluje v povezavi s tehtnico, nameščeno pod mikrotitrsko ploščo. Tehtnica omogoča zaprto povratno zanko za postopek doziranja. S stalnimi povratnimi informacijami je mogoče natančno nastaviti čas odpiranja ventila, da se dosežejo natančne količine doziranja.
Po aspiraciji potrebnega volumna za celotno doziranje se tekočina dozira v vsako vdolbino v treh fazah vbrizgavanja. Med prvim, dolgim vbrizgavanjem se razprši večina tekočine. Drugo vbrizgavanje je krajše in se približuje želeni količini. Zadnji vbrizg je zelo kratek, da se doseže natančna količina polnjenja. Natančno pomeni, da je mogoče doseči natančnost, večjo od 1 % CV.
Ta rešitev vključuje grafični uporabniški vmesnik (GUI). Laboratorijem omogoča izvajanje testov v skladu s posameznimi zahtevami, ne da bi bilo treba vsakič znova nastavljati sistem. Uporabnik lahko z grafičnim uporabniškim vmesnikom na primer izbere, iz katere steklenice naj se tekočina aspirira, koliko tekočine naj odmeri v vsako vdolbino mikrotitrske plošče in koliko vdolbin naj napolni v določeni vrstici. Med doziranjem tekočine grafični uporabniški vmesnik v živo prikazuje tehtnico s prikazom količine dozirane tekočine. Količina tekočine se uporabi za izračun povprečne mase in koeficienta variacije (CV) doziranja.
Prek grafičnega vmesnika ima uporabnik dostop do dodatnih funkcij, kot je spiranje tekočine v kanalni plošči, dokler ne ostane le še zrak, ali čiščenje kanalne plošče z vsesavanjem in spiranjem čistilne raztopine.
Sistem, opisan v tem članku, je rezultat sodelovanja med podjetjem Festo TEC Boston, razvojnim centrom podjetja Festo LifeTech v Severni Ameriki in sedežem podjetja Festo v Nemčiji. V videoposnetku si lahko ogledate delovanje vseh podmodulov. Kompaktni dvoosni portal EXCM z vzporednim kinematičnim pogonom zagotavlja hitre in natančne premike.
Ekipa podjetja TEC Boston že načrtuje naslednji korak: modul za ustvarjanje tlaka in vakuuma, ki ga je mogoče namestiti po načelu »plug and play« in bo tako bistveno skrajšal čas namestitve.