Kaj pravzaprav pomeni decentralizirana avtomatizacija?

Z decentraliziranimi rešitvami se nadzor, regulacija in spremljanje izvajajo neposredno na terenu – točno tam, kjer potekajo aktivnosti. Posamezni ventili, moduli in terminali ventilov so nameščeni blizu procesa. S tem se zmanjša dolžina kablov in poveča hitrost odziva.

Decentralizirane rešitve za avtomatizacijo so bile preizkušene za številne sisteme v proizvodnji vodika. Festo ponuja rešitve, ki so pripravljene za vgradnjo in jih je mogoče namestiti neposredno na terenu, tako da so prostorsko varčne in robustne. To zagotavlja učinkovito in varno delovanje tudi pri omejenem prostoru. Pri zahtevnejših sistemih, visokih varnostnih zahtevah ali visoko standardiziranih procesih lahko koncepti centralnih nadzornih omaric zagotovijo dodatne prednosti v smislu integracije, dokumentacije in preprostega servisiranja. Glede na posebne zahteve je lahko najbolj prilagodljiva rešitev tudi kombinacija decentraliziranih in centraliziranih elementov.

Kako Festo podpira vašo proizvodnjo vodika

V našem strokovnem videoposnetku "Od ravni nadzora do ravni polja – rešitve za avtomatizacijo proizvodnje vodika" Reiner Laun, vodja industrijskega segmenta za vodik pri družbi Festo, pojasnjuje, kako imajo stranke koristi od decentralizirane avtomatizacije.

Primeri izdelkov za decentralizirano avtomatizacijo

  • Platforma CPX – modularni, razširljivi ventilski otok, odprt za različne protokole
  • Moduli oddaljenega vhoda/izhoda za analogne in digitalne signale
  • Posamezni ventili neposredno na pogonu
  • Enote kroglaste pipe za kisik in vodik
  • Poševnosedežni ventili za natančno krmiljenje
  • Komponente za eksplozijsko varna območja (s certifikatom ATEX)

Varen vodik kljub nevarnosti eksplozije

Vodik je zelo reaktiven. Decentralizirana avtomatizacija mora biti zato varna in robustna – tudi v potencialno eksplozivnih okoljih. Festo ponuja posebej certificirane komponente za Ex-območja in rešitve za okolja, ki niso zaščitena pred eksplozijo. Za največjo varnost med elektrolizo.

Ali ni to preveč zamudno? – Ravno nasprotno.

Decentralizirani sistem se zdi zapleten, vendar je pri vsakdanji uporabi pogosto preprostejši: jasno strukturirani moduli, preprosta razširljivost in neposreden dostop do naprav na terenu olajšajo vzdrževanje in razširitev. Festo na zahtevo dobavlja vnaprej konfigurirane, preizkušene rešitve, ki so pripravljene za takojšnjo uporabo.

Vse iz enega vira

Festo vam ponuja prilagojen in usklajen portfelj izdelkov za decentralizirano avtomatizacijo. Sodelovanje z enim samim partnerjem ima številne prednosti: Zmanjšate število dobaviteljev, znižate stroške načrtovanja, nabave in poslovanja ter imate kontaktno osebo, ki vas pozna.

Pametna alternativa: stikalna omara

Pokazali smo, zakaj je lahko idealna rešitev tudi centraliziran nadzor prek stikalne omare. Stikalna omara namreč združuje vse pomembne komponente: Krmilni sistem, terminali ventilov in priprava stisnjenega zraka so v "Control Center". To ustvarja red, zanesljivo ščiti tehnologijo – na primer pnevmatske, električne in elektronske komponente v elektroliterju – in poenostavlja namestitev.

Preberite več

Partner z izkušnjami

Festo podpira vodikove projekte po vsem svetu – od pilotnih obratov do serijske proizvodnje. Naši sestavni deli že uspešno delujejo v elektrolizatorjih in skidih znanih proizvajalcev. S poglobljenim znanjem o uporabi, obsežnim portfeljem izdelkov in individualnim svetovanjem ponujamo prilagojene rešitve za avtomatizacijo – tudi za zahtevna okolja.

Kontrolni seznam: Hiter pregled vaših prednosti

☑ Decentralizirano krmiljenje za modularne sisteme in skide
☑ Skalabilne, prostorsko varčne rešitve izdelkov
☑ Širok portfelj za Ex- in ne-Ex-področja
☑ Manjši napori pri načrtovanju in namestitvi
☑ Samo en stik za vse – Festo
☑ Preverjene in preizkušene rešitve s terena, ki se uporabljajo po vsem svetu
☑ Osebno svetovanje izkušenih strokovnjakov iz panoge