Delavec pozna "svoj" stroj – vsako brnenje, vsako škripanje, vsak pisk in utripanje. Če se kaj spremeni, se takoj izvedejo prilagoditve ali pa se obvesti vzdrževanje. Delovni procesi so pogosto enaki že več let. Že najmanjša odstopanja od običajnega dogajanja na stroju so lahko znak, da je nekaj narobe – na primer, da se je sestavni del stroja razrahljal, ali da je zlomljen, ali da je v predhodnem koraku obdelave prišlo do napake v kakovosti in zato nekatere tolerance niso ustrezne. Upravljavec pozna vsako potezo na svojem stroju. To lahko privede tudi do monotonosti. Varnost je ključno vprašanje, saj so stroji zaradi velike kompleksnosti vedno bolj nepregledni in pogosto skrivajo vire nevarnosti. Če pride do sprememb v proizvodnji, na primer do prehoda na novi izdelek, je običajno treba delavca ponovno usposobiti. Nova naloga – novi znanje in izkušnje.

Spremembe so del vsakdanjega življenja. Spremenljive tovarne prihodnosti zahtevajo nenehno izpopolnjevanje znanj in spretnosti zaposlenih. Nova vrlina v poklicnem usposabljanju v industriji se zato imenuje "Changeability", kar pomeni voljo in sposobnost spreminjanja. To je ključnega pomena za osebni uspeh vsakega posameznega delavca in tudi za uspeh celotnega podjetja. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev prihodnosti se bo zato moralo bolj osredotočiti na metode in spretnosti, stališča in vedenje – kompetence, ki zaposlenim pomagajo najti lastno pot v zapletenih in hitro spreminjajočih se razmerah. Če ni togih zaporedij procesov, je vsaj osnovno razumevanje medsebojnih povezav in procesov na stroju prednost za upravljavca. V proizvodnji, ki je močno povezana v mrežo, imajo namreč majhni vzroki pogosto velik učinek. Ljudje in stroji so si vedno bližje, saj sodelujejo v najmanjših prostorih. Klasičnih zaščitnih ograj v Industriji 4.0 ne bo več, saj zavirajo prilagodljivost. Pojavili se bodo novi inteligentni varnostni sistemi in vmesniki. Ključna beseda: krmiljenje sistema s pomočjo misli. Raziskave na tem področju so danes že zelo napredne – vzorčni sistemi dejansko obstajajo.

  1. Ta članek je bil objavljen v reviji za stranke podjetja Festo Didactic trends in qualification 1.2017.
  2. Slike: Fotolia/iStock