Manifold mimarisi önemlidir çünkü akışkan sisteminizin ne kadar kompakt, temizlenebilir ve ölçeklenebilir olacağını tanımlar. Arayüzlerin sayısı, yönlendirme yolu, kullanılan malzeme ve prototipten seri üretime geçiş için gerekli çaba üzerinde etkisi vardır.

Ekibiniz manifold teknolojisinin uygun bir çözüm olduğuna karar verdiğinde temel soru pratik bir hâl alır. Hangi yaklaşım cihazınız için kapladığı alan, ölü hacim, temizlenebilirlik, üretilebilirlik ve maliyet arasında doğru dengeyi sağlar?

İyi tasarlanmış bir akışkan manifold mimarisi ekibinize yardımcı olabilir:

  • Akışkan yollarını birleştirerek boru karmaşıklığını azaltın
  • Montaj, denetim veya bakım gerektiren arayüzlerin sayısını azaltın
  • Kanal konseptinin daha kısa, daha doğrudan yolları desteklediği ölü hacmi azaltın
  • Gereksiz dış yönlendirmelerden kaçınarak tasarımın temizlenebilirliğini artırın
  • Geometri değişmesi zorlaşmadan önce üretilebilirliği daha erken planlayın
  • Akışkan sistemini prototipten seri üretime kolayca ölçeklenebilir hale getirin

Yolları, katmanları veya malzemeleri iyileştirmeden önce, mimarinizin gerektirdiği rotayı onaylayın. Çoğu ekip, bu noktaya gelmeden önce birkaç farklı akışkan manifold türünü karşılaştırmış olacaktır.

Borulu yönlendirme

Borulu tasarımlar genellikle erken prototipler için uygundur çünkü hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Ayrıca cihaz küçüldükçe, daha net hale geldikçe ve üretime daha fazla odaklandıkça yönetilmesi zorlaşabilir. Daha fazla boru ve bağlantı elemanı, daha fazla montaj adımına, daha fazla potansiyel sızdırma noktasına ve bir montajdan diğerine daha fazla farklılığa yol açabilir.

İşlenmiş manifoldlar

İşlenmiş manifoldlar, daha basit geometriler, sağlam mekanik yapı veya çapraz delikli işleme kanal konseptine uygun olduğunda iyi çalışabilir. Ancak, tasarımın birkaç katman boyunca karmaşık iç yönlendirme gerektirdiği durumlarda kısıtlayıcı hale gelebilirler.

Bonded ve çok katmanlı manifolds

Bonded Manifolds, iç kanalların kolayca temizlenmesini sağlarken kompakt düzenler sunar; çok katmanlı manifoldlar ise daha karmaşık yönlendirmeler için idealdir. Difüzyonla birleştirme, birleştirilen alanda yapıştırıcı kullanmadan bağımsız polimer katmanları birleştirir. Bu da, açıkça yönlendirilmiş kanalların, düşük kontaminasyon riskinin ve küçük bir alanın kritik olduğu mikro akışkan manifold tasarımı için uygun olabilir.

Entegre akışkan sistemleri

Entegre bir akışkan sistemi, yalnızca manifold gövdesinden daha fazlasını ifade eder. Ayrıca valflerin, bağlantı elemanlarının, boruların, basınç kontrolünün ve sensörlerin nasıl entegre edileceği ve montaj ile testin nasıl gerçekleştirileceği ile ilgilidir. Ekibiniz daha az ayrı tedarikçi arayüzü ve özelleştirilmiş manifolddan fonksiyonel alt sisteme kadar daha net bir süreç istediğinde bu önemlidir.

Etkili bir manifold teknolojisi karşılaştırması, tercihten değil, uygulama kısıtlamalarından başlar. Bonded Manifold, işlenmiş manifold veya entegre sıvı akış montajının en uygun seçenek olup olmadığına karar vermeden önce, düzenleme fikirlerini ve gereksinimlerini uygulanabilir bir tasarıma dönüştüren faktörleri düşünün.

Bu noktaları teknik incelemenizin başında dahil edin:

  • Ortam: sıvılar, gazlar, reaktifler, temizlik maddeleri ve temas malzemeleri
  • Basınç ve akış: çalışma aralığı, basınç düşüş hassasiyeti ve akış kararlılığı
  • Kanal geometrisi: yol sayısı, kanal boyutu, yönlendirme karmaşıklığı ve katman geçişleri
  • Ölü hacim: numune kaybı, taşma, hapsolmuş kabarcıklar ve reaksiyon hacmi
  • Temizlenebilirlik: yıkama stratejisi, temizlik malzemesi, yüzeye erişim ve kontaminasyon riski
  • Optik ihtiyaçlar: görsel inceleme, şeffaf kanal plakaları veya tespit gereksinimleri
  • Entegrasyon: valfler, bağlantı elemanları, borular, sensörler, ek parçalar ve bağlantı noktaları
  • Alan Kullanımı: mevcut cihaz alanı ve bakım için erişim
  • Üretim hacmi: prototip gereksinimleri, beklenen ölçek ve montaj tekrarlanabilirliği

Bonded Manifold ile işlenmiş manifold sorusuna her duruma uyan tek bir cevap yoktur. Her iki yöntem de kendi yerinde kullanılır. Doğru karar, geometriye, malzemeye, üretim yöntemine ve entegrasyon ihtiyaçlarına bağlıdır.

Uygulamanın karmaşık dahili kanallar, kompakt akış güzergâhları, birden fazla katman veya küçük bir alanda yüksek işlev yoğunluğu gerektirdiği durumlarda Bonded Manifold son derece uygun bir çözüm olabilir. Yaşam bilimleri uygulamalarında, bu kompakt akışkan tasarımına olanak tanıyabilir ve aksi takdirde birçok boru, bağlantı elemanı ve konektöre ihtiyaç duyacak bir akışkan yolunu birleştirmeye yardımcı olabilir.

İşlenmiş manifold daha basit kanal düzenleri, belirli mekanik gereksinimler veya daha doğrudan yönlendirme gerektiren uygulamalar için daha uygun olabilir. Geometri katmanlı iç yönlendirme gerekmediğinde, bu aynı zamanda iyi bir seçim olabilir.

Kararı yönlendirmek için bu soruları kullanın:

  • Kanal yerleşimi basit ve çoğunlukla doğrudan mı, yoksa birkaç geçiş, katman değişiklikleri veya iç bağlantılar mı gerekiyor?
  • Gereken akış yolu deliklerle veya soketlerle oluşturulabilir mi, yoksa bunlar kabul edilemez ölü hacim, sıkışmış hacimler veya temizlik riskleri mi ekler?
  • Ayak izi dış bağlantılara ve işleme erişimine izin veriyor mu, yoksa tasarım alan tasarrufu için katmanlı iç yönlendirme mi gerektiriyor?
  • Denetim, optik berraklık veya görsel süreç kontrolü şeffaf bir polimer tasarımını mı tercih ediyor?
  • Ortam, temizlik maddeleri, basınç, sıcaklık ve mekanik yükler işlenmiş blok veya PMMA ya da PEI gibi bağlı polimere mi işaret ediyor?
  • Üretim sadece bir manifold mu içerecek yoksa valfler, bağlantı elemanları ve borular entegre bir montajın parçası mı olmalı?

Cevaplar kompakt, çok katmanlı dahili yönlendirmeyi öneriyorsa Bonded Manifold düşünmeye değer.

Bonded Manifold tasarımının maliyetleri, tasarım kararlarına bağlıdır. Bu da, karmaşık tasarımlardan kaçınılması gerektiği anlamına gelmez. Kompakt yaşam bilimi sistemlerinde, tüplerin, bağlantı elemanlarının, manuel montajın, sızdırmazlık kontrollerinin, bakımın veya cihazın herhangi bir yerindeki kalite kontrol riskinin azaltılması durumunda daha karmaşık bir manifold mantıklı olabilir.

Uygulamada daha basit bir tasarım yolu kullanılabildiğinde çaba genellikle yönetilebilir kalır. PMMA, iki katmanlı konseptler, daha az hat, tek taraflı işleme, kompakt bir alan ve bağlama işlemi sonrası sınırlı işleme, tasarımı üretmek için daha verimli tutmaya yardımcı olabilir. Mümkün olduğunda dış özelliklerin tek bir tarafta planlanması, gereksiz imalat çabasını da azaltabilir.

Uygulama daha yüksek malzeme performansı, daha fazla katman veya daha karmaşık dahili yönlendirme gerektirdiğinde daha fazla çalışma gerekebilir. PMMA yerine PEI, birkaç seviyede birden fazla hat, çift taraflı işleme, daha büyük bir alan ve dış geometriler, dişler veya dış özellikler için bağlama sonrası ek işleme, tasarım ve üretim karmaşıklığını artırır.

Akışkan sistemlerin ne kadar kolay üretileceğini anlamak, prototipin çalıştığı ana bırakılmamalıdır. Bu adım, mimari tartışmanın bir parçası olmalıdır.

Bir prototip, akışkan işlevinin çalıştığını kanıtlayabilir, ancak üretilebilirlik başlangıçtan itibaren tartışılmalıdır. Uzun boru hatları, çok sayıda manuel bağlantı, temizlenmesi zor alanlar veya kötü konumlandırılmış arayüzler montajı yavaşlatabilir ve doğrulamayı daha sonra karmaşık hale getirebilir.

Ölçeklenebilir manifold mimarisi, ekibin şu konuları doğrulamasına yardımcı olmalıdır:

✔ Akışkan yolu tekrar tekrar monte edilebilir mi?
✔ Tasarım, manuel borulama ve bağlantı elemanı işini azaltabilir mi?
✔ Temizlik veya yıkama önemli alanlara ulaşabilir mi?
✔ Valfler, bağlantı elemanları veya basınç kontrolü temiz bir şekilde entegre edilebilir mi?
✔ Mimari, prototip, pilot ve seri üretimi destekleyebilir mi?
✔ Tasarım verileri, yapılandırılmış bir tedarikçi değerlendirmesi için kullanılabilir mi?

Bu nedenle kompakt akışkan tasarım, sadece düzen optimizasyonundan daha fazlasını ifade eder. Bu da, üretime hazırlık yoludur.

Festo, uygulama ve proje kapsamına bağlı olarak mühendislikten ve manifold üretiminden, son testleri yapılmış fonksiyonel alt sistemlere kadar müşteri özelindeki projeleri destekleyebilir. Bunu yapmak için, dahili difüzyon bonded manifold yeteneğimizi, valfler, bağlantı elemanları, tüpler, basınç kontrolü gibi katalog ürünleri portföyümüz ve mühendislik, montaj ve test uzmanlığımızla birleştiriyoruz.

Bu yaklaşım, genellikle birden fazla kanalı küçük alana sığdıran karmaşık, yüksek hassasiyetli mikro akışkan manifoldlar, PMMA veya PEI gibi polimerler, düşük kontaminasyon riski ve valfler veya diğer akışkan kontrol bileşenleriyle kolay entegrasyon için uygundur. Eski Carville Difüzyonla Birleştirme Teknolojisini satın aldığımızdan beri, katalog bileşenlerini diffusion bonded manifolds'larla birleştirerek kompakt, özelleştirilmiş çözümler oluşturabiliyoruz.