Artan enerji maliyetleri ve CO2 emisyonlarını azaltma ihtiyacı şirketler için büyük zorluklar teşkil etmektedir. CSRD (Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi) gibi katı düzenlemeler ve Bilim Temelli Hedefler (SBTi) gibi yeni standartların uygulanması, şirketlerin daha fazla çaba göstermesini gerektirmektedir. Aynı zamanda, müşteriler artık tedarikçilerinden ürün karbon ayak izi (PCF), çevre dostu ve sürdürülebilir malzemeler ve enerji verimliliği açısından yüksek beklentilere sahiptir.
Satın almacılar ve karar vericiler için bu durum, otomasyon teknolojisine yapılan yatırımlara ilişkin yeni bir bakış açısı sunuyor. Enerji ve malzeme maliyetleri, verimli otomasyon çözümlerinin ekonomik açıdan uygulanabilir olup olmadığını etkileyebilir. Sonuçta enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu artık sadece moda sözcükler değil, işletme maliyetlerini doğrudan etkileyen ölçülebilir faktörlerdir. Başlangıç sistemine bağlı olarak, verimlilik önlemleri enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltabilir ve geri ödeme süreleri, mevcut uygulamaya göre hesaplanmalıdır. Enerji ve malzeme açısından sağlanan bu çifte tasarruf, yatırım maliyetlerinin genellikle öngörülenden daha hızlı bir şekilde amorti edilmesini sağlar.
Ancak bu faydalar, kısa vadeli maliyet tasarruflarının çok ötesine uzanmaktadır. Enerji Verimliliği Kanunu (EnEfG) ve CSRD gibi daha sıkı çevre düzenlemelerini uygulamaya koymak için, sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde belgelemek giderek daha önemli hale gelmektedir. Seçilen otomasyon ve veri çözümleri, enerji ve sürdürülebilirlik yönetimi için teknik veriler sağlayabilir. Enerji tasarruflu süreçlerin oluşturulmasını teşvik eder, izlenebilirliği artırır ve sürdürülebilirlik raporları için kesin veriler sağlar.
Geliştiriciler ve tasarımcılar için sürdürülebilir otomasyon, inovasyon için bir katalizör haline gelebilir. Enerji tüketimi ve karbon ayak izi gibi önemli rakamlar tasarım sürecinin merkezine taşınıyor. Bütünsel bir bakış açısı için hem üretim ayak izini hem de kullanım ömrü ayak izini dikkate almak önemlidir. Sürdürülebilirlik unsurlarının kalkınma sürecine entegrasyonu yeniden düşünmeyi gerektirmekle birlikte, yenilikçi çözümler için de fırsat sunmaktadır. Açık gereksinimler ve araçlar yardımıyla şeffaf tasarım, sistem tasarımında doğru teknolojinin - pnömatik veya elektrikli veya kombine çözümler - doğru boyutlarla kullanılmasına yardımcı olur. Teknik olanaklar çok çeşitlidir: Pnömatik sistemlerdeki debi sensörleri veya elektrikli tahriklerdeki tork sensörleri gibi sensörler, enerji tüketiminin hassas bir şekilde kaydedilmesini ve optimize edilmesini sağlar. Gelişmiş veri analizi araçları, makinelerin çalışmasını optimize etmeye ve kaynak tüketimini en aza indirmeye yardımcı olur. Durum izleme sistemleri arızaları tahmin edebilir ve önleyebilir, bu da yalnızca sistem verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda bileşenlerin hizmet ömrünü de uzatır. CO₂ azaltılmış ürünler (örneğin Plastiklerden yapılan) de genel dengenin iyileştirilmesine katkıda bulunur. Dijital ikizler, mühendislik sürecinden sanal işletmeye almaya (VIBN) ve işletme aşamalarından geri dönüşüme kadar otomasyon bileşenleri ve aktif zincirler için ilgili tüm bilgi modellerini bir arada ve dijital bir temsil olarak sağlayabilir.
Modülerlik, kolay tamir edilebilirlik ve geri dönüştürülebilirlik gibi hususlara ek olarak, geleceğe dönük otomasyon çözümleri geliştirirken gelecekteki gelişmeleri göz önünde bulundurmak avantajlıdır. AB'nin planladığı dijital ürün pasaportu, bugünden tasarım kararlarına dahil edilmesi gereken gelecekteki regülasyonlara bir örnektir. Bir ürün hakkında, örneğin bir ürünün karbon ayak izi gibi ayrıntılı bilgiler içerir ve tüm değer zinciri boyunca şeffaflığı artırmayı amaçlar.
Sürdürülebilir otomasyon, sadece bir trendden ibaret değildir; çünkü çevre bilincinin giderek arttığı bir dünyada, bir şirketin uzun vadeli başarısına belirleyici bir katkı sağlayabilir. Uygulamaya ve başlangıç durumuna bağlı olarak, enerji veya kaynak verimli teknolojilere yapılan yatırımlar tasarruf olanağı sunabilir. Gelecekteki yasal gerekliliklere daha iyi hazırlıklıdır ve değişen piyasa koşullarına esnek bir şekilde tepki verebilir.
Sürdürülebilir otomasyonu başarılı bir şekilde uygulamak için aşağıdaki adımlar önerilmektedir:
1. Üretim süreçlerinizin kapsamlı bir enerji analizinin yapılması, örneğin makine çalışma sürelerinin ve mevcut enerji tüketiminin kontrol edilmesi
2. Ana tüketicilerin ve potansiyel tasarrufların belirlenmesi
3. Enerji verimliliği ve CO₂ azaltımı odaklı otomasyon çözümlerinin değerlendirilmesi
4. Bileşenleri seçerken PCF (Ürün Karbon Ayak İzi) değerlerinin dikkate alınması
5. Sürdürülebilirlik kriterlerinin tedarikçi seçiminize entegrasyonu