Enerji kayıpları günlük operasyon sırasında gizli kalırsa güvenilir bir şekilde azaltılamaz. Birçok üretim ortamında enerjiyle ilgili veriler zaten toplanır, ancak bunlar genellikle farklı makineler, hatlar, sensörler ve yerel sistemlere yayılır.

Bu durum enerjinin nerede kullanıldığını, kayıpların nerede meydana geldiğini ve hangi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini görmeyi zorlaştırır. Bir hat beklenenden daha fazla enerji tüketebilir, ancak bilgi olmadan bunun normal üretim talebinden, boşta çalışmadan, basınçlı hava kaçağından, veya verimsiz bir makine durumundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmek zordur.

Üretimde enerji izleme bu görünürlüğü sağlar. Bu izleme, ilgili verileri bağlar, tüketimi karşılaştırmayı kolaylaştırır ve ekiplerin anormal durumları daha erken belirlemesine yardımcı olur.

Amaç yalnızca verileri göstermek değildir. Amaç, enerji verilerini kayıpları tespit etmek, alınacak önlemleri önceliklendirmek ve yapılan iyileştirmelerin zaman içinde tüketimi azaltıp azaltmadığını takip etmek gibi yollarla eyleme yönelik pratik bir temele dönüştürmektir.

Ölçümler genellikle dağınıktır

Pek çok üretim ortamında, enerji tüketimi, basınçlı hava akışı, basınç, makine durumları veya üretim hattı seviyesindeki veriler dâhil faydalı veriler zaten toplanmaktadır. Ancak bu veriler genellikle farklı sistemlerde saklanır veya yalnızca yerel olarak erişilebilir durumdadır. Sonuç olarak ekiplerin elinde veri noktaları vardır ancak ortak bir genel görünüm yoktur.

Tüketimi karşılaştırmak zordur

Enerji tüketimi, hat hızı, makine durumu, değişimler, duraklama evreleri ve üretim döngüleri ile değişir. Bu bilgi olmadan, hatlar, makineler veya vardiyalar arasındaki kullanımı karşılaştırmak zordur. Ekipler tüketimin yüksek olduğunu görebilir, ancak bunun beklenilen mi yoksa anormal mi olduğunu belirleyemez.

Ekipler ortak bir referans noktasından yoksundur

Enerji, bakım, üretim ve tesis yönetim ekipleri genellikle farklı verileri inceler. Bu durum öncelikler üzerinde anlaşmayı ve hızlı harekete geçmeyi zorlaştırır. Paylaşılan enerji izleme görünümü, ekiplere aynı bilgileri sağlar, böylece kayıpların hangisinin öncelikle araştırılması gerektiğini tartışabilir ve karar verebilirler.

Enerji izleme, doğru alanlarda başladığında daha etkili hâle gelir. Her şeyi tek seferde ölçmek yerine, şirketler kayıpların en büyük etkiyi yaratmasının muhtemel olduğu tedarik sistemlerine, makinelere veya üretim hatlarına odaklanmalıdır.

Tipik başlangıç noktaları şunlardır:

  • Basınçlı hava
  • Elektrik enerjisi
  • Vakum
  • Soğutma
  • Diğer yüksek tüketim cihazları

Boş zamanlarda yüksek tüketim, beklenmeyen kompresör yükü veya karşılaştırılabilir hatlar arasındaki farklılıklar gibi tekrar eden biçimleri arayın.

Etkili bir başlangıç noktası, teknik uygunluğu maliyet etkisi, bakım çabası, sorun sıklığı ve potansiyel ölçeklenebilirlik gibi iş değerleriyle birleştirir.

Birçok şirket, enerji izlemeye sıfırdan başlamak zorunda değildir. Akış sensörleri, basınç sensörleri enerji ölçüm cihazları, PLC'ler, veya makine kontrolörleri halihazırda gerçekten faydalı veriler sunuyor olabilir.

Asıl zorluk, bu verileri birleştirip tek bir paylaşılan yapıda erişilebilir hâle getirmektir. Karmaşık üretim ortamlarında, bir üretim hattı birden fazla makine bölümü içerebilir ve her biri kendi veri noktalarına ve arayüzlerine sahip olabilir.

Veriler izole edildiğinde, enerji tüketimi sadece yerel olarak görülebilir. Bağlantı kurulduğunda, ekipler hatlar, makineler ve çalışma durumları arasında tüketimi karşılaştırabilir.

Bu da, ilk test uygulama için gereken çabayı azaltır ve yaklaşımın ilave makinelere, hatlara veya besleme sistemlerine ölçeklendirilmesini kolaylaştırır.

Kaçak ile ilgili anomaliler

Sıkıştırılmış hava kayıpları genellikle alışılmadık akış, basınç veya tüketim biçimleri olarak görünür hâle gelir. Enerji izleme, ekiplerin boşta bekleme zamanlarında, verimsiz aşamalarda veya üretim durduktan sonra gibi talebin beklenen çalışma durumuyla eşleşmediği zamanı tespit etmelerine yardımcı olur.

Sürtünme noktaları ve verimsizlikler

Her enerji kaybı bir sızıntıdan kaynaklanmaz. Daha yüksek tüketim, sürtünmeyi, verimsiz makine performansını veya değişen çalışma koşullarını da gösterebilir. Benzer varlıklar veya üretim durumlarındaki enerji verilerini karşılaştırarak, ekipler daha fazla araştırma yapılması gereken noktaları belirleyebilir.

Neden bağlam önemli?

Yüksek tüketim değeri otomatik olarak bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bu durum, üretim yükü, makine durumu, geçişler veya diğer çalışma koşullarıyla bağlantılı olabilir. Yapay zekâ destekli enerji izleme ekiplerin verileri bağlam içinde yorumlamalarına yardımcı olur, böylece normal talebi anormal kayıp biçimlerinden ayırt edebilirler.

Görünürlük ancak harekete geçirirse değer yaratır. Enerji kayıpları, alışılmadık tüketim kalıpları veya sızıntı ile ilgili anormallikler görünür hâle geldiğinde, ekiplerin öncelikle neyi inceleyeceklerine karar vermek için net bir sürece ihtiyaçları vardır.

En alakalı işlemler genellikle şu özelliklere sahip olanlardır:

  • En yüksek enerji etkisi
  • En net temel neden
  • Makineler veya hatlar arasında ölçeklenme için en iyi potansiyel

Enerji izleme, bakım ile birlikte döngüyü kapatmaya yardımcı olur: Bir sorunu tespit edin, nedeni araştırın, düzeltici önlem alın ve tüketimin iyileşip iyileşmediğini doğrulayın.

Zamanla, bu da enerji izlemeyi sürekli iyileştirme sürecine dönüştürür. Kayıpları tespit etmek, öncelikleri belirlemek ve sonuçları takip etmek daha kolay hâle gelir.

Net bir şekilde tanımlanmış bir kullanım durumu

Bir test, şu spesifik soruyla başlamalıdır: Hangi kayıp görünür hâle gelmeli? Bu kayıp, basınçlı hava kaçağı, boşta tüketim, benzer hatlardaki enerji kullanımı veya seçilen bir üretim alanındaki verimsizlikler olabilir. Net bir kullanım durumu projenin odağını korumasını sağlar.

Gerçekçi bir test hedefi

İlk test tüm tesisi kapsamak zorunda değildir. Genellikle beklenen değerin yüksek olduğu bir hat, cihaz veya makine grubu ile başlamak daha etkili olur. Bu da, önlemleri uygulamayı ve sonuçları değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Belirli bir başarı metriği

Deneme başlamadan önce, ekipler başarının nasıl ölçüleceği konusunda anlaşmalıdır. Faydalı metrikler arasında tespit edilen kayıplar, azalan manuel çaba, daha hızlı yanıt süresi, daha düşük tüketim veya üretim alanlarındaki görünürlüğün artırılması yer alır.

Ölçeklenebilir bir mimari

Başarılı bir test, tek seferlik bir kontrol panelinden daha fazlasını sunmalıdır. Değer ölçülebilir hâle geldikçe, ek makineler, hatlar, tedarik sistemleri veya tesislere genişletebilecek bir yapı sunmalıdır.

Çok geniş kapsamlı bir yaklaşımla başlamak

Tüm tesisi baştan itibaren izlemeye çalışmak, projeyi karmaşık ve değerlendirmesi zor hâle getirebilir. Daha etkili bir yaklaşım, tek bir net kullanım durumu, üretim alanı ya da yüksek tüketimli bir tedarik sistemi ile başlamaktır.

Net bir hedef olmadan veri toplamak

Daha fazla veri her zaman daha iyikararlara yol açmaz. Veri toplamadan önce, ekipler basınçlı hava kayıpları, boşta tüketim veya benzer hatlar arasındaki enerji kullanımı gibi neyi anlamak veya geliştirmek istediklerini tanımlamalıdır.

Kullanıcıları dikkate almadan kontrol panelleri oluşturmak

Kontrol panelleri yalnızca günlük görevleri desteklediklerinde değer yaratır. Enerji, bakım ve üretim ekipleri erken aşamada dahil edilmelidir ki izleme özeti gerçek operasyonel sorunları yansıtabilsin.

Üretim bağlamını görmezden gelmek

Enerji tüketimi, yalnızca çalışma koşulları, üretim aşamaları ve makine performansı ile ilişkilendirildiğinde doğru şekilde yorumlanabilir. Bu bilgi olmadan ekipler normal talepleri anormal kayıplarla karıştırabilir.

İzleme işlemini tek seferlik bir proje olarak ele almak

Enerji izleme işlemi, kontrol paneli devreye alındığında sona ermemelidir. Asıl değer, tekrarlanabilir bir süreç üzerine kurulduğunda ortaya çıkar: Kayıpları tespit edin, eylemleri önceliklendirin, iyileştirmeleri doğrulayın ve işe yarayanı ölçeklendirin.

Enerji izleme, dağınık üretim verilerini harekete geçmek için ortak bir temele dönüştürdüğünde değer yaratır.

  • Her olası veri noktasından ziyade, işe net bir kullanım durumu ile başlayın.
  • Sıkıştırılmış hava, elektrik enerjisi, vakum veya soğutma gibi yüksek etki gücüne sahip ekipmanlara odaklanın.
  • Mevcut sensörleri, sayaçları, PLC'leri ve makine verilerini mümkün olduğunca kullanın.
  • Normal talebi olağan dışı kayıplardan ayırmak için üretim bilgisi ekleyin.
  • Eylemleri yalnızca teknik görünürlükle değil, işe uygunluğuna göre önceliklendirin.
  • Zaman içinde iyileştirmeleri takip ederek enerji izlemesini sürekli bir optimizasyon sürecine dönüştürün.