Sven Lensdorf: Birincil enerji maliyetleri kesinlikle imalat sanayinde artan maliyetlerin ana etkenleridir. Bu, örneğin elektrik fiyatlarının dört katına çıktığı Polonya gibi ülkelerde açıkça görülüyor. CO₂ emisyonlarını telafi etmek için şirketlerin ayrıca CO₂ emisyonlarının önemini vurgulayan özel sertifikalar da satın alması gerekiyor. Ek olarak, ESG olarak bilinen çevresel, sosyal ve yönetişim sorunları, şirketlerin karbon ayak izlerini azaltmalarını gerektirmektedir.
Sven Lensdorf:En önemli zorluklardan biri k, özellikle basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığı artırmak. Basınçlı hava, enerji maliyetlerinde küçük bir paya sahip olabilir, ancak tasarruf potansiyeli büyük! Festo, müşterilerinin farkındalığını ve uzmanlığını artırmak amacıyla odaklı danışmanlık ve eğitim programları sunuyor. Bir sonraki adım, teknolojik potansiyelle endüstrinin mevcut uygulamaları arasındaki farkı kapatmak. Birçok işletme, basınçlı hava sistemlerinde yapılacak küçük iyileştirmelerle hem enerji tasarrufu sağlayabileceğini hem de makine ömrünü uzatabileceğini fark etmiyor.
En yüksek verimlilik için, müşterilerimizi sisteme bütüncül bir gözle bakmaya ve tüm süreci birlikte optimize etmeye yönlendiriyoruz. Amacımız, basınçlı hava ve elektrikli otomasyon alanlarında bütüncül bir farkındalık oluşturarak, müşterilerimizin en etkili adımları atmalarını sağlamak. İşletmeler için zorluklar çok boyutlu: sınırlı kaynaklar, kapasite kısıtları ve zaman zaman bilgi eksikliği bu süreci daha da zorlaştırıyor. Çalışanlar genellikle fazla iş yükü altında, yalnızca belirli görevlere odaklanabiliyor. Bu da verimliliği sınırlıyor. Belirli konularda bilgi eksikliği, çoğu zaman önemli iyileştirme adımlarının atılamamasına yol açıyor. Festo, müşterilerinin farkındalığını artırmayı ve enerji verimliliği yolculuklarında onlara rehberlik etmeyi temel misyonu olarak görüyor. Bu yaklaşımın önemli bir unsuru, FESS Enerji Tasarrufu Hizmetleri ile sunduğumuz kapsamlı verimlilik çözümleridir. FESS hizmetleri, işletmelere basınçlı hava sistemlerinde hızlı ve ölçülebilir tasarruflar elde etme imkânı sunar.
Sven Lensdorf: Festo, silindirler, valfler, bakım cihazları ve tutucular gibi geniş bir pnömatik ürün yelpazesiyle, özellikle basınçlı hava uygulamalarında otomasyon teknolojisinde lider olarak kabul ediliyor. Ancak yaklaşımımız bireysel bileşenlerin ötesine geçiyor. Optimum verimliliğin ancak sisteme bütünsel bir açıdan bakılarak elde edilebileceğinin farkına vardık. Bu nedenle yalnızca temel ürünlerimizi değil aynı zamanda kompresörler, arıtma ve dağıtım dahil tüm basınçlı hava tedarikini kapsayan kapsamlı denetimler sunuyoruz. Pnömatik ve otomasyon konusundaki uzmanlığımıza rağmen bu hizmetleri sunuyoruz. Bütünsel bir danışmanlık yaklaşımının müşterilerimiz için en büyük katma değeri yarattığına inanıyoruz. Tasarruf potansiyelini tespit ederek basınçlı havanın daha verimli kullanılmasına yönelik çözümler sunuyoruz.
Bir basınçlı hava sisteminin tüm devresi değerlendirilirken denetimlerimizde mevcut teknik standartlar kullanılır. Kompresör istasyonunda ve pnömatik uygulama sırasında güç tüketimini, hava hacmini ve basınç seviyesini kaydederler. Bu tarafsız veriler objektif tavsiyelerde bulunmamıza olanak sağlar. Üreticiden bağımsız olarak müşteriler tasarruf potansiyelinin nerede olduğunu hemen görebilir. Bu, toplanan verilere dayanarak basınçlı hava sistemleri hakkında sağlam temellere dayanan kararlar alabilecekleri anlamına gelir.
Sven Lensdorf: Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri, ister kapsamlı denetimler ister spesifik sürdürülebilirlik kontrolleri yoluyla olsun, başlangıçta bir şirketin mevcut enerji durumu hakkında şeffaflık sunar. Müşteriler, hedeflenen eylemleri planlamak için hayati önem taşıyan CO₂ emisyonları ve mali kayıplara ilişkin sayısal veriler alıyor. Daha sonra, yalnızca enerji tasarrufunu gösteren değil, aynı zamanda uygulama için somut adımlar da sunan ayrıntılı iyileştirme önerileri geliştiriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin çalışanlarının bilinçlendirilmesine ve eğitilmesine de büyük önem veriyoruz. Amacımız, projenin ötesine geçen ve enerji verimliliğinde uzun vadeli iyileştirmeler sağlayan sürdürülebilir bir öğrenme sürecini teşvik etmektir.
Sven Lensdorf: Enerji Tasarrufu Hizmetlerimiz, özellikle basınçlı hava alanında kaynakların sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Basınçlı hava sistemlerinin yenilenebilir enerjiyle çalıştırılmadıkları takdirde CO₂ emisyonlarına katkıda bulunduğunu açıkça belirtiyoruz. Bu CO₂ emisyonlarının önemli bir kısmı basınçlı hava kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu, operatörlerin etkili kaynak yönetimi yoluyla CO₂ emisyonlarını en aza indirme sorumluluğunun altını çiziyor. Büyük şirketlerin küresel karbon ayak izi üzerinde belirleyici bir etkisi var ve CO₂'nin iklim değişikliğinin ana etkeni olduğu göz önüne alındığında, burada özel bir sorumluluk var. Bunu, basınçlı hava sistemlerine özel olarak odaklanarak başta ISO 50001 olmak üzere çevre ve enerji verimliliği standartlarına uyum konusunda tavsiyelerde bulunarak destekliyoruz. Amacımız müşterilerimizin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmelerine yardımcı olmaktır.
Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri Portalı ile ne kadar basınçlı hava kaybı olduğunu ve ne kadar para kaybettiğinizi anında hesaplayın. Kaçaklardan onarım durumuna kadar tüm verilerinizi gerçek zamanlı, dijital ve dünya çapında tek platformdan yönetin.
ücretsiz deneme lisansınızı veya kaçak ve tasarruf potansiyeline ilişkin ilk bireysel ekstrapolasyonu şimdi görün — hızlı, kolay ve risksiz bir başlangıç yapın.
Deneme lisansımı şimdi güvence altına al.Svens Lensdorf: Bir fabrikadaki ciddi bir sızıntı sorunu bizi iki yıl önce büyük bir otomotiv tedarikçisinde bir projeye yönlendirdi. Tesisi dört hafta boyunca kapsamlı bir şekilde inceledikten ve gerekli onarımları yaptıktan sonra basınçlı hava tüketimini neredeyse %20 oranında azaltmayı başardık. Bu sonuç, yeni kompresörlere veya yapısal değişikliklere yatırım yapılmadan, daha ziyade sahada hedeflenen iyileştirmeler yoluyla elde edildi. Çalışmamız, Almanya gibi son derece gelişmiş bir üretim ortamında bile, "alçakta kalan meyvelere", yani hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilecek önlemlere odaklanarak önemli tasarrufların mümkün olduğunu gösterdi.
Sven Lensdorf: Basınçlı hava ve pnömatiklerin verimliliği ve kullanımı söz konusu olduğunda bile farkındalık ve bilgi el ele gider. Bu temel bilgiyi müşteriler ve onların çalışanları arasında oluşturmak istiyoruz. Günümüzde kolejlerde ve üniversitelerde pnömatik hakkında giderek daha az eğitim veriliyor, bu nedenle ister Festo Didaktik aracılığıyla ister otomasyonun temelleri üzerine eğitim yoluyla bu bilgi açığını kapatmak istiyoruz. Pnömoninin neden belirli uygulamalarda en iyi teknoloji olduğunu gösteriyoruz. Pnömatik sistemlerin doğru tasarımını anlamak, enerji tasarruflu makine ve sistemlerin geliştirilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, uzun vadede etkili çözümlere olanak sağlamak için eğitim yoluyla farkındalık ve gerekli bilgiyi yaratmayı Didaktik'in görevi olarak görüyoruz.
Sven Lensdorf: Sürdürülebilirlik, üretim ve lojistik konumlarımızın yanı sıra tedarikçilerle olan işbirliğimizin de önemli bir parçasıdır. Ambalaj malzemesinin azaltılması ve optimize edilmesinden genel olarak malzeme kullanımının azaltılmasına kadar uzanan kapsamlı bir strateji kataloğu sunuyoruz. Tüm bunların amacı, 2024 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2'de matematiksel olarak CO₂ nötr olmaktır. Müşterilerimize de önerdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerinin ve hizmetlerinin uygulanmasına sürekli olarak güveniyoruz. Küresel üretim tesislerimizi düzenli olarak kendimiz denetler, zayıf noktaları belirler ve enerji verimliliğini artırmak için Enerji Tasarrufu Hizmetleri Portalımızla birlikte çalışırız; böylece başkalarına önerdiklerimizi uygularız.
Sürdürülebilirlik çabalarımızı yoğunlaştırmak için UNGC, CDP, WWF ve WIR'ın bir ittifakı olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) katıldık. Bu girişim, şirketlerin Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefine ulaşmak için sera gazı emisyonlarını bilimsel olarak azaltmalarına olanak tanıyor. Katılarak, ilerlememizi düzenli olarak gözden geçirmeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt aynı zamanda müşterilerimize önemli katma değer de getiriyor: Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri de dahil olmak üzere enerji tasarruflu çözümlerin planlanması ve uygulanması konusunda onları aktif olarak destekliyoruz. Bu, kendi sürdürülebilirlik hedeflerini daha etkili bir şekilde takip ederken enerji tüketimini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
Sven Lensdorf: Şirketler, sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluklarının farkına varmalı çünkü bu, gelecekteki eylemler için önemli bir temel teşkil ediyor. Birçoğu zaten duyarlı, ancak katılımın derinleştirilmesi gereken alanlar da var. Özellikle enerji yoğun şirketler, hedeflenen önlemlerle önemli olumlu değişiklikler yaratabilir.
Teknolojiler sürekli gelişiyor ve eskisinden daha sürdürülebilir ve verimli yenilikler için fırsatlar yaratıyor. Bu, cesaret ve denenmiş ve test edilmiş yollardan ayrılma isteğinin yanı sıra, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu destekleyebilecek yetkin ortaklarla çalışmayı gerektirir. Sürdürülebilir önlemlerin ve başarıların şeffaf bir şekilde raporlanması hem şirket içinde hem de şirket içinde önemlidir. Çalışanlar, açık bir misyonu takip eden ve sosyal ve ekolojik bağlılıkla karakterize edilen şirketlerle giderek daha fazla özdeşleşiyor. Saf kâr maksimizasyonunun ötesine geçen ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeler, çalışanların aidiyet duygusunu güçlendiriyor.
CO₂ ayak izinin azaltılması, elektrikli şarj istasyonlarının kurulması veya fotovoltaik sistemlerin kullanılması gibi örnekler, çalışanlara şirketlerinin çevrenin korunmasına olumlu bir katkıda bulunduğunu açıkça gösteriyor ve onları bu alana daha fazla katılmaya motive ediyor.
Bu ilham verici sohbet için Sayın Sven Lensdorf'a çok teşekkür ederiz. İmalat endüstrisinde, özellikle basınçlı hava kullanımı bağlamında, enerji verimliliği konusunu çevreleyen zorluklara ve fırsatlara ilişkin görüşleri çok değerlidir. Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme konusundaki kararlılığı ve uzmanlığı, Festo'nun şirketlerde kendi pazarlarında daha verimli ve sorumlu oyuncular haline gelmeleri için farkındalık yaratma konusundaki güçlü kararlılığını yansıtıyor.