Johan Fredriksson, İsveçli kereste tedarikçisi Norra Timber'in Sävar Såg kereste fabrikasında üretim geliştiricisidir. Burası ülkenin kuzeyinde uçsuz bucaksız çam ve ladin ormanlarının ortasında yer alır. Yani bol miktarda odun var. Fredriksson, “Yine de ahşap endüstrisindeki zorlu rekabette bile, üretkenliği ve dolayısıyla kazancı artırmak için yüksek teknolojiye yatırım yapmak önemlidir” diye vurguluyor. Kereste fabrikasının bir diğer öne çıkan özelliği, şerit testere hattının yukarı akış yönünde bir bilgisayarlı tomografisidir. Bu, gövdelerin kalitesini değerlendirir ve böylece optimal bir kesim sağlar. Ayrıca, testere bıçaklarına zarar verebilecek taş topakları gibi yabancı nesneleri algılayarak sistemi korur.

Testere işleminin kendisinde, Festo'nun otomasyon teknolojisi, esnek fonksiyon terminalleri CPX / VTSA ve çok sayıda DNC standart silindir ile modüler tasarımı destekler: Esnek fieldbus modülleri sayesinde sistem modülleri dünya çapında bireysel müşteri gereksinimlerine uyarlanabilir. Önemli ölçüde daha az kablolama gerektiren valf adası teknolojisi, kurulum ve devreye alma sürelerini kısaltır.

Daha yüksek kereste verimi

Fredriksson daha yüksek verim bildirmekten gurur duyuyor: "Şimdiye kadar biçilmiş tahtalar için bir kütüğün yalnızca %50'sini kullanabildik. Yeni şerit testere hattı ile kütük başına odun verimini %6 oranında artırıyoruz. ”Bununla Norra Timber, 2020 yılına kadar yıllık üretimini 270.000 m³ keresteye çıkarmak istiyor. Gövdenin geri kalanı, kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinin kullandığı talaşın yanı sıra, kurutucular için ısı üreten şirketin kendi birleşik ısı ve enerji santrali için talaş ve ağaç kabuğundan oluşuyor. Kereste fabrikası uzmanı Fredriksson, "USNR'nin yeni şerit testere hattı, diğer testere teknolojilerinden daha üstün, çünkü ince ve hassas kesimleriyle nispeten daha az talaş ve talaş üretiyor," diyor. Verimliliği artırmak için bir başka avantaj: Bireysel modülleri ile tüm şerit testere hattı, konveyör hattı boyunca kütükler arasındaki mesafeleri azaltmaya devam eder, böylece yüksek şerit hızı da kullanılabilir.

Daha hızlı devreye alma

Jonas Ljung, "Pnömatik, servo-pnömatik veya hidrolik fark etmeksizin tüm sürücüleri kontrol eden otomasyon platformu CPX ve fonksiyona entegre valf adaları CPX / VTSA da modüler tasarımımıza büyük katkı sağlıyor," diyor Jonas Ljung. USNR'da yönetici IP65 tasarımındaki sağlam valf adaları toza, talaşa ve talaşa karşı dayanıklıdır ve farklı basınç bölgeleriyle çalıştırılır. Konumlandırma, bağlama, merkezleme ve taşıma işlevlerini üstlenen DNC ve ADN tipi birçok pnömatik silindiri kontrol ederler.

Hidrolik tahrikler, elektrik darbelerini CPX otomasyon platformu aracılığıyla alır. Kütüklerin farklı boyutları, yani sıkıştırma ve merkezleme için farklı konumlar nedeniyle daha fazla esnekliğin gerekli olduğu durumlarda, pnömatik silindirler CPX / VTSA aracılığıyla servopnömatik modül CMAX ile kontrol edilir. Bunun için kullanılan DNC pnömatik silindirler, tam konumlandırmayı sağlayabilmek için ayrıca bir konum ölçüm sistemi ile donatılmıştır.

Uluslararası fieldbus modülleri

Proses kontrol seviyesine bağlantı, CPX field bus modülü tarafından sağlanır. “Burada İsveç'te çoğunlukla Profinet modülünü kullanıyoruz veya Avrupa'daki diğer müşteriler için Schneider Electric'ten ModBus kullanıyoruz. Ancak ABD ve Kanada'da şerit testere hattı, CPX üzerindeki Ethernet / IP modülü veya DeviceNet modülü ile teslim edilebilir ”diyor Ljung, Festo'nun fonksiyona entegre valf adalarının yüksek esnekliği hakkında.

CPX / VTSA ile, yüksek koruma derecesi IP65 nedeniyle şalt panosu kurulumu yoktur. Bununla ve fieldbus teknolojisi sayesinde kurulum ve devreye alma süresi %65 oranında azalır. Ayrıca %80 daha az bağlantı noktası olduğu için kablolama eforu azalır. USNR'den Ljung, "Bu somut gerçeklere ek olarak, bizim için önemli olan, Festo ile on yılı aşkın süredir otomasyon teknolojisinde bir ortağımız olması, otomasyon uzmanları servis ve tavsiye ile dünya çapında her zaman yanımızda" diyor. sistem üreticisi.

Başarılı işbirliği

Şerit testere hattını daha da üretken hale getirmek için gelecek planlarına ilişkin tavsiyeler: Norra Timber şerit testere hattı proje müdürü Johan Fredriksson (sağda), USNR tasarım müdürü Jonas Ljung (ortada) ve Festo endüstri müdürü Kristian Lütz.

Resimde: Norra Timber (sağda) şerit testere hattı proje müdürü Johan Fredriksson, USNR (ortada) tasarım müdürü Jonas Ljung ve Festo şube müdürü Kristian Lütz.

Norra Timber'in uzun süredir devam eden ortağı USNR'dir - yakın zamana kadar İsveç'te Söderhamn Eriksson markasıyla biliniyordu. USNR, dünyanın önde gelen ABD ağaç işleme makineleri şirketlerinden biridir. Söderhamn Eriksson'un dahil edilmesiyle, Kuzey Amerikalılar Kuzey Avrupa'da güçlü bir dayanak oluşturdular ve aynı zamanda ahşap işlemede bir teknoloji liderine ulaştılar, çünkü İsveçliler dünya çapında endüstride kendilerine bir isim yaptılar. hız, üretkenlik ve esnek otomasyon.

“USNR'nin yeni hattı iki hafta içinde kurmasından çok memnunuz, böylece dört hafta sonra tekrar tam kapasite çalışabildik. Altı haftalık bir ara planlandı, ”diyor Norra Timber'den proje yöneticisi Fredriksson. Daha kısa devreye alma süresi, şerit testere hattının modüler tasarımı sayesinde mümkün olmuştur. Redüktörler, tomruk tornalama makineleri, konveyör hatları ve şerit testere üniteleri, USNR'nin Söderhamn'daki İsveç şubesinin montaj salonlarında tam otomasyon teknolojisi ile inşa edilen ve Norra Timber atölyesine komple modüller olarak kurulan bağımsız ünitelerdir.

Norra Kereste
Skeppargatan 1
Kutu 4076
904 03 Umea
İsveç

www.norratimber.com

Faaliyet alanı: inşaat sektörü için cephe kaplaması veya zeminler için ahşap levhaların kesilmesi ve pazarlanması

USNR
Kutu 113
826 23 Söderhamn
İsveç

www.usnr.com

Faaliyet alanı: Hızar fabrikaları için şerit testere hatları ve diğer ağaç işleme makineleri üreticisi

  1. Bu makale, otomasyon 2.2018'deki Festo müşteri dergisi trendlerinde yayınlandı