Işık ancak yönlendirilirse istenen etkiye sahiptir. Bu özellikle otomobillerin farlarında belirgindir. Modern optiklere sahip iki küçük 12 voltluk ışık kaynağı, kesin olarak tanımlanmış bir sokak alanını aydınlatır. Bu nedenle, araba farları üretilirken, mükemmel şekline özel önem verilir. Birkaç plastik parçanın birleştirilmesinden kaynaklanan malzeme gerilmeleri, ürünlerin daha uzun süre ısıtılmasıyla serbest bırakılır. CeraCon GmbH, temperleme denilen sistemlerde uzmandır. 2000 yılında kurulan şirket, diğer şeylerin yanı sıra çok çeşitli malzeme ve bileşenleri gevşetmek için termal sistemler üretmektedir. Araba farlarını temperlemek için en yeni makinesinde, kuruluma hazır komple çözümler şeklindeki Festo bileşenleri, kelimenin tam anlamıyla kilit bir rol oynamaktadır. Vurgu, beş metre yüksekliğindeki dikey bir kaldırmadır. Yeni CMGA güvenlik sistemi ile donatıldığında, ürünlerin hızlı bir şekilde taşınmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insanları ve makineleri de korur.
ısıtma tüneli dört seviyede
CeraCon'un yeni termal sisteminde, araba farları, 130 ° C sabit sıcaklıkta hava ile bir saat boyunca rahatlatıcı bir ısı banyosunun "tadını çıkarabilir". CeraCon, hat içi sistemin kapladığı alanı mümkün olduğunca küçük tutmak için denenmiş ve test edilmiş bileşenlerine dayalı müşteriye özel çok seviyeli bir yatay sistem yarattı. Bileşen taşıyıcıların her biri, üst üste binen dört bölümde 12 metre uzunluğunda bir ısıtma tünelinden geçiyor. Bireysel taşıma katlarının bağlantısı, giriş ve çıkışta dikey aktarımı devralan asansör sistemleri aracılığıyla gerçekleşir. Saf yatay fırınlarla karşılaştırıldığında, çok seviyeli sistem taban alanının sadece dörtte biri ile idare eder. 30 saniyelik bir döngü süresi ile, termal sistem saatte 120 bileşenden geçer.
Yeni sistemdeki temperli araba farlarının en önemli özelliği homojen ısı dağılımıdır. Sofistike bir havalandırma ve ısıtma sistemine ek olarak, bileşen taşıyıcıların sorunsuz taşınması da önemlidir. Bunu sağlamak için CeraCon, EGC tipi dişli kayış eksenlerini kullanır. Özellikle yüksek dinamikleri ve hızları vardır. Optimize edilmiş bir kesite sahip özel olarak geliştirilmiş profiller, sürücüleri burulmaya karşı dayanıklı ve çok esnek hale getirir. Yaklaşık dört metre yüksekliğe sahip etkileyici EGC örneği, bileşen taşıyıcılarını asansör sisteminde bir seviyeden diğerine taşıyor. CeraCon ve Festo, onu CMXR kontrolör ve CMMP-AS veya CMMS-AS motor kontrolörleri ile eksiksiz bir sistem olarak üretmek için özel bir şey buldu. CeraCon, aynı zamanda çok uzun eksenin güvenli taşınması için kullanılması amaçlanan sisteme daha sonra kurulum için çerçeveyi üretti. Festo'ya teslim edildi, EGC dişli kayış ekseni ile donatıldı ve aynı anda tamamen kablolandı ve hortumlandı. CeraCon'da, kuruluma hazır sistemin yalnızca kurulması ve sistemin geri kalanına uyarlanması gerekiyordu.
Yeni termal sistemin dişli kayış eksenleri, çok eksenli kontrol sistemi CMXR aracılığıyla kontrol edilir. Eksiksiz kinematik sistem çözümü, ilgili tüm sistem bileşenlerine entegre arabirimlere sahip eksiksiz bir hareket kontrol paketi oluşturmak için mekanik ile elektrikli sürücü ve kontrol teknolojisini birleştirir. Konumların karıştırılması gibi özel özellikler seyahat sürelerini önemli ölçüde azaltır. Ancak hız söz konusu olduğunda güvenlik de ihmal edilmemelidir. Bu, asansör sisteminin güvenli bir şekilde çalışmayı durdurmasını garanti eden yeni Festo CMGA güvenlik sistemi tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede çalışanlar bakım çalışmaları sırasında asansör boşluğuna güvenli bir şekilde girebilirler. Festo uzmanlarıyla işbirliği içinde CeraCon, sistem için yeni bir yedekli fren sistemi tasarladı. Ortak risk değerlendirmesinden tam otomatik ve manuel fren testlerinin teknik uygulamasına kadar her iki şirketin çalışanları birlikte çok yakın çalıştı.
CeraCon genel müdürü Erich Krämer'in yıllardır Festo lehine karar vermesinin nedeni de yoğun işbirliğidir: “Zamanında teslimat, güvenilirlik ve yeterlilik, tesis mühendisliğinde benim için en yüksek önceliğe sahip faktörlerdir. Festo ile yaklaşık yirmi beş yıldır çeşitli endüstriyel sektörlerde çalışıyorum ve özellikle çalışanların büyük mühendislik bilgisini takdir ediyorum. Birlikte, termal sistemler alanında geniş çapta görünür bir standart belirleyen teknolojik açıdan gelişmiş bir çözüm geliştirdiler. Yeni sistemle otomotiv tedarikçileri, yerden tasarruf sağlayan ve çalışanlar için en üst düzeyde güvenlik sunan otomobil farlarını temperlemek için yüksek performanslı bir hat içi çözüme sahip oluyor.
Talstrasse 2
97990 Weikersheim
Almanya
Faaliyet alanı: Bileşenlerin sıcaklıkla işlenmesi ve tamponlanmasının yanı sıra köpüklü contaların işlenmesi ve uygulanması için müşteriye özel sistemlerin tasarımı ve üretimi