Stama'nın takım tezgahlarının büyük artısı: Küçük parti boyutları ve büyük seriler neredeyse istendiğinde birbiri ardına değiştirilebilir. Stama satış mühendisi Gerhard Schweicker, "Frezeleme-tornalama merkezlerimizi bu kadar güçlü yapan şey, iş parçalarının tek bir iş döngüsünde altı taraftan tamamen frezelenebilmesi, tornalanabilmesi, delinebilmesi, sürtülebilmesi, dişlilenebilmesi, çapaklarının alınabilmesi ve parlatılabilmesidir" diye açıklıyor. Makine uzmanı, "5 eksenli işlememizle iş parçası ve takım birbirine göre serbestçe konumlandırılabilir ve döndürülebilir" diye ekliyor.
“MT serisi MT726-2C ve MT734-2C makinelerinde birbirinden bağımsız olarak paralel olarak iki takım kullanılıyor. Döner döner miller sayesinde dikey parça yükleme mümkündür ”diyor Schweicker. Stama proje yönetiminden Jochen Boscher, "Parçalar, Festo'nun uygun tutuculara sahip bir hat portalı olan entegre otomasyon tarafından yükleniyor" diyor. Yükleyici ve boşaltıcı, iş parçasını otomatik olarak kelepçeleneceği işleme istasyonuna yerleştirir. Bu, iş döngülerinin optimum şekilde kullanılabileceği anlamına gelir: Bir iş parçası hala işlenirken, entegre otomasyon çözümü işleme alanına girebilir, bitmiş parçaları boşaltabilir ve işleme sonrasında bunları diğer iş parçasından bağımsız olarak çıkarabilir.
Sonuç, daha önce gerekli olan manuel yükleme artık gerekli olmadığı için daha kısa birim süreleri ve daha düşük birim maliyetleridir. Bunun yerine, kuruluma hazır hat portalı yeni perspektifler açar. 4,5 metre uzunluğundaki yatay DGE ekseni ve Festo'nun HGPL tutucuları ile bağımsız çalışan iki dikey EGC ekseni ile iş parçaları, işlenmek üzere doğrudan çalışma alanına taşınabilir, yani aynı anda yüklenip boşaltılabilir. Festo, yükleyici ve boşaltıcıyı eksiksiz ve makineye kuruluma hazır olarak teslim eder.
Sık bileşen değişiklikleri olduğunda kurulum sürelerini önemli ölçüde azaltmak için Stama, MT726 ve MT734 serisinin frezeleme-tornalama merkezlerini ek takımları depolamak için ek bir magazinle sunar. Tam otomatik takım değişimi burada da Festo'nun eksiksiz, kuruluma hazır bir taşıma çözümü tarafından gerçekleştirilir. Bu çift kavrayıcı dönüş ünitesi, EGC eksenlerinden, pnömatik döner tahrik DRRD'den ve sağlam alet tutucu HGPT'den oluşur. Boscher, "Projeyi planlarken iş parçası ve takım kullanımı için gerekli tüm taşıma çözümlerine tek bir kaynaktan sahip olmak büyük bir avantajdır" diye vurguluyor. "Festo ile makinede tam otomasyon için yetkin bir geliştirme ortağımız var."
Frezeleme-tornalama merkezleri için sistem çözümlerini planlarken, Festo Teknoloji ve Uygulama Merkezi'ndeki uzmanlar, binlerce kuruluma hazır elleçleme çözümünden elde ettikleri zengin deneyimden yararlandı. Bu tür projelerde, çeşitli bus sistemlerinin entegrasyonu veya makine kontrolüne I/O bağlantısı sorunsuzdur. Kurulum arayüzleri ve ayırma noktaları için müşteriye özel çözümler, ilgili gereksinimlere uyarlanır. Burada örneğin yükleyici ve boşaltıcı ile ek magazindeki takım değiştirici, ön uçtaki müşteriye özel uyarlama sayesinde özellikle esnektir.
Schweicker, "Festo'nun yükleyici ve boşaltıcı ile takım değiştiricisi ile entegre otomasyon çözümü, yerden tasarruf sağlayan bir makine yerleşiminde üzerine düşeni yapıyor" diyor. “Makinelerimizin dörtte üçü dünyanın her yerinde kullanımda olduğundan, Festo gibi yoğun satış ve servis ağı ile global bir ortakla çalışmak daha da önemli. Bu, özellikle bir takım tezgahı üreticisi olarak özellikle güçlü bir şekilde büyüdüğümüz Çin için geçerlidir ”diye ekliyor Stama'dan Boscher.
Siemens Caddesi 23
73278 Schlierbach
Almanya
Faaliyet alanı: Dikey CNC işleme merkezleri, cihazları, aletleri ve ölçüm teknolojisi üretimi ve satışı