Bir organın sesi, sabit bir hava akımıyla üflenen farklı boyutlardaki boruları tarafından üretilir. Ses, ya bir kayıt cihazına benzer şekilde, havayı dar bir boşluktan bir kenara, labiuma üfleyerek ya da klarnetlerden bilindiği gibi borunun içindeki titreşen bir kamış vasıtasıyla oluşturulur.
Bunun için gerekli olan basınçlı hava, yani organ rüzgarı, yaklaşık 100 yıl öncesine kadar ayaklarla basılan körükler tarafından üretiliyordu. Bu yorucu işi yapmak için on iki kişiye kadar büyük aletler gerekiyordu. Elektriğin gelişiyle birlikte, ayakla çalıştırılan körüklere kıyasla çok sabit ve sakin bir hava akışı oluşturan elektrikli fanlar organ yapımında giderek daha fazla kullanılmaya başlandı. Aynı zamanda, elektrikli rüzgar jeneratörünü yumuşak müzik parçalarıyla bile duyulamayacak şekilde tasarlamak her zaman zor olmuştur.
Org yapımcıları eski enstrümanları restore ederken, org sesini orijinal haliyle korumak için mümkün olduğunca tarihi körükleri korurlar. Organ rüzgarını hala otomatik olarak üretebilmek için, bir insan yardımcısı yerine körüğü yukarı ve aşağı hareket ettiren elektrik motorları sıklıkla kullanılır. Bu aynı zamanda, 1752'de Bologna'dan Antonio Pilotti tarafından tipik bir İtalyan konstrüksiyonunda imal edilen ve restorasyon sırasında otomatik bir körüklü asansör sistemi alan Regensburg'daki Kilise Müziği ve Müzik Eğitimi Üniversitesi'nin tarihi bir örneği için de geçerlidir.
Organ atölyesi Jörg Bente için gereklilik, orijinal tarihsel işlevin korunması ve organın programlanabilir bir mantık denetleyicisine (PLC) veya ana şalter dışında başka herhangi bir kontrol elemanına sahip olmamasıydı. Festo uzmanlarıyla işbirliği içinde, sonunda motorları kontrol eden EMMS-AS-70 serisinden elektrik motorları ve CMMP serisinden kontrolörleri lehine karar verildi.
Sofistike bir kablolama ve kontrolör düzeni, en sessiz seslerde bile müzik keyfinin bozulmaması için kesinlikle sessiz bir çalışma sağlar. Festo'nun çözümü aynı zamanda düşük hava tüketimi ile oyunda molalar ve yüksek hava tüketimi ile tam kullanım arasında dinamik bir değişim sağlar: İki körükten biri her zaman yeterli hava rezervine sahip olduğundan gerekli olan 4,5 milibarlık hava basıncı sabit kalır.
Otomatik körük kaldırma sistemine sahip restore edilmiş cihaz, Temmuz 2014'ün sonundan bu yana Regensburg Üniversitesi'nin odalarında başarıyla kullanılmaktadır. O zamandan beri, org, 18. yüzyıldan kalma İtalyan müziğinin otantik yeniden üretimi için kullanılmıştır. Yüzyıl kullanılmıştır. Festo'nun modern teknolojisi, tarihi müzik kültürünün bir parçasının canlı tutulmasına yardımcı oluyor.