"QUBE" ve "QUBE pro" işletim sistemleri, göz cerrahlarının katarakt (katarakt, fako olarak da adlandırılır) veya retina ameliyatlarında tercih ettikleri teknik asistanlardır. İlk çalıştırma sırasında, BYTEC servis uzmanları her cihazı kendi çalışma yöntemlerini dikkate alarak göz cerrahlarıyla birlikte programlar. Ek işlevler, güvenlik işlevleri dahil olmak üzere sekiz ayak pedalı aracılığıyla çağrılabilir. Bu sayede cerrahlar QUBE pro tarafından kontrol edilen yüksek hassasiyetli kesme ve aspirasyon aletlerini rahat ve kolay bir şekilde kullanabilirler. Piezo teknolojisi, işletim sistemindeki basıncın hassas bir şekilde ayarlanmasını mümkün kılar. Hızlı anahtarlama valfleri kesme oranlarını artırır.

Hafif, sessiz ve hassas

Katarakt ameliyatı sırasında, bulanık lens ultrasonik bir tutamak kullanılarak parçalanır. Festo'nun oransal valfi MPYE aracılığıyla kontrol edilen yüksek hassasiyetli bir emme ve durulama cihazı, lens parçalarını emer. Bu prosedür sırasında, istenen infüzyon basıncı seviyesi Festo'nun VEAB piezo valfi tarafından kontrol edilir. Sulama ve doku kalıntılarının çıkarılmasından sonra, cerrah yeni yapay şeffaf lensi yerleştirir. Yüksek hassasiyetli basınç kontrolü, aynı zamanda vitrektomi olarak da bilinen gözün arka kısmındaki operasyonlarda da kullanılır.

“Güvenlik, geliştirme hedeflerimizin en büyük önceliğidir. Kullanılan tüm bileşenler ve sistemlerle, FDA gibi onay kuruluşlarından nihai olarak sertifika almak için geliştirme aşamasında teknik olarak mümkün olanın sınırlarına gidiyoruz ”diyor Dipl.-Ing. BYTEC'in CEO'su Paul Willi Coenen. Bu nedenle her bir valf işlevi için ek yedek valfler bulunur.

Fonksiyonların çoğunun teknik temeli, solenoid valfler ve piezo valflerden oluşan eksiksiz bir pnömatik kontrol ünitesidir. Cerrahi aletleri, sıvıların vakumla emilmesini ve pompalanmasını sağlar. Piezo valflerin olumlu özellikleri: Hafif, sessiz ve hassastırlar, az ısı üretirler ve pratik olarak aşınmazlar.

Dakikada 7500 kesim

Coenen, "Kesme hızı ne kadar yüksek olursa, cerrah gözün arka segmentindeki kesiciyle o kadar iyi ve daha ince çalışabilir" diyor ve ekliyor: "İşte bu yüzden bu yüksek kesme hızlarına izin verecek valfler arıyorduk." Doku çıkarmak için kesici alet olan kesiciyi hassas bir şekilde kullanabilmek için dakikada 7500 kesim.

Dipl.-Ing. BYTEC'de QUBE profesyonel göz cerrahisi cihazının geliştiricisi Harald Pauls şöyle diyor: "Teknik sınırlara yaklaşabiliyoruz çünkü ortaklık içinde yeni çözümler arıyoruz." Çok çeşitli disiplinler dahil edilmiştir - örneğin doktorlar, fizikçiler veya kimyagerler. Pauls, "Ancak QUBE pro gibi bir ürünü seri üretime hazır hale getirmek için bizimle adım adım ve etkileşimli olarak çalışan otomasyon teknolojisi tedarikçileri bizim için çok önemli" diyor.

Entegrasyon teknolojisi ile bakış açısı

Festo ve BYTEC, QUBE pro için ortaklaşa bir kompakt valf kontrol bloğu geliştirdi. Sözde entegrasyon teknolojisi ile tüm pnömatik bağlantıları kanallar şeklinde korumalı ve tubeless bir şekilde barındıran bir kanal plakası oluşturulmuştur. Ayrıca entegrasyon teknolojisi sayesinde çeşitli ön hacimler ve susturucular deyim yerindeyse "entegre edilebilir". Aksi takdirde, bunlar için ayrı özel bileşenler gerekli olurdu. Sonuç olarak, kontrol bloğu, her bir pnömatik bileşen için birçok ayrı hortum içeren geleneksel bir çözüme göre %50 daha az kurulum alanı kaplar. Kanal plakası, tüm mıknatıs bobinleri ve sensör sinyalleri için merkezi bir elektrik toplu arabirimine sahiptir.

Diğer bir avantaj: Önceden monte edilmiş ve test edilmiş bağlantılar sayesinde, QUBE pro cerrahi cihaza bir kontrol bloğu hızlı bir şekilde entegre edilebilir. Kontrol bloğu kompakt, kolay erişilebilir ve sessizdir. “Festo proje ortaklarımızla yaptığımız işbirliği bize çok yardımcı oldu. Önerilerimize yaratıcı önerilerle hızlı bir şekilde yanıt verdiler ve böylece ortak hedefimize büyük katkı sağladılar ”diyor BYTEC'ten QUBE pro geliştiricisi Pauls.

BYTEC Medizintechnik GmbH

Hermann-Hollerith-Str. 11.
52249 Eschweiler, Almanya
Almanya

www.bytecmed.com

Faaliyet alanı: Cerrahi, terapi ve teşhis amaçlı tıbbi cihazlar için tıbbi teknolojide geliştirme ve üretim için sözleşmeli hizmet sağlayıcı

  1. Bu makale, otomasyon 2.2018'deki Festo müşteri dergisi trendlerinde yayınlandı.