Danimarka'daki Syntegon Technology Sandved'in satış müdürü Michael Andersen, "Bir hayalim var" diyor. "Makinelerimizdeki format değişikliklerini uçurmak gibi bir hayalim var. Bu, şirketimizde yaşadığımız esneklik ve çeviklik felsefemizin doruk noktası olacaktır," diye ekliyor otomasyon uzmanı.
Andersen, "Modüler servo baskı makinesini de içeren Festo otomasyon platformunu kullanarak bu hayali gerçekleştirmeye şimdiden çok yaklaştık" diyor. Aslında, Festo'nun servo pres modüler sistemi YJKP - yazılım, kontrol ve standart elektrikli sürücülerden oluşan önceden yapılandırılmış modüler bir sistem - sisteme kolay entegrasyon sağlar ve önceden yüklenmiş yazılım sayesinde yüksek derecede esneklik sunar. Bu, 17 kN'ye kadar elektrikli presleme ve birleştirme için servo sürücülü modüler pres sisteminin hemen kullanıma hazır olduğu ve piyasadaki benzer çözümlerle karşılaştırıldığında sezgisel olarak parametrelendirilebileceği ve uygun maliyetli olduğu anlamına gelir.
Syntegon'un Sandved'deki mühendislik bölümü başkanı Ulrik Keldke, "İnsülin kalemlerinin otomatik montajı için hatlara yüzden fazla servo pres kiti kurduk" diyor. Hassas olarak ayarlanabilen presleme ve birleştirme kuvvetleri, tutarlı kalite ve düşük ıskarta oranları sağlar. Baş mühendis Keldke, "Festo'nun servo pres kitinde özellikle sevdiğimiz şey, hızlı ve kolay bir şekilde devreye alınabilmesi ve makine operatörleri için herhangi bir eğitim gerekmemesidir" diye açıklıyor.
Andersen, "Son ürün gereksinimlerini karşılamak için montaj hattının otomatikleştirilmesi bir ön koşuldur: insülin kalemleri kendi kendine ilaç için güvenli ve kullanıcı dostu olmalıdır" diyor. Son olarak kalemler hasta tarafından kullanıldığında kırılmamalı ve hastayı tehlikeye atmamalıdır. Servo Pres Kiti, gerilimi ve basıncı sabit tutar. Keldke, "Şırıngaların camı, düzensiz basınç nedeniyle asla kırılmamalıdır" diyor. Otomatik sistemler, insülin kalemlerinin her zaman iyi durumda olmasını ve hastaya tam olarak insülin miktarını verebilmesini sağlar.
Makine tipine bağlı olarak Syntegon montaj makineleri dakikada 300 kaleme kadar üretim yapmaktadır. Otomasyon derecesi gerektiği gibi ölçeklenebilir ve daha sonra da ayarlanabilir. Makine konseptleri, düşük ile orta çıktılar için döner tablaya veya yüksek çıktılar için doğrusal bir taşıma sistemine dayanmaktadır. Performansı ve otomasyon derecesini artırmak için sistem otomatik besleyiciler ve istasyonlarla genişletilebilir.
Eskiden Bosch Packaging Technology olan Syntegon Technology, kendisini entegre çözümlerin sağlayıcısı olarak görüyor: İnsülin kalemlerinin montaj hattı, şirketin diğer koordineli sistemleriyle eksiksiz bir hat oluşturacak şekilde genişletilebilir. İlaç üreticileri, tek bir kaynaktan doldurma, mühürleme, montaj, test etme, etiketleme ve paketleme gibi önceden yapılandırılmış süreç fonksiyonlarını elde edebilir.
Makine kontrolü, Festo'nun otomasyon platformundaki elektrikli ve pnömatik bileşenlere ve modüllere dayalıdır, böylece tedarik tarafında tutarlılık sağlanır: Festo ürünleri dünya çapında mevcuttur ve daha yüksek seviyeli kontroller için açık arayüzler sunar. Festo CPX-E-CEC modülü, proses kontrol seviyesine bağlantı kurar. Bu, Profinet'e veya Avrupa'daki diğer müşteriler için EtherCat'e açık olduğu anlamına gelir. Ancak sistem, özellikle Kuzey Amerika müşterileri için Ethernet/IP modülü ile de sağlanabilir.
Bileşen tarafındaki standardizasyon, Syntegon için rekabet avantajı olduğunu kanıtlayan başka avantajlara sahiptir: Daha hızlı pazara sunma süresi. Syntegon'dan Michael Andersen, "Bu eğilim, ilaç endüstrisinde giderek daha belirgin hale geliyor" diye açıklıyor. “Şu anda sistemleri altı ila dokuz ay içinde teslim edebiliyoruz. Ancak hedefimiz bu süreyi üç ila altı aya indirmek. Esneklik ve çeviklik odaklı yaklaşımımızla bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz.”
Syntegon Hakkında:
Syntegon Technology, dünyanın önde gelen proses ve paketleme teknolojisi tedarikçilerinden biridir. Bosch Grubu'nun eski bir ambalaj bölümü olan Waiblingen (Almanya) merkezli şirket, 50 yılı aşkın süredir ilaç ve gıda endüstrileri için eksiksiz çözümler sunuyor. 15'ten fazla ülkede 30 lokasyonda 6.100'den fazla çalışan, 2019'da toplam 1,3 milyar Euro satış gerçekleştirdi. Akıllı ve sürdürülebilir teknolojiler portföyü, hem bireysel makineleri hem de eksiksiz sistem ve hizmetleri içerir. İlaç endüstrisindeki uygulama alanları, sıvı ve katı tıbbi ürünlerin (örneğin şırınga ve kapsüller) üretimi, işlenmesi, doldurulması, muayenesi ve paketlenmesidir. Gıda endüstrisinde portföy, kuru gıda (ör. barlar, unlu mamuller ve kahve), dondurulmuş gıda ve süt ürünleri için şekerleme ve paketleme çözümleri için proses teknolojisi içerir.