ROTAN GmbH, 1987 yılında Ludwigshafen yakınlarındaki Dannstadt'ta kuruldu. Şimdi Leuna ve Rostock'ta iki şube daha var. Bu üç lokasyondaki 200'den fazla çalışan, dünya çapında birçok endüstri dalındaki müşteriler için tank yenileme, boru hattı ve tesis inşaatı ile EMSR ve temizleme teknolojisi için eksiksiz çözümler geliştirmektedir.

ROTAN'ın su bazlı temizleme sistemleri, temizlenecek ilgili öğelerin gereksinimlerine ve gerekli temizlik derecesine tam olarak uyarlanmıştır. ROTAN, gıda ve ilaç endüstrileri için GMP / FDA uyumlu temizlik sistemleri kurmaktadır. Bunlar, sterillik için yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. ROTAN ayrıca toksik ve oldukça güçlü aktif maddelerle temas eden varil ve kapları temizlemek için sistemler geliştirmektedir. Bu sistemler dört adımda çalışır:

1. Paslanmaz çelik kapta besleme
2. Konteyner kapağını kişisel koruma kabininden açın
3. Kabın içini ve dışını temizleyin
4. Bir tampon alan aracılığıyla konteynerlerin çıkarılması

Sağlam, korozyona dayanıklı bileşenler

Her konteyner temizliğinden sonra kişisel koruma ve temizlik kabinleri de temizlenmeli veya dezenfekte edilmelidir. Normal çalışmada bu, her saat başı su, asit ve alkali ile ve belirli durumlarda müşteriye özel temizlik maddeleriyle de yapılır.

Bu tür senaryolarda, kullanılan otomasyon bileşenlerinin sağlam ve güvenilir olması son derece önemlidir: Temizleme işlemi sırasındaki her arıza veya makine arızası, karmaşık ve zaman alıcı bir müdahaleye neden olur. Bunu yapmak için, servis personeli yüksek kontaminasyon riskine maruz kaldığından, çalışanların özel kişisel koruyucu ekipman giymeleri gerekir.

Resim galerisinde ROTAN temizleme sistemi hakkında bir fikir edinebilirsiniz:

Paslanmaz çelik ile otomasyon

Festo, CRHD standart paslanmaz çelik silindirden basınçlı hava hazırlığı için servis ünitelerine kadar bu temizleme sistemi için her işlem adımı için son derece sağlam bileşenler sağladı:

  • Kilitlerin sızdırmazlığı için bileşenler: paslanmaz çelik ağızlıklı şişirilebilir contalar ve kilit kapısında PLN hortumu.
  • Müdahale eldivenlerinde sızıntı testi için bileşenler - basınçlı hava ve valf adası ve basınç sensörü ile izleme.
  • Kilitlerin hassas bir şekilde açılması ve kapanması için pnömatik silindir - temizleme odasının içi için paslanmaz çelikten, dış kapılar için alüminyumdan yapılmıştır.
  • Konteyner çerçevelerini kilitlemek ve yıkama mızraklarını temizleme odasının içinde hareket ettirmek için paslanmaz çelik pnömatik silindir.
  • Pnömatik silindirlerin hız kontrolü için korozyona dayanıklı tek yönlü akış kontrol valfleri.
  • İzolatörde ve temizleme odasında basınçlı havayı dağıtmak için korozyona dayanıklı pnömatik hortumlar ve paslanmaz çelik bağlantı parçaları.
  • Basınçlı hava beslemesi, kontrolü ve hazırlanması için bileşenler: sistemdeki pnömatik silindirleri ve pnömatik olarak çalıştırılan armatürleri kontrol etmek için valf adası ve ayrı valfler.

İşlevsel güvenilirlik ve uzun hizmet ömrü

Temizleme sistemlerinde, sağlamlık ve korozyon direnci, agresif koşullar altında çalışmayı garanti etmesi gereken tüm bileşenler için nakavt kriterleridir. Bu, yalnızca farmasötik, kozmetik ve biyoteknoloji segmentlerinde değil, her endüstriyel temizlik sistemi için geçerlidir.

Festo'da, kendilerini kanıtlamış yüksek kaliteli paslanmaz çelik bileşenlerden oluşan farklı bir portföye erişebilirsiniz. Ayrıca doğru ürünlerin seçiminde size destek oluyoruz: uygulamaya özel tasarım için akıllı mühendislik araçları ve tabii ki kişisel tavsiyeler ile. Festo CAD veri tabanı, sistem planlamasını tasarımcılar için de kolaylaştırır. Bu şekilde ROTAN, hızlı ve kolay bir şekilde yüksek sistem kullanılabilirliği ve işlevsel güvenilirlik sağladı.

Hızlı ve basit anlamı: sıkı bir tedarik zinciri. Festo'da tüm bileşenleri dünya çapında tek bir kaynaktan ve yedek parçalar da dahil olmak üzere kısa teslimat süreleriyle alırsınız.

Resim galerisi, arıza emniyetli otomasyon çözümlerimize genel bir bakış sunar:

Bu sayfayı ilet

Festo lehine karar vermeden önce uzmanlarınızın fikrini almaktan çekinmeyin. Önerilen çözümlerimizi ve uygulama örneklerimizi iletmeniz yeterlidir: bu bağlantı ile.

ROTAN GmbH

Riedstrasse 3
67125 Dannstadt
Almanya

www.rotan-gmbh.de

Faaliyet alanı: Boru hattı ve tesis inşaatı, tank yenileme, EMSR ve temizleme teknolojisi alanında komple çözümlerin geliştirilmesi