Bayer Bitki Bilimi Bölümü, bitki koruma ve ilgili üretim süreçleri için aktif maddeler geliştirmektedir. Üretici daha hızlı ve daha bireysel üretebilmek için artık gerekli süreçleri tek çatı altında birleştirmek istedi. Bir otomasyon uzmanı ve uzun süredir devam eden iş ortağı olarak Festo, planlamaya erken bir aşamada dahil edildi.
Proje, mühendisler için zorlu bir göreve dönüştü: Bayer, yeni sistemi, mevcut alt sistemlerin ve ekipmanların esnek bir şekilde birbirine bağlanıp çalıştırılabileceği şekilde tasarladı. Proses kontrol sistemi, proses kontrolünün esnek bir şekilde uyarlanabilmesi için 67 otomasyon sistemine bölünmüştür. Aynı zamanda, patlama koruması için daha katı gereksinimler vardı: Bayer, bu çok amaçlı tesiste operasyonel amaçlar için yanıcı sıvıları işler ve süreçler sık sık değiştiğinden, devam eden süreç geliştirme de çok sayıda arayüz ve müdahale noktası gerektirir. Bu nedenle tüm sistem, patlama riski taşıyan 1. ve 2. bölgelerde sınıflandırılmıştır.
Bileşenler ve süreçler ne kadar güvenilir olursa, tüm kimyasal tesisinizin çalışması o kadar güvenli olur. Elektrik enerjisi, acil durdurma ve gevşeme cihazları, pompalar, karıştırıcılar ve proses valflerinin yanı sıra soğutma suyunun mevcudiyeti garanti edilmelidir. Tüm süreçlerin işlevsel güvenliği, tesis operatöründen elektriksel ölçüm, kontrol ve düzenleme teknolojisinin (EMSR) güvenlik işlevlerine kadar tüm belirleyici unsurların güvenilir bir şekilde çalışmasına bağlıdır.
Kimya ve petrokimya endüstrilerinde, özellikle denenmiş ve test edilmiş EI&C bileşenleri, proses tesislerinin güvenliği ve kullanılabilirliği için çok önemlidir. Bunlar, yalnızca aşırı basınç ve diğer tehlikeli sistem koşullarından kaçınmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda etkili karşı önlemlerin (kısmen otomatik olarak) mümkün olması için eğilimlerin erken bir aşamada tanınmasına da olanak tanır. Örneğin, sıcaklık gradyanı hesaplanarak kaçak bir reaksiyon zaten görülebilir.
Bir proses tesisi ayrıca daha ekonomik çalışır, EI&C bileşenleri ne kadar güvenilir olursa. Sisteminizi proses teknolojisi açısından büyük ölçüde optimize etmiş olsanız bile, daha yüksek bir çıktı hala mümkündür: kesinti olmayan bir sistemle. IEC 61508'e göre onaylanmış, denenmiş ve test edilmiş EMSR bileşenleri ile revizyon döngülerini ve revizyon sürelerini minimuma indirir ve onarımlardan kaynaklanan planlanmamış arıza sürelerinin olmamasını sağlarsınız. Sonuç: Tüm sistem kesintisiz olarak üretken kalabilir.
Bayer Crop Science'ın VZ sistemi, Festo'dan çok sayıda E&C güvenlik cihazı kurdu. Diğer şeylerin yanı sıra, dozlama, havalandırma ve buhar valflerini arıza emniyetli konumlara geçirirler. Bunun da sürücüleri kontrol eden solenoid valfler için sonuçları vardır: Bunlar (tek kanallı mimariyle) tüm güvenlik devresi olarak en az SIL sınıflandırması sahip olmalıdır.
Uygulamadaki son derece düşük talep oranı, tasarım ve kullanılan bileşenler için belirli zorluklar doğurur: Normalde, bir solenoid valf, birkaç milyon anahtarlama işlemi için tasarlanmıştır. Öte yandan güvenlik devresinde, onlarca yıldır gerilim altında olabilir ve yine de acil bir durumda güvenilir şekilde tepki vermesi gerekir. Bu tür senaryolarda, yalnızca zamanın onlara zarar veremeyeceğini kanıtlamış bileşenlerle güvende olabilirsiniz.
Bayer, proses endüstrisindeki çok çeşitli koşullarla başa çıkabilecek, evrensel olarak uygulanabilir ve uyumlu bir solenoid valfe ihtiyaç duyuyordu. Ek olarak, Bölge 1'deki kendinden güvenli devrelerde (Exi) kontrol gereksinimlerini karşılamalıdır. VOFC serisinin üst düzey 3/2 yollu solenoid valfimiz tam olarak bu gereksinimleri karşılar. SIL 3'e kadar TÜV sertifikası ile teslim ediyoruz. 3/2 yollu solenoid valfimiz VOFD gibi, 2.41 E-4 arıza olasılığı oranını garanti ediyor. 2,410 anahtarlama işlemi ile bu, maksimum bir tek hatalı anahtarlama anlamına gelir: Valf yılda bir kez arıza güvenliği gereksinimiyle karşılaşırsa, 2,410 yıl içinde yalnızca bir hatalı anahtarlama beklenmelidir - bu nedenle valfin çalışması neredeyse imkansızdır. acil durumda geçiş yapmayın. Bu nedenle Ex em ve Ex ia koruma tiplerinde bulunan VOFC / VOFD solenoid valfleri, güvenlik devrelerinde kullanım için idealdir.
Bayer bizden çok memnun olan tek firma değil. Çok amaçlı sistem, ürünlerimize olan bu güvenin haklı olduğunu göstermiştir: VOFC serisinin 1.500'den fazla solenoid valfi, güvenlikle ilgili ve diğer kontrol döngülerine burada kurulmuştur. Bugüne kadar, bu bileşenlerden hiçbiri uzaktan bile başarısız olmadı. 2015 yılında bu vanalardan 14 tanesi sökülerek iklim odasında dayanıklılık testine tabi tutulmuştur. Sonuçlar ayrıca TÜV Rheinland'ı ikna etti ve yeni bir sertifika vermelerini istedi. O zamandan beri Festo, 7 yıla uzatılan bir test test aralığı belirleyen ilk şirket oldu. Elbette her zaman hatalardan kaçınmak için uygun önlemleri almalı ve çevre koşullarını dikkate almalısınız. Ancak prensipte, operatör olarak artık sertifikalı VOFC solenoid valflerimizin kullanım süresini çok esnek bir şekilde kendiniz belirleyebilirsiniz.
Bayer'de uzun yıllardır başka bir Festo ürünü karşılığını verdi: NPQH serisinden itmeli bağlantı parçaları ile birlikte poliüretandan yapılmış plastik boru. Solenoid valflere basınçlı hava sağlamak için hatlar görevi görürler. Kurulum esnektir, montaj hızlı ve kolaydır: Vida bağlantısının hortum sıkıştırma mekanizması, basınçlı hava kaybını önleyen ve gerektiğinde hızla serbest bırakılabilen entegre bir sızdırmazlık halkasına sahiptir.
Bayer için, hortumların UV radyasyonuna karşı yüksek direnci, kimyasal dirençleri kadar operasyonda bir başka avantajdır. Hortumları farklı renklerde teslim edebiliriz, böylece basınçlı havaya ek olarak nitrojen kullanılırsa kendi işaretlemenize gerek kalmaz. Büyük konteynerlerimiz ile uzun hatlarda bile vidasız bağlantı yapabilirsiniz. Bu şekilde olası sızıntı noktalarının sayısını mutlak minimuma indirirsiniz.
Alfred-Nobel-Strasse 50
40789 Monheim am Rhein
Almanya
Kim bilmeli?
Festo lehine karar vermeden önce uzmanlarınızın görüşlerini almaktan çekinmeyin. Önerilen çözümlerimizi ve uygulama örneklerimizi kolayca iletebilirsiniz: bu Link ile .