Araba artık sadece A'dan B'ye giden bir ulaşım aracı değil. Çeşitli konfor ve güvenlik işlevleri onu akıllı bir yol arkadaşı yapar. Ortalama olarak, bugün her araca 100'e kadar sensör takılmıştır ve bu sayı gelecekte artacaktır. Aynı miktarda alana sahip artan sayı, giderek daha kompakt ve bazen çok sağlam sensörler gerektirir. Sonuç olarak daha talepkar hale gelen üretim süreci, yenilikçi üretim çözümleri gerektiriyor. Belçika'dan IPTE Factory Automation nv, en yeni sistemlerinden biriyle yeni zorlukları başarıyla karşıladı. Fabrika otomasyon uzmanı Festo ile işbirliği içinde, sensörlerin doğrudan gövdede seçici lehimlenmesi için öncü bir makine konsepti geliştirdi.


Muhafazada güvenli bir şekilde lehimlenmiştir
Araç içi dışında bulunan araç sensörleri, zorlu ortamlarda kullanılmaları nedeniyle genellikle -40 °C'nin altından 100 °C'nin üzerine kadar geniş bir sıcaklık aralığına dayanmalı ve ayrıca korozyona dayanıklı ve darbeye dayanıklı olmalıdır. dayanıklı. Bu sensörler, koruma için sağlam bir muhafaza içine yerleştirilmiştir. Ancak sensörün iç parçaları, muhafazaya tam olarak önceden monte edilmiş olarak yerleştirilemez. Bireysel lehimleme işlemleri doğrudan gövdede gerçekleştirilmelidir. Dalgalı veya yeniden akışlı lehimleme gibi geleneksel lehimleme teknikleri burada mümkün değildir - plastik mahfaza bu lehimleme işlemlerinin termal yüklerine dayanamaz. Buradaki tek seçenek, daha zorlu seçici lehimlemedir. Esas olan, doğru açıda tam olarak doğru kuvvetle lehimlenmesi gerektiğidir. Bunun için gereken yüksek proses kalitesi, tekrarlanabilirlik ve üretim hızı, proseslerin tam otomasyonunu gerektirir.


Yeni makine konsepti geliştirildi

Pil ve devre kartının doğrudan araç sensörlerinin koruyucu muhafazasına bağlanması için IPTE, yeni bir programlanabilir seçici lehimleme sistemi geliştirmiştir. Festo ile işbirliği içinde bu amaç için eksiksiz bir makine konsepti oluşturuldu. Festo'nun kuruluma hazır elleçleme sistemi, 60 kg'dan fazla hareketli kütleye rağmen hızlı ve hassas X, Y, Z ve W hareketleriyle üç saniyeden daha kısa bir çevrim süresi sağlar. Lehim 0,1 mm hassasiyetle beslenir ve makaradan açılma hızı kontrol edilir. Kompakt IPTE sisteminin diğer avantajları, otomatik uç kalibrasyonu, entegre uç temizleme, lehim silindiri ile çalışma, renk tanıma ve kurşunsuz lehimlemeye geçiş seçeneğidir. Güvenilir bir süspansiyon sistemi, lehim ucunun devre kartına doğru miktarda kuvvetle bastırılmasını ve böylece lehimleme işlemi sırasında optimum termal temasın sağlanmasını sağlar. Yerleşik bir çarpışma sensörü, devre kartını aşırı basınçtan korur.

Tek tek ve eksiksiz teslim

Tasarım ve üretim sürecinde Festo tarafından desteklenen IPTE, dört serbestlik dereceli XYZW portal sistemini geliştirdi. X, Y ve Z eksenleri, entegre ölçüm sistemi ve mini kızaklı EGSL ile EGC, EGC tipi standart iş mili ve dişli kayış tahrikleridir. Festo, döner ünite (W ekseni) için özelleştirilmiş bir modül geliştirdi. Esnek ve kontrollü hız ve ivme hareketi için portal (XYZ ekseni) ve bir ERMB kaldırma-döndürme modülü, sisteme özel olarak uyarlanmıştır ve lehim iğnesini kaldırmak ve döndürmek için kullanılır. Bu, sistemin sensör muhafazasındaki ulaşılması zor yerlerde bile doğru kuvvetle doğru açıda lehimleyebileceği anlamına gelir. Yüksek hareketli kütleye rağmen konumlandırma çok hızlı gerçekleşir.

Daha fazla güvenlik garantisi

IPTE'nin yeni makine konsepti evrensel olarak kullanılabilir. Lehimleme uygulamalarına ek olarak, dağıtım gibi çok sayıda başka uygulama gerçekleştirilebilir. Festo, Ether-Cat arayüzlü CMMP tipi servo motorlar ve kontrolörler dahil portalı çeşitli uygulamaların özel gereksinimlerine uyarlar ve kuruluma hazır eksiksiz bir sistem olarak sunar. Festo, teslimatta sistemin garantili işlevselliği aracılığıyla ek bir güvenlik seviyesi sunar. Müşteri, yalnızca kuruluma hazır elleçleme almakla kalmaz, aynı zamanda en başından itibaren kusursuz çalıştığından da emin olabilir.

IPTE Fabrika Otomasyonu nv

Geleenlan 5
3600 Genk
Belçika

www.ipte.com

Faaliyet alanı: Devre kartı gruplarının ve nihai ürünlerin üretimi, test edilmesi ve daha fazla işlenmesi için anahtar teslim otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi

  1. Bu makale, otomasyon 2.2014'deki Festo müşteri dergisi trendlerinde yayınlandı