Bir veya daha fazla bileşenden oluşan döküm reçineleri, karmaşık elektronik bileşenleri istenmeyen kir ve nem girişinden korur. Otomatik uygulama için hassas ve güvenilir dağıtım teknolojisi esastır. Baden-Württemberg'deki Weikersheim merkezli Bdtronic GmbH, dünyanın önde gelen dozaj sistemleri tedarikçilerinden biridir ve elektronik bileşenler için montaj ve üretim otomasyonu için eksiksiz bir sistem tedarikçisidir. Festo ile öncü bir projede şirket artık ürün portföyünü kendisi güçlendirdi.
Merkez parçası olarak küçük boyutlu taşıma sistemi YXMx ile bdtronic'in yeni mini-dis'i, elektronik ve telekomünikasyon ürünlerinin ön uç işlemesi alanında başka bir uygulama alanı açar. Yerleşik CECC-X kontrolü, viraj almayı mümkün kıldığı için, sofistike döküm modelleri oluşturmak için bile kullanılabilir. Yerden tasarruf sağlayan ve esnek bir masaüstü uygulaması olarak tasarlanan Festo'nun yeni eksiksiz çözümü, küçük serilerin uygun maliyetli üretimini mümkün kılıyor.
Hassasiyet ve Güvenlik
Mini-dis ile mikro dağıtım, yarı iletkenlerde ve devre kartlarında, çok sayıda otomotiv parçasının ve sensörün elektronik bileşenlerinde, ayrıca tıbbi teknolojide ve akıllı telefonlarda kullanılır. Mini-dis, epoksi, poliamid, silikon veya akrilat ve lehim pastalarına dayalı bir veya iki bileşenli malzemeleri µl aralığında işler. Dünya çapında birkaç bin farklı döküm malzemesi işlenmektedir.
Dozlama teknolojisi söz konusu olduğunda, iki kriter özellikle önemlidir: hassasiyet ve proses güvenilirliği. Bdtronic, müşterilerinin uzmanlarıyla özellikle yakın çalışır. Firmanın kendi uygulama ve uygulama teknolojisi merkezinde döküm reçineleri, dozajlama teknolojisi ve işlenecek bileşenlerin etkileşimi her proje için yoğun bir şekilde test edilmektedir. Dozlama işlemindeki en büyük zorluklardan biri, döküm reçinelerinin optimum şekilde hazırlanmasıdır. Bunlar önce homojenize edilir ve daha sonra boşaltılır. Bu şekilde, en küçük hava cepleri bile önlenebilir.
bdtronic için, dozlama için taşıma sistemlerinin seçiminde önemli bir kriter, yarıçapların ve dolayısıyla esnek konturların yolunu sağlayan aktüatörlerin enterpolasyonlu kontrolüdür. Bu, hassas dozlama noktaları belirlemenin, telkari yollar çizmenin ve farklı şekilli bileşenleri sorunsuz bir şekilde dökmenin tek yoludur. Bu, SoftMotion ile Festo kontrol CECC-X'in kullanılmasıyla yeni masaüstü uygulamasıyla mümkün oldu. bdtronic'teki yazılım mühendislerinin yıllardır birlikte çalıştığı CODESYS programlama dili kilit rol oynadı. CECC-X, CODESYS üzerinden entegre edilebildiği için çok kısa sürede şirketin bileşen ailesine dahil edilebilmiştir. Ek olarak, CAD verilerinin basit bir şekilde içe aktarılması ve hızlı işlenmesi vardır.
Kompakt boyutları ile kontrol, en küçük alanlarda 3 kg'a kadar olan taşıma yükleri için çok sayıda işlevsellik sunan yüzey portalı EXCM-30 ile mükemmel uyum sağlar. Portal, maksimum çalışma alanı kapsamı sağlar. Bir çalışma alanında herhangi bir konuma hareket edebilir.
Festo, kompakt taşıma sistemlerini mükemmel şekilde koordine edilmiş standart bileşenlerden oluşan bir kit olarak tasarladı. bdtronic'in mini-dis'inde, CECC-X kontrolünü içeren kinematik olarak ek bir Z ekseni EGSK'li bir yüzey portalı EXCM-30 kullanılır. Basit programlama ve devreye alma için kapsamlı bir yazılım paketi, Festo eksiksiz çözümünün ayrılmaz bir parçası olarak dahil edilmiştir. En küçük kurulum alanında birçok işlevin sağlanması, sistemin hem küçük hem de fazla boyutlandırılmasını önler. CODESYS tabanlı kontrol yazılımı, derinlemesine programlama bilgisi olmadan bile demiryolu yolculuklarını programlamak için en önemli temel işlevleri sunar. Kompakt USB kameralar, sensörler, aktüatörler ve valfler, kontrolörün arayüzlerine entegre edilebilir. Tüm bunlar, büyük zaman ve maliyet tasarrufu ile yüksek verimlilik anlamına gelir.
İş parçalarını veya aletleri taşımak için küçük boyutlu taşıma sistemleri ile elektronik ve küçük parça üretimindeki makine ve sistem üreticileri mühendislik çalışmalarını önemli ölçüde azaltabilir - ve standart bileşenler sayesinde ucuz bir sistem elde ederler. Yazılım kitaplığından önceden tanımlanmış fonksiyon blokları ve sıralayıcı ile sezgisel uygulama programlama, programlamayı ve devreye almayı kolaylaştırır.
Festo'nun sistem kiti, tek bir kaynaktan gelen mükemmel şekilde koordine edilmiş bileşenlerden ve işlevlerden oluşur. Bu bileşenler ile kinematik, kontrol ve hatta yazılımdan oluşan komple sistemler kolaylıkla bir araya getirilebilir. Bu tür sistemler tamamen yeni tasarruf potansiyeli açar. Bu, makine ve sistem üreticilerinin tamamen temel yetkinliklerine konsantre olmalarını sağlar.
Handling Motion Lib'in önceden tanımlanmış fonksiyon blokları ile programlama ve devreye alma hızlı ve kolaydır. Aşağıdaki işlevler mümkündür: bağlı kinematiklere göre parametrelendirme, ana sistemlerle iletişim için arabirimlere referans verme ve hızlı çalıştırma, dosya yönetimi ve hata işleme ve sıra işleme için bir mesaj sistemi.
Sistem kitinde bulunan: kompakt kontrolör CECC-X. Çok küçük bir alanda birçok işlevi mümkün kılar. Endüstri 4.0 için OPC UA arayüzü de dahil olmak üzere, daha yüksek seviyeli bir kontrol sistemine yönelik birçok önceden tanımlanmış arayüz içerir.
Ahornweg 4
97990 Weikersheim
Almanya
Faaliyet alanı: Dozlama teknolojisi, plazma ön arıtma, sıcak kalafatlama, emprenye teknolojisi ve proses otomasyonu alanlarında komple çözümlerin imalatı