Bu konsept, bölgesel üretim tesislerinin satış pazarlarına daha yakın bir yere taşınmasını öngörmektedir. Araçlar ve bileşenler satıldıkları ve kullanıldıkları yerde üretilir. Bu, nakliye rotalarını en aza indirir, teslimat güvenilirliğini artırır ve müşteri yakınlığını güçlendirir. Aynı zamanda, bölgesel konumlar yerel pazar gereksinimlerine daha hızlı tepki verebileceğinden tedarik zincirinin esnekliğini optimize eder. Otomasyon teknolojisinde en önemli küresel otomotiv tedarikçilerinden biri olarak Festo bununla nasıl başa çıkıyor?

Ürün uzmanımız Johannes Berwanger'den bir röportaj istedik.

"Yerel için Yerel" nasıl çalışır?

Çekirdek amaç, üretimi, araçların ve bileşenlerin doğrudan bölgesel pazarların ihtiyaçlarına göre özelleştirileceği şekilde uyarlamaktır.

Örneğin, kompakt ve enerji tasarruflu modeller için tesisler Avrupa'da inşa edilirken, yerel tüketici tercihlerini karşılayan SUV'lar ABD'de üretiliyor. Bu tür bölgesel üretimler avantajlar sunmaktadır:

  • Kısa teslimat süreleri: Hedef pazarlara yakınlık, nakliye maliyetlerini ve sürelerini büyük ölçüde azaltmaktadır.
  • Sürdürülebilirlik: Daha az taşıma, daha düşük CO₂ emisyonu ve bölgesel kaynakların daha iyi kullanılması anlamına gelir.
  • Esneklik: Yerel tesisler talep ve pazar eğilimlerindeki dalgalanmalara daha hızlı tepki verebilir.
  • Müşteri memnuniyeti: Özelleştirilmiş ürünler kabul görmeyi teşvik eder ve sadakati güçlendirir.

Bir diğer husus ise, modern otomotiv üretiminde kilit bir faktör olan yasal gereklilikleri veya iklim koşullarını karşılamak için özelleştirilmiş uyarlamaların yapıldığı varyant üretimidir. Peki Festo bunu nasıl gerçekleştiriyor?

Johannes Berwanger

Johannes Berwanger, "Festo, müşterilerimize her yerde aynı ürün kalitesini ve aynı yüksek satış ve destek standardını sunacak şekilde dünya çapında konumlandırılmıştır" diye vurguluyor.

"Ulusal şirketlerimiz her zaman yerel olarak teslimat ve tedarik yapabilmemizi sağlıyor. 'Yerel için Yerel' Festo'nun geleceğe yönelik stratejisinin önemli bir parçasıdır. COVID salgını sırasında daha yeni ortaya çıktığı gibi, tedarik zincirinin güvenliğini güçlendirir. Aynı zamanda, cezalandırıcı tarifeler gibi gerekliliklerden kaçınmaya ve yerel pazar ihtiyaçlarına esnek bir şekilde yanıt vermeye yardımcı olur. Müşterilerimizin varyant üretmesini sağlayan ürünlerimiz belirleyici bir avantajdır. Bu sayede, ister sedan ister cabrio olsun, her şey esnek ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Bu, müşterilerimizin özelleştirilmiş çözümler sunmasını ve pazarlarına en iyi şekilde hizmet etmesini sağlar. Son birkaç on yıl küreselleşme ile karakterize edilirken, şimdi yerelleşmeye doğru açık bir eğilim var. Bizim ve müşterilerimiz için 'yerel için yerel' bir seçenek değil, geleceğe uygun kalabilmek için bir gerekliliktir."

Yerel üretimin avantajları

Bölgesel üretim tesislerine taşınmanın çok sayıda avantajı vardır.

1. Optimize edilmiş tedarik zincirleri

Nakliye rotalarının azaltılması sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda teslimat güvenilirliğini de artırır. Ürünler müşterilere daha hızlı ve gereksiz gecikmeler olmadan ulaşır - bu da müşteri memnuniyeti için belirleyici bir faktördür.

2. Sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi

Daha az taşıma faaliyeti çevre üzerindeki yükleri azaltır ve bölgesel döngüsel ekonominin desteklenmesine yardımcı olur. Örneğin, işleme sırasında üretilen metal talaşlar yeniden eritilebilir ve yeniden kullanılabilir.

3. Esneklik ve ölçeklenebilirlik

Şirketler esnek üretim ile bölgesel trendlere daha iyi hizmet edebilir. Elektromobilite veya içten yanmalı motorlara yönelik güçlü talep olan pazarlar, özel müşteri gereksinimlerini karşılamak için dönüştürülebilen üretim hatlarından faydalanmaktadır.

4. Tedarik zincirinin esnekliği

Bölgesel tesisler küresel aksaklıklara karşı daha dayanıklıdır. İster jeopolitik gerilimler ister pandemi olsun, merkezi olmayan bir yapı küresel tedarik zincirinde istikrar ve sorunsuz süreçler sağlar.

"Yerel için yerel" konsepti, otomotiv sektöründe sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasında kilit bir yapı taşıdır. Nakliye rotalarını kısaltarak ve buna bağlı olarak CO₂ emisyonlarını azaltarak müşterilerimizin ekolojik ayak izlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı oluyoruz," diyor Johannes Berwanger.

"Siyasi çerçeve de bu yönde gelişiyor. Örneğin ABD'de CHIPS Yasasını yerel üretimi güçlendirmek için açık bir teşvik olarak görüyoruz. Uzmanlığımızla müşterilerimize bu değişimi başarıyla uygulamalarında destek oluyoruz.

Yerel üretimin avantajları çok büyüktür. Daha kısa tedarik zincirleri, müşterilerimizin ürünlerini pazara daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde sunmalarını sağlar - bu, özellikle zamanın çok önemli olduğu otomotiv endüstrisinde rekabet avantajıdır. Yerel üretim, değişen müşteri gereksinimlerine veya mevsimsel dalgalanmalara hızlı bir şekilde tepki vermeyi de mümkün kılar. Varyant üretimi konusundaki bilgi birikimimiz sayesinde, müşterilerimizin tesis kapasite kullanımını optimize etmelerine yardımcı olabiliriz. Geniş ürün yelpazesi sayesinde çok sayıda varyantı da bulunan Festo ürünleri, gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Varyant üretimi uzun yıllardır Festo'nun ürün yelpazesinin temel bir bileşeni olmuştur ve müşterilerimiz için merkezi bir Makara oynamaktadır. Çözümlerin serbestçe yapılandırılabilmesi, müşterilerimizin ister yasal ve pazara özgü spesifikasyonlar isterse teknik gereklilikler nedeniyle olsun, kendi özel gereksinimlerini karşılamalarına olanak tanıdığı için son derece önemlidir. Bununla birlikte, bu esnekliği maksimum verimlilikle bir bağlantı bloğu olarak bağlamak sürekli bir zorluk olmaya devam etmektedir. İşte bizim gücümüz tam da burada yatıyor: Sadece teknik çözümler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bunları müşterilerimizin yararına başarılı bir şekilde uygulamak için gereken deneyim ve kararlılığı da sunuyoruz."

Zorluklar ve çözümler

Sonuç: Gelecek için bir strateji olarak yerel için yerel

"Yerel için yerel" ilkesi, mevcut krizlere verilen kısa vadeli bir tepkiden çok daha fazlasıdır. Bu, otomotiv üretiminin verimliliğini, esnekliğini ve sürdürülebilirliğini önemli ölçüde artıran stratejik bir adımı temsil ediyor. Tüketicilerin özelleştirilmiş ürünler ve kısa teslimat süreleri beklediği bir dönemde, bu yaklaşım uzun vadeli başarının temelini oluşturmaktadır.

Araç yapımının geleceği yereldir - müşteriye yakın, kaynak tasarrufu sağlayan ve esnek. Bu stratejiyi benimseyen şirketler sadece rekabet avantajı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün dönüşümüne de aktif olarak katkıda bulunuyor.