Basitlik

Mekanik olarak basit, basınç kontrollü dozajlama sistemleri minimum sayıda bileşen gerektirir. Bir emniyet valfi ile eşleştirilmiş bir basınç regülatörü, kabı sıvı ile basınçlandırır. Bu basınç daha sonra sıvıyı hortumlardan ve solenoid valften pompalar. Son olarak, nozül, tanımlanmış bir açıklığa sahip bir iğne ucu aracılığıyla sıvıyı kaba bırakır. Kolayca entegre edilebilen basınç-vakum jeneratörü sayesinde her yerde, örneğin merkezi basınçlı hava beslemesi olmayan laboratuvarlarda da çalışmak mümkündür. Sistemin az sayıda hareketli parçası vardır ve temizlenmesi, bakımı ve parametrelendirilmesi kolaydır. Basınç, ortama ve vananın açılma süresine bağlı olarak istenen hacme göre ayarlanır. Temel tasarım her zaman aynıdır, ancak akışkana bağlı olarak farklı valfler kullanılabilir. Dağıtım, agresif ortamlar için kimyasal olarak dayanıklı olması gereken ortamdan ayrılmış sıvı valfleri ile yapılır. Pipetleme için gaz valfleri kullanılır. Aspirasyon bir vakum aracılığıyla gerçekleşir. Tek kullanımlık pipet uçları, farklı sıvılar kullanıldığında kontaminasyonu önler. Grafiksel Kullanıcı Arayüzü (GUI) kullanıcı arayüzü olarak hizmet vermektedir.

Hassasiyet

Laboratuvar otomasyonundaki çok sayıda proses için, en küçük miktarlardaki sıvıların taşınması çok önemlidir. Basınç kontrollü dozajlama sistemleri ile 1 μl'den başlayan hacimler, < %1 CV varyasyon katsayısı (sıvı hacmine ve ortam koşullarına bağlı olarak) ile hassas ve güvenilir bir şekilde dozajlanabilir. Basınç, sıvının hızının dağıtım, aspirasyon ve pipetleme işlevlerinden bağımsız olarak benzersiz bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Kullanıcılar optimum akış ve hassasiyet için sisteme ince ayar yapabilirler. Bu, tekrarlanabilir doğruluk elde etmek için temiz bir damla kırılmasının elde edilmesini sağlar. Süspansiyonlar gibi hassas sıvılarda, çözeltileri nazikçe işlemek için daha düşük basınçlar kullanılabilir. Buna ek olarak, süreç izleme için birçok izleme seçeneği bulunmaktadır.

Esneklik

Basınç kontrollü dozajlama sistemleri açık ve esnektir. Birçok parametre değiştirilebilir ve ayrı ayrı ayarlanabilir. Bu, çeşitli farklı sıvıların hassas bir şekilde dozajlanmasını mümkün kılar. Sistemler bireysel olarak genişletilebilir veya özel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir.

Ölçeklenebilirlik

Birçok laboratuvar prosesi sıvıların hassas bir şekilde işlenmesini gerektirdiğinden, otomasyon önemli verimlilik artışlarına ve prosesin tekrarlanabilirliğinin iyileştirilmesine yol açar. Basınç kontrollü dozajlama sistemlerinin en büyük avantajlarından biri ölçeklenebilir olmalarıdır. Örneğin, ayrı dağıtım kafaları, serbestçe seçilebilen bir ızgaraya sahip bir raya monte edilerek birleştirilebilir. Her dozaj başlığı, farklı sıvıları aynı anda dağıtmak veya farklı hacimler ayarlamak için bağımsız olarak kontrol edilebilir.

Verimlilik

Daha fazla üretkenlik için dozajlama başlığı bir alan gantrisine kolayca entegre edilebilir. Bu alt sistem, örneğin numunelerin hazırlanması veya sıvıların mikrotitre plakalarına eklenmesi için kompakt bir çalışma alanında sıvıların kinematik hareketlerini ve taşınmasını sağlar. Basınç kontrollü dozajlama sistemleri yüksek verim sağlar. Yüksek akış hızları ve sabit akış basıncı, diğer sistemlere kıyasla performansı optimize eder.

Festo, basınç kontrollü dozajlama sistemleri için kolayca ölçeklendirilebilen ve birleştirilebilen kapsamlı bir ürün portföyü sunar. Festo'nun LifeTech uzmanları ile hangi çözümlerin hassasiyet, esneklik veya verim açısından bireysel gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşıladığı hakkında konuşun.

Bir bakışta her şey

Festo'dan Yaşam Bilimi çözümleri