Bakım KPI'ları, bakım süreçlerinin performansını değerlendirmek ve dolayısıyla iyileştirme potansiyelini belirlemek için önemli ölçümlerdir. Bakım faaliyetlerinin verimliliği, üretkenliği ve kalitesi hakkında net bilgiler sağlarlar. Şirketler, KPI'ları ölçerek ve bunlara bağlı kalarak bakım faaliyetlerinin verimliliğini artırabilir, arıza süresini azaltabilir, varlık kullanılabilirliğini iyileştirebilir ve genel performansı optimize edebilir.
Bakım KPI'larını ölçerken şirketinizin özel hedeflerine ve ihtiyaçlarına uygun doğru ölçümleri seçmek önemlidir. İmalat sektöründe kullanılan çeşitli KPI'lar vardır ancak bunların hepsi her şirket için geçerli değildir. KPI'ları seçerken ve ölçerken aşağıdaki adımları göz önünde bulundurmalısınız:
1. İşinize ve stratejinize uygun net hedefler belirleyin: Niceliksel olarak ölçülebilen ve uğruna çalışmak istediğiniz spesifik hedefler belirleyin.
2. İlgili verileri toplayın: KPI'ları ölçmek için güvenilir bir veri kaynağına sahip olduğunuzdan emin olun.
3. Raporlama ve Analiz: Toplanan verileri analiz etmek ve anlamlı raporlar oluşturmak için CMMS'yi kullanın. Bu, eğilimleri istediğiniz zaman tanımanıza, sapmaları belirlemenize ve iyileştirme için önlemler almanıza olanak tanır.
CMMS, bakım KPI'larını yakalamak, yönetmek ve raporlamak için etkili bir çözüm sunar. Aşağıda bazı KPI'ları açıklayacağız ve CMMS'nin KPI'ları iyileştirmeye nasıl yardımcı olduğunu göstereceğiz.
1. Arızalar Arasındaki Ortalama Süre (MTBF)
MTBF, bir sistemin iki arıza arasında ortalama ne kadar süre çalıştığını gösterir. Çalışma süresinin arıza sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Daha yüksek bir MTBF değeri, sistemin arızalanmadan önce daha uzun süre çalışacağı anlamına gelir. Bu, sistemlerin güvenilirliğinin ve kullanılabilirliğinin önemli bir göstergesidir.
MTBF'yi iyileştirmek için arıza nedenlerini analiz etmek ve önleyici bakım önlemleri almak önemlidir. CMMS, arıza sürelerini kaydetmenize, arızaların nedenlerini belirlemenize ve önleyici tedbirleri planlamanıza olanak tanır.
2. Ortalama Onarım Süresi (MTTR)
MTTR, bir arızadan sonra sistemin onarılmasının ortalama ne kadar süreceğini gösterir. Toplam kesinti süresinin kesinti sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Düşük bir MTTR değeri, arızaların hızla çözülebileceği ve dolayısıyla arıza süresinin kısalabileceği anlamına gelir.
Bazı şirketler bakım KPI'ları olarak Ortalama Onarım Süresi ile Ortalama Kurtarma Süresi arasında da ayrım yapar. Ortalama Kurtarma Süresi, bir arıza sonrasında sistemi normal çalışma durumuna döndürmek için gereken süreyi tanımlar. Onarım süresine odaklanan Ortalama Onarım Süresi'nden farklı olarak, Ortalama Kurtarma Süresi, teşhis, yedek parça temini ve gerekli Önlemlerin uygulanması da dahil olmak üzere varlığı tam işlevselliğe döndürmek için gereken süreyi ifade eder (grafiğe bakın).
CMMS, MTTR'yi iyileştirmek için onarım sürelerini yakalamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Teşhis uzun sürüyor mu? Onarım sürecinin kendisi mi yoksa doğru yedek parçanın beklenmesi mi? Onarım sürelerini izleyerek ve analiz ederek darboğazları ve verimsiz süreçleri tespit edebilir ve onarım sürelerini kısaltacak önlemler alabilirsiniz.
3. Genel Ekipman Verimliliği (OEE)
OEE, bir sistemin ve üretimin genel performansını değerlendirmek için en önemli anahtar rakamlardan biridir. Sistemin kullanılabilirliği, performansı ve kalitesi dikkate alınır. Yüksek OEE değeri, verimli ve güvenilir üretim ve sistem performansını gösterir.
Festo AX Smartenance, bakım süreçlerinize ve bakım KPI'larınıza göz kulak olmak için özel olarak bakım için ve bakımla birlikte geliştirilmiş bir CMMS'dir. AX Smartenance ile veri toplayabilir, analiz edebilir ve raporlar oluşturabilirsiniz. Bakım faaliyetlerinizi yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüz ve kapsamlı özellikler sunar.
CMMS AX Smartenance, bakım KPI'larını (MTBF/MTTR/OEE) iyileştirmek ve bakım performansını optimize etmek için etkili bir çözüm sunar. AX Smartenance'ın size yardımcı olabileceği bazı yollar şunlardır:
CMMS, bakım KPI'larını (MTBF/MTTR/OEE) iyileştirmek ve bakım performansını optimize etmek için etkili bir çözüm sunar. Hareket halindeyken ilgili tüm bilgileri sağlayarak, verileri toplayıp analiz ederek, süreçleri otomatikleştirerek, gerçek zamanlı izleme ve kapsamlı raporlama işlevleriyle bakım süreçlerinizin verimliliğini artırabilir, arıza süresini azaltabilir ve varlıklarınızın performansını artırabilirsiniz.