VEMD, 20 ln/dk'ya kadar akış hızlarında inert gazları ve oksijeni doğru bir şekilde ileten kapalı devre bir termal oransal debi regülatörüdür. Piezo teknolojisi, mükemmel bir fiyat-performans oranıyla sektör lideri dinamikler ve enerji verimliliği sağlar. Akışları kontrol etmek için darbe genişliği modülasyonlu sinyal gerekmediğinden, VEMD sessiz çalışır. Kompakt kurulum boyutları, düşük ağırlığı ve düşük enerji tüketimi sayesinde, ilk uygulama örneğinde görüldüğü gibi mobil cihazlarda kullanım için idealdir.

Mobil oksijen tedavisi - daha fazla yaşam kalitesi için

Pulmoner hipertansiyon ve kronik solunum yetmezliği olan hastalar günlük yaşam için gerekli oksijen miktarını alamazlar. Evde Oksijen Terapisi (HOT) bu kişilere yardımcı olur. Bir burun kanülü aracılığıyla %90 konsantrasyonda oksijen soluyabilirler. Bu, mobil bir oksijen konsantratörü ile mümkün olmaktadır. Karşılaştırma için: havadaki oksijen konsantrasyonu yaklaşık %20'dir.

Geçmişte bu tedavi için düzenli olarak hastaneye yatmak gerekiyordu. Mobil oksijen tedavisi, hastaların evde kalmasına ve çok daha geniş bir etki alanının keyfini çıkarmasına olanak tanır.

VEMD, hafif ve güvenli oksijen konsantratörlerinde kullanılır ve burada hastanın nefes alışıyla eş zamanlı olarak oksijenin hassas bir şekilde dozajlanmasını sağlar. Burada da en önemli kriterler sessiz çalışma, oksijene uygunluk, enerji verimliliği, düşük ağırlık ve dinamiklerdir.

Koruyucu gaz - güvenli infüzyon torbaları için

Tek ve çok bölmeli infüzyon torbalarının üretimi ve dolumu en yüksek proses güvenilirliğini gerektirir. Torbaların içeriğini dejenerasyondan güvenilir bir şekilde korumak için, dolum sırasında inert gaz nitrojen ile doldurulurlar. Enjeksiyon sırasında püskürtmeyi önlemek için akış hızı ayarlanabilir olmalıdır. İşte bu noktada VEMD devreye giriyor ve tekrarlanabilirlik açısından yüksek gereksinimleri güvenilir bir şekilde karşılıyor.

Argon ile biriktirme lazer kaynağı - daha hızlı ve daha çok yönlü

Biriktirme lazer kaynağında malzeme katmanlar halinde uygulanır. Bu, metal veya plastik tozu katman katman üst üste koyan ve işlem sırasında bunları birbirine kaynaştıran bir lazer yardımıyla yapılır. Eklemeli olarak üretilen bu karmaşık bileşenler, tek ve uyumlu bir parça olarak üretilebilir. Form artık bir rol oynamıyor.

Toz için taşıma ortamı argondur. Toz lazere dozajlanırken, buna karşılık gelen miktarda argon da dozajlanır. VEMD, argon ile kullanım için yeniden kalibre edilirse bunun için uygundur. Geleneksel oransal debi regülatörlerine göre çok daha uygun maliyetli olan bu çözümün tercih edilmesiyle makine başına muazzam maliyet tasarrufu sağlanabilir.

Hava ve buz - daha fazla keyif için doğru karışım

VEMD ayrıca gıda endüstrisinde, örneğin kompakt dondurma makinelerinde uygulamalar sunmaktadır. Buz kristallerinin oluşmasını önlemek için buzla karıştırılan hava miktarı çok önemlidir.

Kademe kontrollü iğneli vanaların kontrolünün bazı durumlarda sürekli olarak yüksek ürün kalitesi sağlayacak kadar tutarlı olmadığı kanıtlanmıştır. VEMD, yüksek hassasiyet ve uygun maliyetlerin mükemmel oranı ile ikna eder ve böylece müşteriler için yüksek keyif sağlar.