Synchron Lab Automation'ın sahibi ve genel müdürü Derk Wilten, Festo ile işbirliğinin nasıl başladığını şöyle açıklıyor: "Geçmişte sadece bir çözüm konseptine odaklanıyor ve daha sonra bunu bir ortağımıza uygulatıyorduk. Bunun nedeni bizim aslen bir yazılım şirketi olmamız. Niels Kruize şirkete katıldığında bize anahtar teslim çözümleri kendimizin üretmesi gerektiğine inandığını söyledi. Niels Kruize, Synchron Lab Automation'da iş geliştirmeden sorumludur. Daha önce Festo ile yakın çalıştığı İngiltere'de görev yaptı. Olumlu deneyimlerine dayanarak, Festo'nun teknik bilgi birikimi ve bileşenleri ile kendi geliştirdiğimiz ilk ürünümüzü piyasaya sürmemizi önerdi."

Projeye inanan bir ortak

Niels Kruize şöyle açıklıyor: "Festo, küresel bir bileşen tedarikçileri ağına ve dünya çapında servis ve desteğe sahip lider bir şirkettir. Tasarımda bize yardımcı oldular ve bilgilerini bizimle paylaştılar. Farklı pazarlarda aktif olmaları çok değerliydi." Synchron dünyanın her yerindeki müşterilerine tedarik sağlamaktadır ve bu nedenle Almanya'daki parçaları Singapur'daki kadar hızlı teslim edebilen bir ortağa sahip olmaktan çok memnundur. Derk Wilton kısa sürede ikna oldu: "Festo bizimle aynı yöntemlerle çalışıyor. Projeye inanan bir ortakla çalışmak çok güven verici."

Yoğun, sürekli destek

Synchron'un geliştiricileri en başından beri Festo tarafından yoğun bir şekilde desteklendi. Festo'dan Kilit Müşteri Yöneticisi Bert Baas şöyle açıklıyor: "Otomasyon uzmanlarımız ekstraksiyon makinesinin geliştirilmesi boyunca bize destek oldu. Örneğin, gerçek değer katmak için yeni CPX-E ünitesinin kullanılmasını önerdiler. Modülü bu projede, daha piyasaya çıkmadan önce kullandılar."

Endüstri 4.0'dan ilham alan laboratuvar otomasyonu

Derk Wilten: "Sektörümüzde 7/24 üretim yok, bu da bileşenlerden ve çözümlerin geliştirilme şeklinden kaynaklanıyor. Ancak Festo Endüstri 4.0, optimum kullanılabilirlik, servis ve önleyici bakım konularında kararlıdır." Ekstraksiyon makinesi artık sekiz saat boyunca sürekli çalışıyor, ancak 24 saat boyunca kesintisiz olarak da çalıştırılabiliyor. Kapasitesi halihazırda piyasada bulunan diğer seçeneklerden sekiz kat daha yüksektir.

Niels Kruize araya giriyor: "Aslında çok küçük bir fabrika yarattık. Geçenlerde müşterilerimizden biri paha biçilmez bir açıklama yaptı. "O kadar güzel ve aynı zamanda o kadar basit ki, bunun neden daha önce icat edilmediğini anlamıyorum" dedi. Festo'dan Bert Baas ekliyor: "Endüstriyel ve laboratuvar otomasyonunun birleşimine mükemmel bir örnek." Makinenin donanımı, her biri mümkün olduğunca basit ve verimli olacak şekilde tasarlanmış işlevlere ayrılmıştır. Küçük fabrika, paralel sürücüler yerine seri sürücülerle donatılmıştır. Plakalar pipetleme, durulama ve yıkama istasyonları boyunca sürekli olarak hareket ettirilir ve konumlandırılır.

DNA çıkarma makinesi böyle çalışır

Makine üzerinde gerçekleşen işlem, tarım endüstrisinde bitki ıslahı için kullanılmaktadır. DNA, parçalanmış bitki materyalinden elde edilir. Festo bileşenleri, ekstraksiyon sürecinin tüm aşamalarında önemli işlevler yerine getirir. Süreç, 200'ü giriş ve 200'ü çıkış için olmak üzere 400 mikrotitre plakası alabilen bir taşıyıcı ile başlar.

Tanımlama ve taşıma: Barkod okuyucu SBSI, bir çalışmanın başlangıcında tüm mikrotitre plakalarını tarar. Elektrikli eksenler EGC, bir döner tahrik DRRD ve bir tutucu DHPS ile birlikte mikrotitre plakalarını alır ve bunları bir taşıma sistemi üzerindeki çeşitli istasyonlardan geçen taşıyıcılara yerleştirir.

Durulama: DNA'yı diğer malzemeden ayırmak için metalik mikroküreler eklenir. DNA mikrokürelere bağlanırken malzemenin geri kalanı mikrotitre plakalarında yüzer. Sıvı, birkaç yıkama istasyonunda mikrotitre plakalarına eklenir ve plakalardan çıkarılır. Bu işlem sırasında pipetleme başlığı bir elektrikli sürgü EGSC tarafından indirilir. Durulamadan sonra, temiz DNA mikrotitre plakasında kalır ve taşıma sistemi aracılığıyla son işlem adımı olan DNA ekstraksiyonuna beslenir.

Ekstraksiyon: Elektrikli eksenler EGC, elektrikli lam EGSL ile birlikte DNA'nın ekstraksiyonu için pipetleme başlığının taşınmasından sorumludur. Her bir plaka 96 numune içerir ve her 2,5 dakikada bir yeni bir plaka başlatılarak baştan sona yirmi dakika sürer.

Makine seri ve modülerdir ve neredeyse hiç anahtarlama gecikmesi yoktur. Sistemi kontrol etmek için CPX-E ve IO-Link® özellikli VTUG valf terminalleri kullanılır. CPX-E, EtherCAT ana kontrolörlü ve hareket kontrolörlü bir uzak I/O sistemi veya PLC olarak geliştirilmiştir. Festo'nun elektrikli tahrikleri ve kontrolleri ile birleştiğinde, bu gerçek bir yeniliktir .

Sınırları zorlamak - ortak bir başarı

Niels Kruize, işbirliğine duyduğu güvenin teyit edilmesinden büyük memnuniyet duyuyor. "Bu bize muazzam bir katma değer sağlıyor. Bu işbirliği her iki tarafça da gerçek bir ortaklık olarak görülüyor. Bu proje her iki şirket için de tamamen yeni bir girişim ve iletişim teknolojisi de bizim için yeni. Birbirimizden öğreniyoruz ve bir sonraki adımın ne olabileceğine dair geleceğe bakıyoruz." Bert Baas: "Synchron ile yeni teknolojileri tartışıyoruz ve sundukları olanaklar konusunda heyecan duyuyoruz."