OEE nedir

OEE, bir makinenin veya üretim hattının ne kadar etkin kullanıldığını ölçmek için imalat ve endüstriyel otomasyonda kullanılan güçlü bir metriktir. Ekipmanın üretim sürecine ne kadar iyi katkıda bulunduğunu yansıtır ve nerelerde iyileştirme yapılması gerektiğini vurgular.

Yüksek bir OEE değeri ekipmanın verimli kullanıldığını gösterirken, düşük bir OEE kullanılabilirlik, performans veya kalitede potansiyel sorunlara işaret eder. OEE'yi anlayarak ve uygulayarak şirketler darboğazları belirleyebilir, israfı azaltabilir ve üretim süreçlerini sürekli olarak iyileştirebilir - bunların hepsi operasyonel verimliliği artırmak için gereklidir.

Teknoloji OEE'yi Nasıl İyileştirebilir?

Gelişmiş endüstriyel otomasyon çözümleri, üreticilerin OEE'lerini izleme ve geliştirme yöntemlerini iyileştiriyor. Modern sensörler, IIoT platformları ve yapay zeka tabanlı analitik sürekli olarak gerçek zamanlı üretim verileri toplayarak ekiplerin darboğazları anında tespit etmesini ve üretimi etkilemeden önce harekete geçmesini sağlar.

Kestirimci bakım, dijital ikizler ve şirket içi veya bulut tabanlı izleme platformları gibi teknolojiler ve stratejiler, şirketlerin

  • Arızaları oluşmadan önce tahmin ederek planlanmamış arıza sürelerini azaltın.
  • Çevrim sürelerinde ince ayar yaparak ve süreçleri gerçek zamanlı olarak ayarlayarak performansı optimize edin.
  • Gelişmiş denetim ve veriye dayalı kök neden analizi sayesinde kaliteyi artırın.

Bu yenilikler sayesinde yöneticiler, üretim hattındaki makine verimliliğine ilişkin net bir görüş elde ederken, teknisyenler de ekipmanın en yüksek kapasitede çalışmasını sağlamak için eyleme geçirilebilir içgörülere sahip oluyor. Teknoloji ve OEE ölçümlerinin bu sinerjisi, şirketlerin sürekli iyileştirme sağlamasına ve rekabet avantajını korumasına yardımcı olur.

OEE Hesaplamasının Bileşenleri

OEE hesaplaması üç temel bileşene dayanmaktadır:

1. Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik, planlanan üretim süresine kıyasla makinenin gerçekte ne kadar süre çalıştığını ölçer. Arıza veya bakım sorunları gibi planlanmamış duruş süreleri kullanılabilirliği azaltır.

Formül:
Kullanılabilirlik = Gerçek Çalışma Süresi / Planlanan Üretim Süresi

2. Performans

Performans, ekipmanın maksimum hızda çalışıp çalışmadığını değerlendirir. Herhangi bir yavaşlama, yaşlanma etkisi veya kısa süreli durmalar performansı düşürecektir.

Formül:
Performans = Üretilen Birimler / Teorik Mümkün Birimler

3. Kalite

Kalite, gerekli standartları karşılayan ürünlerin oranını değerlendirir. Kusurlar ve yeniden işleme kalite puanını düşürür.

Formül:
Kalite = İyi Birimler / Üretilen Toplam Birimler

Genel Ekipman Etkinliği Nasıl Hesaplanır?

OEE'nin hesaplanması üç ana adımdan oluşur:

1. Veri toplama

Gerçek üretim süresini, duruş nedenlerini, makine hızını ve ürün kalitesi verilerini kaydedin. Veriler ne kadar doğru olursa, OEE sonucu da o kadar anlamlı olur.

2. Her bir bileşenin hesaplanması

  • Kullanılabilirlik: Planlanan ve gerçek çalışma süresi
  • Performans: İdeal ve gerçek üretim hızı
  • Kalite: Toplam üretime kıyasla iyi ürünler

3. Sonuçları birleştirin

Üç bileşen hesaplandıktan sonra, nihai OEE'yi elde etmek için bunları çarpın:

OEE = Kullanılabilirlik × Performans × Kalite

100 puan, ekipmanın herhangi bir kesinti olmadan maksimum hızda yalnızca yüksek kaliteli parçalar ürettiğini gösterir. 85'in üzerindeki bir OEE, çoğu literatürde mükemmel olarak kabul edilmektedir. Ancak, optimum değerlerin belirli endüstri segmentine ve üretim ortamına bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Aşağıdaki tablo, önde gelen endüstriyel otomasyon şirketleri, OEE yazılım sağlayıcıları, üretim araştırma kaynakları ve yazarın MBA tez tezi tarafından yayınlanan aralıkların bir sentezine dayanmaktadır.

OEE Nereden Kaynaklanıyor?

OEE kavramı, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Japonya'da geliştirilen Total Productive Maintenance (TPM) metodolojisinden kaynaklanmıştır. TPM, tüm çalışanları proaktif bakım ve sürekli iyileştirmeye dahil ederek ekipman etkinliğini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamıştır. OEE, TPM ilkelerinin ne kadar iyi uygulandığını ölçmek için anahtar metrik haline geldi.

Günümüzde OEE, dünya çapında yalın üretim ve operasyonel mükemmellik girişimlerinin temel taşı olmaya devam etmekte ve otomatik üretim ortamlarında verimliliği ölçmek için evrensel bir dil olarak hizmet vermektedir.

Festo Çözümleri ile OEE'nizi Artırın

Festo, üretkenliğini ve operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya çalışan üreticiler için, izlemek ve iyileştirmek için özel olarak tasarlanmış yenilikçi endüstriyel otomasyon çözümleri sunar. Birçok müşteri Festo teknolojilerini üretim sistemlerine entegre ederek şimdiden %10'a varan OEE iyileştirmeleri elde etti.

Portföyümüz yüksek performanslı donanım çözümlerinden gelişmiş tasarım yazılımımız ve onlarca yıllık uygulama uzmanlığımızla tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Ayrıca, pnömatik ve elektrikli tahriklerin kestirimci bakımı için müşterilerin şirket içi yapay zeka uzmanlığı olmadan bile kolayca kullanabilecekleri yapay zeka destekli uygulamaları içerir.

Tüm Festo teknolojileri mevcut üretim ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olarak gerçek zamanlı veriler, eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve akıllı tanılama sağlayarak arıza süresini azaltmanıza, performansı optimize etmenize ve ürün kalitesini artırmanıza yardımcı olur. Festo ile OEE'nizi iyileştirmek somut, ulaşılabilir bir hedef haline gelir - üretiminizi birinci sınıf verimliliğe doğru yönlendirir.