Otonom basınç ve vakum üretimi

Sıvılar için basınçlı hava ile çalışan cihazlar tasarlayan herkes, harici basınçlı hava kaynaklarını her zaman dikkate almalıdır. Sıvı işleme sistemleri genellikle sabit bir hava kaynağı gerektirir. En yaygın besleme bir duvar bağlantısı üzerinden yapılır, ancak bu sistemin esnekliğini sınırlar. Hava kanallarının yenilenmesi gerekiyorsa, bu daha yüksek maliyetlere yol açar.

Festo bu nedenle basınç ve vakum üretimi için besleme hatları üzerinden basınçlı hava beslemesini gereksiz kılan bir modül geliştirdi. Bu kompakt alt modül, sıvı işleme sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Jeneratör belirli bir basınç ve vakuma kadar şarj olur. Değerler tanımlanmış bir eşiğin altına düştüğünde, besleme yeniden şarj edilmek üzere etkinleştirilir. Bu işlem çeşitli sensörler, bir pompa ve bir dağıtıcı aracılığıyla gerçekleştirilir.

Rezervuar ve terazi ile çoklu dozajlama

Festo, maksimum tekrarlama doğruluğu ile çoklu dozajlama için VTOE dozajlama kafası için rezervuarlı özel bir kanal plakası tasarladı. Bu, 2 ml'ye kadar sıvının aspire edilmesini mümkün kılar. Dozajlama başlığı, mikrotitre plakasının altına yerleştirilmiş bir terazi ile birlikte çalışır. Terazi, dozajlama işlemi için kapalı bir geri bildirim döngüsü sağlar. Sürekli geri bildirim uygulayarak, doğru dozaj miktarları elde etmek için vananın açılma süresi ince ayarlanabilir.

Toplam dozajlama için gerekli hacim aspire edildikten sonra, sıvı her bir kuyuya üç enjeksiyon aşamasında dozajlanır. İlk uzun enjeksiyon sırasında sıvının çoğu dağıtılır. İkinci enjeksiyon daha kısadır ve istenen hacme yaklaşır. Tam dolum miktarını elde etmek için son enjeksiyon çok kısadır. Kesin, %1 CV'den daha iyi doğruluklara ulaşılabileceği anlamına gelir.

Basit ayar ve kullanım

Bu çözüm bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) içerir. Laboratuvarların her seferinde sistemi kurmak zorunda kalmadan bireysel gereksinimlere göre testler yapmasını sağlar. Kullanıcı GUI'yi kullanarak örneğin hangi şişeden aspirasyon yapılacağını, bir mikrotitre plakasının her bir kuyusuna ne kadar sıvı dağıtılacağını ve belirli bir sırada kaç kuyunun doldurulacağını seçebilir. Sıvı dağıtılırken, GUI dağıtılan sıvı miktarını göstermek için terazinin canlı bir görüntüsünü sağlar. Sıvı miktarı, ortalama kütleyi ve harçların varyasyon katsayısını (CV) hesaplamak için kullanılır.

GUI aracılığıyla kullanıcı, sadece hava kalana kadar kanal plakasındaki sıvının yıkanması veya bir temizleme solüsyonunun aspire edilmesi ve yıkanması yoluyla kanal plakasının temizlenmesi gibi diğer işlevlere erişebilir.

Yenilikçi sıvı işlemeyi iş başında deneyimleyin

Bu makalede açıklanan sistem, Festo LifeTech'in Kuzey Amerika'daki geliştirme merkezi Festo TEC Boston ile Almanya'daki Festo genel merkezi arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. Videoda tüm alt modülleri çalışırken görebilirsiniz. Paralel kinematik tahrik konseptine sahip kompakt EXCM düzlemsel yüzey gantrisi, hızlı ve hassas hareketler sağlar.

Görünüm

TEC Boston'daki ekip bir sonraki adımı da şimdiden planlıyor: tak ve çalıştır prensibine göre kurulabilen ve böylece kurulum süresini önemli ölçüde azaltacak bir basınç ve vakum üretim modülü.