Sven Lensdorf: Birincil enerji maliyetleri kesinlikle imalat sanayinde artan maliyetlerin ana etkenleridir. Bu, örneğin elektrik fiyatlarının dört katına çıktığı Polonya gibi ülkelerde açıkça görülüyor. CO₂ emisyonlarını telafi etmek için şirketlerin ayrıca CO₂ emisyonlarının önemini vurgulayan özel sertifikalar da satın alması gerekiyor. Ek olarak, ESG olarak bilinen çevresel, sosyal ve yönetişim sorunları, şirketlerin karbon ayak izlerini azaltmalarını gerektirmektedir.
Sven Lensdorf: Önemli bir zorluk, özellikle basınçlı havayla ilgili olarak enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmaktır. Basınçlı hava, enerji maliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da önemli bir tasarruf potansiyeli sunar. Festo, müşteri farkındalığını ve bilgisini artırmak için hedefe yönelik tavsiye ve eğitim yoluyla bu konuyu ele alıyor. Diğer bir zorluk ise teknik olarak mümkün olan ile sektörde şu anda olup bitenler arasındaki uçurumun kapatılmasıdır. Pek çok şirket, basınçlı hava üretiminin, işlenmesinin, dağıtımının ve tüketiminin iyileştirilebileceğinin farkında değil; bu da yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda makinelerinin ve sistemlerinin ömrünü de artırıyor.
Verimliliği en üst düzeye çıkarmak için müşterilerimizi bütünsel bir yaklaşım benimsemeye ve sistemin tamamına bakmaya teşvik ediyoruz. Amacımız, müşterilerin en iyi eylemi gerçekleştirebilmesi için basınçlı hava ve elektrik otomasyonuna ilişkin kapsamlı bir anlayış geliştirmektir. Şirketlerin karşılaştığı zorluklar karmaşıktır ve aynı zamanda kaynak yetersizliğini, kapasite sorunlarını ve bazı durumlarda bilgi eksikliğini de içermektedir. Çalışanlar genellikle çok sayıda görevle aşırı yüklenir ve yalnızca bazılarına konsantre olabilirler. Belirli alanlardaki bilgi boşlukları da gerekli önlemlerin uygulanmamasına katkıda bulunuyor. Festo, müşterilerini bu konularda bilinçlendirmeyi ve onlara destek olmayı görevi olarak görüyor. Bunun bir kısmı Festo Enerji Tasarrufu Hizmetlerimizdir. Bunlar sayesinde firmalar basınçlı hava sistemleri alanında çok hızlı bir şekilde önemli tasarruflar sağlayabilmektedir.
Sven Lensdorf: Festo, silindirler, valfler, bakım cihazları ve tutucular gibi geniş bir pnömatik ürün yelpazesiyle, özellikle basınçlı hava uygulamalarında otomasyon teknolojisinde lider olarak kabul ediliyor. Ancak yaklaşımımız bireysel bileşenlerin ötesine geçiyor. Optimum verimliliğin ancak sisteme bütünsel bir açıdan bakılarak elde edilebileceğinin farkına vardık. Bu nedenle yalnızca temel ürünlerimizi değil aynı zamanda kompresörler, arıtma ve dağıtım dahil tüm basınçlı hava tedarikini kapsayan kapsamlı denetimler sunuyoruz. Pnömatik ve otomasyon konusundaki uzmanlığımıza rağmen bu hizmetleri sunuyoruz. Bütünsel bir danışmanlık yaklaşımının müşterilerimiz için en büyük katma değeri yarattığına inanıyoruz. Tasarruf potansiyelini tespit ederek basınçlı havanın daha verimli kullanılmasına yönelik çözümler sunuyoruz.
Bir basınçlı hava sisteminin tüm devresi değerlendirilirken denetimlerimizde mevcut teknik standartlar kullanılır. Kompresör istasyonunda ve pnömatik uygulama sırasında güç tüketimini, hava hacmini ve basınç seviyesini kaydederler. Bu tarafsız veriler objektif tavsiyelerde bulunmamıza olanak sağlar. Üreticiden bağımsız olarak müşteriler tasarruf potansiyelinin nerede olduğunu hemen görebilir. Bu, toplanan verilere dayanarak basınçlı hava sistemleri hakkında sağlam temellere dayanan kararlar alabilecekleri anlamına gelir.
Sven Lensdorf: Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri, ister kapsamlı denetimler ister spesifik sürdürülebilirlik kontrolleri yoluyla olsun, başlangıçta bir şirketin mevcut enerji durumu hakkında şeffaflık sunar. Müşteriler, hedeflenen eylemleri planlamak için hayati önem taşıyan CO₂ emisyonları ve mali kayıplara ilişkin sayısal veriler alıyor. Daha sonra, yalnızca enerji tasarrufunu gösteren değil, aynı zamanda uygulama için somut adımlar da sunan ayrıntılı iyileştirme önerileri geliştiriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin çalışanlarının bilinçlendirilmesine ve eğitilmesine de büyük önem veriyoruz. Amacımız, projenin ötesine geçen ve enerji verimliliğinde uzun vadeli iyileştirmeler sağlayan sürdürülebilir bir öğrenme sürecini teşvik etmektir.
Sven Lensdorf: Enerji Tasarrufu Hizmetlerimiz, özellikle basınçlı hava alanında kaynakların sorumlu kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Basınçlı hava sistemlerinin yenilenebilir enerjiyle çalıştırılmadıkları takdirde CO₂ emisyonlarına katkıda bulunduğunu açıkça belirtiyoruz. Bu CO₂ emisyonlarının önemli bir kısmı basınçlı hava kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu, operatörlerin etkili kaynak yönetimi yoluyla CO₂ emisyonlarını en aza indirme sorumluluğunun altını çiziyor. Büyük şirketlerin küresel karbon ayak izi üzerinde belirleyici bir etkisi var ve CO₂'nin iklim değişikliğinin ana etkeni olduğu göz önüne alındığında, burada özel bir sorumluluk var. Bunu, basınçlı hava sistemlerine özel olarak odaklanarak başta ISO 50001 olmak üzere çevre ve enerji verimliliği standartlarına uyum konusunda tavsiyelerde bulunarak destekliyoruz. Amacımız müşterilerimizin çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine ve sürdürülebilir iyileştirmeler elde etmelerine yardımcı olmaktır.
Svens Lensdorf: Bir fabrikadaki ciddi bir sızıntı sorunu bizi iki yıl önce büyük bir otomotiv tedarikçisinde bir projeye yönlendirdi. Tesisi dört hafta boyunca kapsamlı bir şekilde inceledikten ve gerekli onarımları yaptıktan sonra basınçlı hava tüketimini neredeyse %20 oranında azaltmayı başardık. Bu sonuç, yeni kompresörlere veya yapısal değişikliklere yatırım yapılmadan, daha ziyade sahada hedeflenen iyileştirmeler yoluyla elde edildi. Çalışmamız, Almanya gibi son derece gelişmiş bir üretim ortamında bile, "alçakta kalan meyvelere", yani hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilecek önlemlere odaklanarak önemli tasarrufların mümkün olduğunu gösterdi.
Sven Lensdorf: Basınçlı hava ve pnömatiklerin verimliliği ve kullanımı söz konusu olduğunda bile farkındalık ve bilgi el ele gider. Bu temel bilgiyi müşteriler ve onların çalışanları arasında oluşturmak istiyoruz. Günümüzde kolejlerde ve üniversitelerde pnömatik hakkında giderek daha az eğitim veriliyor, bu nedenle ister Festo Didaktik aracılığıyla ister otomasyonun temelleri üzerine eğitim yoluyla bu bilgi açığını kapatmak istiyoruz. Pnömoninin neden belirli uygulamalarda en iyi teknoloji olduğunu gösteriyoruz. Pnömatik sistemlerin doğru tasarımını anlamak, enerji tasarruflu makine ve sistemlerin geliştirilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle, uzun vadede etkili çözümlere olanak sağlamak için eğitim yoluyla farkındalık ve gerekli bilgiyi yaratmayı Didaktik'in görevi olarak görüyoruz.
Sven Lensdorf: Sürdürülebilirlik, üretim ve lojistik konumlarımızın yanı sıra tedarikçilerle olan işbirliğimizin de önemli bir parçasıdır. Ambalaj malzemesinin azaltılması ve optimize edilmesinden genel olarak malzeme kullanımının azaltılmasına kadar uzanan kapsamlı bir strateji kataloğu sunuyoruz. Tüm bunların amacı, 2024 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2'de matematiksel olarak CO₂ nötr olmaktır. Müşterilerimize de önerdiğimiz sürdürülebilirlik ilkelerinin ve hizmetlerinin uygulanmasına sürekli olarak güveniyoruz. Küresel üretim tesislerimizi düzenli olarak kendimiz denetler, zayıf noktaları belirler ve enerji verimliliğini artırmak için Enerji Tasarrufu Hizmetleri Portalımızla birlikte çalışırız; böylece başkalarına önerdiklerimizi uygularız.
Sürdürülebilirlik çabalarımızı yoğunlaştırmak için UNGC, CDP, WWF ve WIR'ın bir ittifakı olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) katıldık. Bu girişim, şirketlerin Paris Anlaşması'nın 1,5°C hedefine ulaşmak için sera gazı emisyonlarını bilimsel olarak azaltmalarına olanak tanıyor. Katılarak, ilerlememizi düzenli olarak gözden geçirmeyi ve şeffaf bir şekilde raporlamayı taahhüt ediyoruz. Bu taahhüt aynı zamanda müşterilerimize önemli katma değer de getiriyor: Festo Enerji Tasarrufu Hizmetleri de dahil olmak üzere enerji tasarruflu çözümlerin planlanması ve uygulanması konusunda onları aktif olarak destekliyoruz. Bu, kendi sürdürülebilirlik hedeflerini daha etkili bir şekilde takip ederken enerji tüketimini ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
Sven Lensdorf: Şirketler, sürdürülebilirlik alanındaki sorumluluklarının farkına varmalı çünkü bu, gelecekteki eylemler için önemli bir temel teşkil ediyor. Birçoğu zaten duyarlı, ancak katılımın derinleştirilmesi gereken alanlar da var. Özellikle enerji yoğun şirketler, hedeflenen önlemlerle önemli olumlu değişiklikler yaratabilir.
Teknolojiler sürekli gelişiyor ve eskisinden daha sürdürülebilir ve verimli yenilikler için fırsatlar yaratıyor. Bu, cesaret ve denenmiş ve test edilmiş yollardan ayrılma isteğinin yanı sıra, daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolu destekleyebilecek yetkin ortaklarla çalışmayı gerektirir. Sürdürülebilir önlemlerin ve başarıların şeffaf bir şekilde raporlanması hem şirket içinde hem de şirket içinde önemlidir. Çalışanlar, açık bir misyonu takip eden ve sosyal ve ekolojik bağlılıkla karakterize edilen şirketlerle giderek daha fazla özdeşleşiyor. Saf kâr maksimizasyonunun ötesine geçen ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projeler, çalışanların aidiyet duygusunu güçlendiriyor.
CO₂ ayak izinin azaltılması, elektrikli şarj istasyonlarının kurulması veya fotovoltaik sistemlerin kullanılması gibi örnekler, çalışanlara şirketlerinin çevrenin korunmasına olumlu bir katkıda bulunduğunu açıkça gösteriyor ve onları bu alana daha fazla katılmaya motive ediyor.
Bu ilham verici sohbet için Sayın Sven Lensdorf'a çok teşekkür ederiz. İmalat endüstrisinde, özellikle basınçlı hava kullanımı bağlamında, enerji verimliliği konusunu çevreleyen zorluklara ve fırsatlara ilişkin görüşleri çok değerlidir. Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme konusundaki kararlılığı ve uzmanlığı, Festo'nun şirketlerde kendi pazarlarında daha verimli ve sorumlu oyuncular haline gelmeleri için farkındalık yaratma konusundaki güçlü kararlılığını yansıtıyor.