• Ürünler
  • İndirmeler
  • Çizelgeler

Laboratuvar prosesleriniz için ideal

Tam çözüm

PGVA ile hayatınızı kolaylaştıracak eksiksiz bir çözüme sahipsiniz: PGVA basınç ve vakum jeneratörü, kompresörü, filtreleme dahil hava işlemeyi ve tampon depolamayı entegre eder. Basınç ve vakum ayrı ayrı veya belirlenen değerler üzerinden sağlanır.

Basınç ve vakum jeneratörü PGVA-1

Kontrollü basınç/vakum üretimi

Basınç ve vakum, entegre kompresör, tampon hava tankı, basınç sensörleri ve oransal valf içeren kapalı bir kontrol döngüsünde üretilir. Çıkışta basınç ve vakum aynı kanaldan sağlanır. İletişim arayüzünü kullanarak entegre GUI veya bir kontrol aracılığıyla istenen basınç seviyesini belirleyebilirsiniz.

Sıvıların basınç kontrollü taşınması

Dozajlama veya aspirasyon için istenen hacmi dijital çıkışta valfin açılma süresi ve PGVA-1 basınç ve vakum jeneratörünün çıkışındaki basınç/vakum seviyesi aracılığıyla ayarlarsınız.

Basınç ve vakum jeneratörü PGVA-2

Sabit basınç/vakum üretimi

Çıkışta iki bağımsız kanal üzerinden basınç ve vakum sağlanması sağlanmaktadır. Basınç ve vakum seviyesi önceden ayarlanmış sabit değerlere göre oluşturulur. Bu, basınç/vakum jeneratörü içindeki ayarlanabilir kontrol için iletişim arayüzünü ortadan kaldırır. Üretimi sağlamak için 24 V güç kaynağı yeterlidir.

Ek düzenleme

VEAB oransal basınç regülatörleri kullanılarak hassas basınç veya vakum kontrolü sağlanabilir. Her iki kanal aynı anda ve ayrı ayrı ayarlanabilir. Bu yapı genellikle temizleme sıvısının temini ile kirlenmiş sıvıların emilmesinin aynı anda gerçekleşmesi gereken durulama proseslerinde kullanılır.

Kullanıcılardan değerli deneyimler

Bazı laboratuvar otomasyon sistemi üreticileri PGVA basınç ve vakum jeneratörünü kullanır. Hollandalı MolGen şirketi, PGVA-1 ile kontrollü basınç ve vakum üretimini takdir ediyor. PurePrep TTR'deki basınç ve vakum jeneratörünü kullanır. Sistem, ileri moleküler işlemler için saatte 320 hasta numunesi hazırlıyor. Sistem, sıvıları numune şişelerinden mikrotitre plakalarına hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde aktararak sıvıları otomatik olarak yüksek verimle işler.

Müşteri referansı MolGen

Laboratuvarların dışındaki test platformu

Fast MDx, birçok patojenin pahalı biyogüvenlik laboratuvarlarına ihtiyaç duyulmadan rakipsiz bir hızla nasıl tespit edilebileceğini göstermektedir. Londra merkezli şirket, 24 ila 48 saatlik olağan bekleme süresini sadece bir ila iki saate indiren, hastaya yakın bir test sistemi geliştirdi. Ayrıca Festo'nun merkezi olmayan basınç ve vakum jeneratörü PGVA-1 de ürün gamımızda

Fast MDx, en yaygın solunum yolu patojenleri olan İnfluenza A, İnfluenza B, RSV A, RSV B ve Kovid-19 için ilk tam otomatik, bakım noktası, yüksek verimli test sistemidir. Test platformu genellikle hastanelerde, kliniklerde veya doktor muayenehanelerinde hastaların yakınında kurulur - genellikle laboratuvarlardan uzakta. Bu da zaman, maliyet ve yolculuk tasarrufu sağlar. Akıllı: Harici bir pnömatik beslemeden bağımsız olmak için Fast MDx test platformu, Festo'nun basınç veya vakum üreten ve laboratuvar otomasyonunda sıvı işleme için bağımsız bir çözümü temsil eden basınç-vakum jeneratörünü kullanır.

Müşteri referansı FastMDx

Tekrarlanabilir sonuçlar

Yaşam bilimlerindeki birçok deney son derece hassas ve güvenilir baskılara dayanır. Örneğin sinirbilimsel araştırmalarda, sağlam beyne (virüs) enjeksiyonundan patch-clamp türetimlerine kadar tüm adımlar kontrollü bir basınç kaynağı gerektirir.. Geçmişte araştırmacılar ağızla baskı bile oluşturmuşlardı. Daha yüksek basınçlara ihtiyaç duyulduğunda, bir şırınga aracılığıyla manuel olarak basınç uygulamak için şırıngalar kullanıldı. Ancak ölçüm cihazlarıyla bile her iki yöntem de tekrarlanabilir sonuçlar üretmez çünkü basınç uygulamasının stabilitesi, kesin zamanlama ve gerçek basınç seviyesi önemli ölçüde değişebilir.

Bu nedenle, Acuvi Grubuna bağlı bir Finlandiya şirketi olan Sensapex, tekrarlanabilir deneylere ve iş akışlarına olanak tanırken yaşam bilimleri deneylerindeki ortak görevleri basitleştirmek ve otomatikleştirmek için uMc basınç kontrol cihazlarını geliştirdi. Sensapex için, kontrollü ve güvenilir basınç üretimi sağlamanın önemli bir bileşeni, Festo'nun merkezi olmayan basınç ve vakum jeneratörü PGVA-2'dir. Sensapex ayrıca gerekli hassas basınç ve vakum kontrolü için uMc basınç kontrolörlerinde sekiz adede kadar Festo VEAB piezo tabanlı oransal basınç regülatörü kullanmaktadır.