1. 能源效率:降低成本的關鍵

能源成本是半導體生產中的一個重要因素。例如,所生產半導體元件的品質、可靠性和效能取決於高純度氮氣。使用企業的空氣分離裝置進行生產非常耗能。

在使用能源密集型曝光設備將微小結構轉移到晶圓表面轉移的光刻過程也需要消耗大量能源。鑒於半導體生產幾乎完全自動化,自動化技術領域存在巨大的節能潛力。透過定期監測,可以識別出無效過程並發現企業內部的節能潛力。

2. 材料管理:企業成功要素之一的資源效率

在半導體製造中,有效使用原材料和耗材對成本優化發揮關鍵作用。透過精確的庫存管理和避免庫存過剩,企業可以有效降低庫存成本。有針對性和高效的材料使用可以降低營運成本,提升經濟和生態收益。

例如,透過優化和精確塗佈昂貴的光阻劑,可以獲得高品質的生產結果並盡可能減少廢品。在蝕刻和塗層中使用的過程氣體同樣存在節約潛力。採用特殊的不鏽鋼閥門來可靠安全地控制氣流。

透過先進的過程控制和監控系統實現高效應用和設備配置,可以優化半導體製造中過程氣體的消耗量, 藉此實現企業的顯著成本節約

3. 維護策略:預防而不是事後反應

在半導體生產中,周密規劃和定期維護可以盡可能減少計劃外停機時間以及正在處理中的與之相關的晶圓損失。

透過在半導體生產中使用人工智慧系統,可以透過算法分析大量的生產資料,識別存在異常或偏差的樣本。如此即可盡早發現潛在問題並透過預測性維護快速做出反應。這種預測性故障排除將產品品質和效率保持在高水準,避免了廢品,並能夠協助實現整個生產產量的最大化。

4. 環境管理:將永續性和節約成本相結合

無論是從生態還是經濟角度,在半導體生產中有效的廢棄物管理都非常重要。透過正確處理廢棄物和化學品,不僅可以實現永續目標,也能夠顯著節約成本。特殊閥門能夠精確監測和控制廢氣流,確保高效和有效過濾廢氣。

此外,半導體製造中的某些化學品和物質可能會進入廢水中。透過特殊的手段和使用過濾器,可以從廢水中有效去除這些物質,並進行環保分離。