壓縮空氣是最重要的工業能源之一。僅在德國,就有大約 62,000 個氣動裝置在運作。但是,這些設備通常都沒有配備任何監控設施,這是一個嚴重的錯誤,因為設置壓縮空氣所用的電力,佔壓縮空氣成本的 79%。即使壓縮機、分配系統和氣動驅動器的尺寸合適,也常常會產生高達 600 l/min 的洩漏損失。使用者可能會覺得:這沒關係,損失的只是空氣而已。但是,如果把壓縮空氣洩漏損失降低 100 l/min,每年節省的金額最高可達 1000 歐元。
然而,由於缺乏專業知識,使用者經常無法實現這種可能達成的節省。此外,在許多情況下,他們也沒有可用來找出空氣洩漏點的技術設備。由於缺乏時間和專門的操作人員,通常很難實施節能措施。而這正是 Festo 節能服務的用武之地。我們可以透過簡單的方法,協助您監控壓縮空氣的消耗量並進行優化處理。服務開始時,我們會全面掌握實際情況並對整個氣動裝置進行分析,以找出從空壓機到應用程式在內的所有環節弱點。
降低能源成本
利用最佳洩漏管理方案,我們可以找到所有有助於節約成本的因素。每消除一個洩漏點,就可以立即降低壓縮空氣成本。根據弗勞恩霍夫研究所 ISI(「歐盟壓縮空氣系統」,2000 年)的研究,僅消除洩漏就可以節省大約 42% 的成本。作為有效的洩漏管理系統的一部分,專家會使用超音波偵測器檢查壓縮空氣系統是否有洩漏情況,並記錄每次洩漏及所有相關事項的技術數據(例如所需維修品的詳細資訊)。然後,根據此文件制定總體成本節約計劃。其中包括說明所有必需的維護措施,並列出長期節省費用和短期維修費用。
越來越多的公司將壓縮空氣消耗量的精確數據,作為選擇新設備的主要標準。與傳統方法相比,這種透過對壓縮空氣消耗量進行詳細分析的方式,可讓公司節省最多達 50% 的費用。即使在設備運轉之前,進行壓縮空氣消耗量分析也有助於確定設備的精確壓縮空氣消耗量,包括正常執行期間和機器處於靜止狀態時的數據。因此,此舉可以確保壓縮空氣供應系統具有最佳尺寸,同時防止由於過載而導致供應系統崩潰。特別重要的是,壓縮空氣消耗量分析從一開始就可以避免不必要的成本,也就是由於系統尺寸過大和導致的壓縮空氣分配系統價格過高而產生的成本。
最佳的壓縮空氣品質可以確保氣動裝置具有較長的使用壽命,並有助於降低長期營運成本。就油、水或灰塵顆粒而言,低於或不符合壓縮空氣品質標準,會對氣動組件的使用壽命產生負面影響,從而導致能源和營運成本增加。Festo 節能服務提供的氣源品質分析可以測量殘留油含量和壓力露點,發現其中的不足之處並提出改進建議,例如,建議客戶增加過濾器的更換頻率。經過優化的維護措施,平均可節省 35% 的成本。
理想情況下,應從壓縮空氣的源頭(即空壓機),開始採取節約措施。透過分析設置壓縮空氣所消耗的電量(在 24 小時內進行),可以得到詳細的電力和壓縮空氣消耗量曲線以及壓力水平數據。在最合適的時間區間運轉空壓機,有助於優化其利用率。實施靈活的操作方案,在不需要空壓機時將其關閉,有助於高效分配電力資源,從而確保可用空壓機容量的利用率達到最佳。在待機狀態下使用機器測量壓縮空氣的輸送速度,可以瞭解洩漏損失的具體數值,從而節省整個壓縮空氣系統的成本。
因此,對於公司來說,在系統執行時進行準確的分析,以便找出壓縮空氣系統中緩慢的能量損失,是非常值得去做的措施。將分析結果轉化為優化措施後,就可以節約每天的寶貴能源。Festo 節能服務專家具有豐富的經驗,知道應該從何處入手尋找系統弱點。他們精湛的分析技能和改進建議,可以協助公司節約每天的成本。