芬蘭設備製造商 PKC Electronics 的自適應測試平台預告著電子設備測試的新時代,直到現在仍主要以手動方式進行。隨著諸如智慧型手機、平板電腦或具有觸控顯示螢幕以及完善的聲音或影片功能的導航設備之類的行動設備變得越來越複雜,對它們進行全面測試的任務也越來越複雜。用戶介面效能測試、觸控螢幕滑動測試、行動設備側面的按鍵和開關操作以及揚聲器和麥克風測試需要大量保證品質的測試程序。
智慧型手機和平板電腦市場的快速擴展也將進一步提高對可靠測試設備的需求。僅 2013 年,全球使用的智慧型手機就達 14 億支。平板電腦的數量從 2010 年的 1.7 億台增加到了去年的 1.95 億台。
「今天,對於我們來說,提供交鑰匙測試設備非常重要,您所要做的就是快速更換適配器以適應不同的終端規格,並只需按一下按鈕即可為測試程序搜尋正確的軟體」,芬蘭 PKC Electronics 測試解決方案業務區域經理 Kimmo Hyrynkangas 解釋道。Hyrynkangas 繼續說道:「許多最終使用者平均每天需要更換適配器和相關程序兩次。」
Elektrobit 營運經理 Marko Anttila 表示:「憑藉 Chameleon 品牌,PKC Electronics 開發出了我們所需要的靈活測試設備。」 Elektrobit 是芬蘭的車輛行動設備和資訊娛樂系統製造商。他補充說:「配備了相應的適配器後,該解決方案甚至可以對包括 10,000 至 100,000 個單元的中小型系列進行快速而可靠的測試。」
高度自動化:唯一的手動工作室定位行動設備。
測試設備的高靈活度和適應性使客戶能夠應付行動設備種類繁多且產品壽命周期不斷縮短的情況。開發時間一直在縮短。現在必須在開發階段就進行大量的測試。理想情況下,測試系統應該能夠在開發階段和批量生產中使用。最終客戶還需要在一個測試階段中整合多個測試功能,以確保批量生產中的快速吞吐量。其中包括顯示 / 觸摸測試、效能測試、聲音測試和無線電頻率測試以及全面的評估,例如對聲音測試結果的全面整合分析。因此,Chameleon 系統為整合測試儀器設定了新標準,從而允許在單一密集平台上執行測試。
另一個行業趨勢也即將出現:由於測試設備已整合到生產單位中,因此測試設備的尺寸必須越來越小。擁有足夠的測試容量也很重要,這樣測試過程才不會導致供應困難。Hyrynkangas 解釋說:「這是 Chameleon 系列測試設備與市場上其他產品的另一個不同之處,因為它們可以分析設備內的測試」。
PKC Electronics 總工程師 Risto Mäkelä 說道:「Festo 的小型平面門架 EXCM 恰逢其時。」 「有了這種密集型隨裝隨用型平面門架,現在可以非常輕鬆地在狹小的安裝空間進行精確、快速的定位。」
Festo 芬蘭公司大客戶經理 Jukka Merisalo 補充說:「平面門架 EXCM 在空間非常寶貴的情況下真正展現出了自己的優勢。」 密集的平面門架可以移動到其工作空間內的任何位置。僅需要一個相當於 DIN A4 紙大小的區域。循環履帶在二度區域 (X 軸向和 Y 軸向) 內移動滑塊。固定馬達連接在滑塊上,由於採用並聯運動驅動原理,移動幅度仍然很小。這樣可以以高達 500 公釐 / 秒的速度快速定位,並且重複精準度約為 ±0.05 公釐。
Z 軸的滑台式電缸 EGSL,確保觸摸和滑動測試的正常運作。滑台式氣缸 DGSL 配備了麥克風和光譜,可以執行音樂、攝影機和顯示螢幕測試。
門架調試迅速,可以快速整合到機器中。預設參數的驅動器和控制器套件確保使用者了解可以專注於自己的核心競爭力,而不必擔心自動化技術的細節。Mäkelä 說道:「Festo 可以為我們提供包括硬體、軟體和諮詢服務的完整套件,正因有了他們的支持,局勢得以扭轉」。
Pajuniityntie 43
92120 Raahe
Finland
業務領域:用於測試和電源管理的交鑰匙解決方案以及機電元件設計和製造