使用自動化解決方案處理液體,能夠為製造商和研究機構帶來諸多效益。分配系統可以在最短時間內精確地填充大型微孔板的孔井。如此即可使專業人員擺脫重複性的工作,有更多時間進行創造價值的工作,例如分析結果或開發新的測試程序。與使用吸液管手動移液的工作流程不同,整個流程實現了完全標準化。由於每個步驟都統一執行,錯誤的潛在風險降低。透過封閉式系統,產生一個清潔的環境,因此盡可能減少對細胞培養的外部干擾。
從高處理量篩選、個體基因療法分析,到細胞培養過程,所有這些因素都有助於在細胞和組織處理中實現高度自動化。最重要的是,盡量減少過程對細胞活力的影響。細胞在大小和形狀上存在差異,它們在溶液中的濃度可能不同。因此,在自動化液體處理中,必須能夠準確設定並再現參數如壓力和開啟時間。如此即可控制作用於細胞的負荷,如剪切力和壓差,並將其降低到最小程度。
Festo 生命科技提供大量使用壓縮空氣而且靈活的模組化分配系統組件。如此即可以溫和方法精確分配液體,特別是細胞懸浮液。由於細胞是極易受外部條件影響的活生物體,因此必須能夠專門調整使用壓力,藉此適應細胞譜系和細胞濃度。
Festo 與埃斯林根應用科學大學 (Hochschule Esslingen) 合作,測試了與使用手動吸管移液相比,用 Festo 的壓力控制分配系統進行配藥會對細胞活力產生哪些影響。用所選細胞譜系進行的實驗表明,細胞的平均存活率與用吸液管手動移液的樣本類似。因此,Festo 的分配系統為溫和與精確處理細胞培養提供了相當好的基礎技術,體現了自動化的所有優勢。模組化結構和參數的可設定性使系統可以適應各種細胞譜系和細胞濃度。